Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent SCHROFF 新闻

nVent SCHROFF 新闻
Liquid Flow Through Module press release banner

nVent launches Liquid Flow Through Module

nVent Electric plc (NYSE: NVent) (“nVent”), a global leader in electrical connection and protection solutions, today announced the release of the nVent SCHROFF Liquid Flow Through Module. This liquid cooling
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF 扩展高功率 Rack Safety Plus (RSP) 产品组合,新增 32 A 和 63 A 三相型号

nVent SCHROFF 为其 Rack Safety Plus (RSP) 产品线新增了专为欧洲市场开发的新款三相型号。这些改进带来了高功率型号和三相插座。 随着欧洲工业和技术领域对更高功率密度和先进配电的需求日益增长,nVent SCHROFF 以其最新升级的 Rack Safety Plus (RSP) 产品线迎接这一挑战。新开发的 三相型号现已面市,这些改进带来了更高功率的输入和三相插座,旨在为欧洲市场带来效率提升、灵活性改善和性能增强。RSP 非常适合需要灵活、高电流机架级电源的测试实验室、边缘站点或验证环境。与标准数据中心电源分配单元 (PDU) 不同,它提供了专为动态和要求严苛的应用而设计的专业解决方案。 有哪些新特性? 1.新输入选项:三相 RSP 新增 32 A 和 63 A 更新后的
Varistar Colocation RAL 9003

nVent SCHROFF 网络机柜和托管机柜现可作为可定制的 Varistar CP 解决方案提供

在我们持续践行创新和以客户为中心的解决方案承诺的过程中,nVent SCHROFF 正将其网络机柜和托管机柜产品过渡至 Varistar CP 平台。网络机柜和托管机柜现可作为 Varistar CP 平台内的可定制配置提供。 Varistar CP 机柜系统专为卓越性能、灵活适应性和持久耐用性而设计。它基于坚固的焊接框架结构构建,可承受高达 1600 kg 的静态负载,并满足严格的冲击和振动标准(IEC 61587-1 DL6 级),因此成为数据中心、电信设施和工业应用等严苛环境的理想选择。 如今,随着网络机柜和托管机柜选项的整合,客户可从统一、可扩展的解决方案中受益,该方案简化了部署并增强了对关键 IT 资产的保护。 机柜配置是此解决方案的核心。从布局、气流管理到线缆布线和安全特性,Varistar CP 机柜均可量身定制,以满足您对网络机柜和托管机柜的需求。 希望了解更多信息? 请联系我们 — 我们随时帮助您配置合适的解决方案。 联系 SCHROFF
HIL Article Banner

通过硬件在环 (HIL) 加速实时测试创新

nVent SCHROFF 发起硬件在环 (HIL) 活动,加速实时测试创新 德国斯特劳本哈特 – [2025 年 7 月 4 日] — 全球领先的电子系统保护和集成解决方案提供商 nVent SCHROFF 自豪地宣布发起其 有史以来第一个硬件在环 (HIL) 活动 — 这是一个多渠道的倡议,重点展示用于实时模拟和测试环境的先进基础设施解决方案。 赋能嵌入式系统验证的未来 随着汽车、航空航天、国防和工业自动化等行业在日益增长的复杂性和数字化进程中不断发展,硬件在环 (HIL) 测试对于确保安全性、性能和上市效率已变得至关重要。 nVent SCHROFF 的
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF 推出 AirBender 和 Air Inlet 卡片:为高密度电子设备提供轻松散热创新

nVent SCHROFF 推出 AirBender 和 Air Inlet 卡片:为高密度电子设备提供轻松散热创新 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)自豪地宣布推出 nVent SCHROFF 散热附件 — AirBender 嵌件和 Air Inlet 卡片。 这些创新设计旨在显著增强风冷系统中的气流性能,以最小的集成工作量带来可衡量的热效率提升。 随着不断增长的功率密度和紧凑的系统设计对热管理提出更高要求,工程师亟需更智能、更省力的方法来优化气流并减少热应力。AirBender 和 Air Inlet 卡片恰好能满足这一要求 — 无需重新设计硬件,即可实现即插即用的散热优化。 Air
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent 推出 Rack Safety Plus:专为美国客户设计的 UL 认证模块化配电装置,具有急停功能

针对集成紧急安全功能的 PDU 的快速、经济的开发方法 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)最近宣布在美国推出 nVent SCHROFF Rack Safety Plus 配电装置 (PDU),这是一款专为部分自动及全自动测试系统设计的创新安全解决方案。 作为 UL 认证的即插即用解决方案,具有急停功能的 nVent Rack Safety Plus PDU 可缩短交付周期、降低成本并消除风险。您可从多种标准版本中选择一项,或借助多达 300,000 种选项快速配置定制解决方案,从而让您的工程师将精力集中于应用开发。标准配置和改装配置均经过 UL 认证,这使其优于自主研发的解决方案,并且可以通过 nVent 的在线配置器,使用预定义的组件进行轻松设计。 Rack
MTCA 4.0

nVent 发布新一代 nVent SCHROFF MicroTCA.4 机箱

● 新型 MTCA.4 机箱可实现每槽位 128 Gb 带宽,支持 PCIe Gen 5 ● 增强型冷却:改进了后卡槽冷却能力 ● 可满足未来需求:全新冷却装置管理器设计基于具有长生命周期的控制器 ● 向后兼容:可混合搭配传统与新型机箱及冷却装置 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)宣布推出首款符合 3.0 版 MTCA.0 基础标准的 MTCA.4 机箱。 2023 年 9 月,PICMG
20118-900_Fan speed controller

新型风扇转速控制器

nVent SCHROFF 刚刚发布了其最新的创新产品 - 新型风扇转速控制器,这是一款专为优化工业风扇性能而设计的设备。风扇转速控制器是调节机柜中风扇转速和运行状态的重要工具,可确保高效地维持制造设施中所需的环境参数。 风扇转速控制器如何工作? 风扇转速控制器的工作原理是:通过控制风扇两端的电压,从而间接地调节风扇转速。此外,风扇转速调节器使用转速计测量和调节风扇的转速,精确控制风扇的运行。 这款产品有哪些新功能? 新型风扇转速控制器拥有多种先进功能,使其与以往型号区别开来: 它还新增了一项功能:它可以控制交流和直流风扇,并按需控制 EC 风扇,提供广泛的兼容性。 用户友好型编程:该控制器采用易于使用的设计,允许直观的编程和调整。 降噪:此功能可确保更安静的操作,从而营造更舒适的工作环境。 与 Varistar CP 机柜的新型 ECO 风扇托盘兼容:这使其成为与现代冷却系统集成的理想选择。 节能:该控制器旨在优化能耗,降低运营成本。 延长风扇的使用寿命:通过精准调节风扇转速,该控制器有助于延长风扇的使用寿命。 风扇转速控制器单元配有完整的装配套件和用户手册,使安装和设置无后顾之忧。 nVent SCHROFF 新型风扇转速控制器专为满足您的特定需求而设计,助您提升机柜中工业风扇的运行效率! 产品页面
RatiopacPRO Style Eco Packaging

nVent SCHROFF 通过全新防护包装升级 RatiopacPRO Style 19 英寸桌面机箱

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为其 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 产品组合(即 19 英寸桌面机箱模块化组合)推出全新的可持续包装。新包装设计秉承环保理念,采用回收材料制成并最大限度减少塑料使用,既减少了浪费,又确保了耐用性和保护性能。此次环保升级与 nVent 的可持续发展承诺相契合,通过采用支持绿色实践的包装,有助于确保客户获得高品质的机箱。RatiopacPRO Style 产品组合不仅为电子元件提供坚固防护,同时还提供个性化定制方案,使公司能够在优先考虑功能性和环保责任的同时,展示其品牌标识。 RatiopacPRO Style 是桌面机箱的理想选择,它提供了广泛的标准配置方案,可满足各行各业的多样化需求。该平台能够快速且经济高效地满足设计和保护要求,为电气工程师和设计人员、自动化工程师以及产品和基础设施经理提供高质量的个性化解决方案,助力其在市场中脱颖而出。 主要特性和优点: 美学与功能设计:RatiopacPRO Style 实现了形式与功能的无缝融合,旨在满足最终用户及其工作环境的需求。无论是为敏感电子设备提供额外保护,提供射频屏蔽,还是确保轻松堆叠能力,此模块化系统均能提供多样化功能,满足客户的各种需求。 模块化灵活性:该平台提供从 2U 到 6U (33 – 255.5–415.5 mm)
PR Card-Lok square banner

nVent SCHRORFF 推出正向回缩 Card-Lok

nVent SCHROFF plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)很高兴宣布推出正向回缩 Card-Lok,该系统适用于恶劣环境,可在现场可靠地从机箱中拆卸 PCB。 正向回缩机制通过消除粘滞力,使 Card-Lok 能够从机箱壁上脱离。 Card-Lok 随后能够缩回,以便从机箱中拆卸 PCB,方便检修重要的电子元件。 这些标准 COTS 或可改装版本可直接取代 nVent SCHROFF 260、265 和 280 Calmark&Birtcher 系列产品。此外,相比同等的标准 Card-Lok 系列产品,这些正向回缩 Card-Lok 能够提供更好的夹紧力和热管理能力。 这些正向回缩 Card-Lok 在位于加利福尼亚州圣地亚哥的 AS9100 认证工厂设计和制造,它们符合