Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent SCHROFF 新闻

nVent SCHROFF 新闻
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

推出应用 PCIe Gen 4 技术的 PXIe 机箱

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布,公司将于 2021 年晚些时候推出应用 PCIe Gen 4 技术的 PXIe 机箱。随着 PCI-SIG 批准发布最新的技术参数,包括所有必要的用户信息和设计技术参数,对于新产品开发的要求已经愈加迫切。此 PCIe Gen 4 解决方案将补充现有的 nVent SCHROFF PCIe Gen 3 解决方案,PCIe Gen 3 在每个差分对可实现最高 8 Gbit/s 的传输带宽。
calmark_vita_aerospace_defence_extractors

nVent 为航空航天与国防客户扩展 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器产品

伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)为航空航天和国防行业的坚固耐用型应用推出了几款新型 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器。 助拔器是插入或释放传导冷却组件的小型杠杆,是保护印刷电路板的机箱部件。印刷电路板是向电子设备供电的电子组件集合。 nVent 全球产品经理 Katie Hausman 表示:“nVent 已有数年助拔器制造史,我们经验丰富,可满足市场新需求。客户正在为传导冷却模块,尤其是 VITA 48.2 应用,寻找更加广泛的商业现成产品。” 扩展的助拔器产品包括 700、701、702 和 703 系列,专为 VITA 48.2、46.0、30.1 和 IEEE 1101.2 等
DESY XFEL

nVent SCHROFF 解决方案帮助 DESY 科学家开展前沿研究

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY(领先的粒子加速器中心之一)的数百名科学家开拓新技术,帮助人类解答化学、物理和医学领域的迫切问题。DESY 以往参与的项目实现了流感病毒架构映射,延长了灯丝的使用寿命,以及最近检测到来自宇宙气体云的伽玛射线心跳。 DESY 最大型且最重要的项目之一是欧洲 X 射线自由电子激光设施(简称欧洲 XFEL)。欧洲 XFEL 是一个粒子加速器,可产生世界上最强最亮的 X 射线。在 3.4 公里长的隧道内,磁性真空系统使电子加速到接近光速,从而产生强烈的 X 射线激光闪光。这些闪光可以创建在几分之一秒内发生的原子过程的图像。该设施相对较新,但已有医学、化学、物理、材料科学、纳米技术、电能技术和电子设备领域的科学家使用该机器。 合作 通过与来自多个国际组织的研究人员团队和工程师团队合作,DESY 和 nVent SCHROFF 工程团队共同制定了新标准的技术参数:MicroTCA.4。MTCA.4 可提供欧洲 XFEL 这样的精密机器所需的性能和可靠性。 精密的环境 由计算机和电子设备组成的、用于运行加速器的系统必须按精确时间以最高效率工作,因为这些机器需要收集大量数据——用于每个数据点的几分之一秒对于获取实验结果都至关重要。 nVent SCHROFF
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent 推出新款 SCHROFF IP67 机箱

IP-Pro Alu EMC 在恶劣环境条件下提供强大的保护 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为其 SCHROFF 产品组合增加一个新产品:专为严苛环境条件设计的坚固型机箱系列,旨在为敏感电子设备提供卓越保护。新型 IP-Pro Alu EMC 机箱标配版的防护等级达到 IP67。压铸铝机箱也具有 EMC 屏蔽功能,而且耐冲击、耐振动、耐腐蚀。 因此,它尤其适合铁路和运输、通信技术、测试测量应用以及工业物联网应用。这款机箱可安装在建筑物上、桅杆上或车辆内。作为配备单板计算机的分散式控制单元,它可以控制或监控流程。 现货机箱平台有 15 种不同尺寸(从 H90 mm x W122 mm x D122 mm 到
Computer on Module Nano System

全新 COM Nano 系统亮相

nVent SCHROFF 基于其 COM 载板系统概念,开发出全新的紧凑型 COM Nano 系统,该系统由模块化 COM 载板和 COM Express Type 6 模块组成。这是一款功能强大的微型计算机,边缘长度为 140 mm × 115 mm × 45 mm,配备所有常用 PC 接口。 为了匹配不同的 IP 级别,机械机箱在设计上能够适配多种应用要求。COM Nano 系统包含一个经过研磨处理的内壳,该内壳还可充当处理器以及其他高温热点的热界面。集成的
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

PXIe 嵌入式控制器产品更新,性能获得提高

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为公司的产品组合增加了最新版 nVent SCHROFF PXIe 嵌入式控制器。nVent 提高了其紧凑型 PXIe 嵌入式控制器的产品性能,该产品适用于 PXI Express 测试测量应用。其采用的 Congatec TC370 系列模块支持第八代英特尔处理器(i3、i5、i7 系列)和英特尔 Core i5 及以上处理器的四核配置,提高了多核应用下的运行性能。 该嵌入式控制器包括以下产品特征: 该嵌入式控制器仅占用一个插槽 (4HP) 宽度和 3U 高度,可提供每秒高达 16 GB 的宽带系统连接,以及多功能外围设备接口。
AMC MicroTCA

MicroTCA 正在获得工业应用的青睐

得益于 PICMG 对 MicroTCA 技术参数的持续研究和发布,nVent 能够提供多种 SCHROFF MicroTCA 系统,这些系统可用作工业自动化、图像处理、实时运动控制、医疗技术、雷达、电信、交通、物联网和测试与测量等高端应用中的灵活硬件平台。 最新的技术参数规范定义了后部 I/O 部分(此前该部分内容在 MicroTCA 标准中缺失),此外新规范还在背板中添加了时钟和触发总线(适用于精确测量任务)。借助 MicroTCA 系统中的 RTM 部分,可在单个系统中同时处理模拟和数字信号。这里,对信号和电源实现明确分隔是实现高精度测量结果的重要因素。可通过将模拟信号运行在单独的高频率背板来实现隔离要求。还能够提供其他类型的独立 RTM 背板,以适应特定工业应用的要求。 由于市场和应用要求,新规范还添加了更多功能。为了同步大型系统,“白兔”协议现可用于实时应用中的确定性以太网。这是因为,低延迟和精确定义的响应时间是工业系统平稳运行的基本前提。现在定义的 JSM 模块可以远程访问支持 JTAG 功能的组件。nVent 已在 MicroTCA.4 系统的后面板上配备了一个额外的独立 JSM 插槽。此
subrack Configurator 3D

带智能向导的插箱配置器

nVent SCHROFF 进一步扩展了其在线配置器。现在,客户可以在线快速配置单个插箱,无需注册,也无需安装任何软件。借助直观的用户体验,此配置器使用户能够在智能向导的帮助下创建其插箱的 3D 图形模型。完成后,用户可以获取相关 3D CAD 数据和信息。配置器是一种智能工具,可在配置插箱时为所有开发人员和设计师提供主动支持。 智能向导会提示用户插箱配置所需的基本要求,并生成初步模型。然后,将以图形完成此基础模型并可对其进行编辑。内置的实时合理性检查器可以防止错误,确保仅组合了相互兼容的部件。客户无需考虑广泛的插箱产品库包含的每种可能组合,并且可以快速深入了解适合其应用的设计。向导提示的问题包括,要在最终应用操作现场安装的板大小、EMC 保护、板方向、前面板所需的把手类型、背板固定类型、板的后部保护以及环境条件(温度、静态负载等)。用户始终可以找到适合的选择,并得到信息、提示和一般解释的进一步帮助。在问题列表的末尾,单击配置器的拖放字段可将所选项作为基础模型采用。 现在,用户可对模型进行进一步的添加。用户可以使用各种图标返回向导以更改所选项,或可以通过拖放到配置字段,添加顶板和底板、把手、导轨轨道等更多组件。配置过程中的所有阶段均以 3D 模型形式图形化展示,可从任意角度查看。可以显示或隐藏单个组件。用户可以使用功能菜单,从库中选择进一步显示选项或任何必要的附件部件。此外,将在此显示当前物料清单,列出所有使用的单个组件。配置完成后,按下按钮即可生成模型的 3D 数据(支持超过 30 种原生 CAD 格式)并可下载。还可以创建一个 3D PDF 数据表,带已配置插箱的 3D 预览,包括部件列表。 智能、直观的 nVent SCHROFF 配置器表明了公司的“数字化授权更快获得结果”战略,该战略包括 3D 配置器引入、电子商务、通过实时聊天将配置器数据直接应用到生产和客户支持等各个方面。这一系列兼容的服务简化并加速了客户从产品选择和配置到交付的流程。
Rack Configurator, Electronics Cabinet, server cabinet configurator

在线轻松配置电子机柜

nVent SCHROFF 推出更多 3D 配置器,在设计过程中为用户提供支持。现在,用户可以在线配置定制 SCHROFF Varistar 电子机柜。Varistar 配置器覆盖整个机柜系列,包括电子机柜、网络机柜和抗震机柜。相应的选择库为这一范围广泛的选项、功能和附件部件提供支持。 当用户开始配置时,系统将通过一系列对话框引导其指定选项。选择确定 3D 模型基本属性的各种参数。例如,当配置“VariStar”机柜时,系统将会要求用户指定高度、宽度和深度。这些信息将用于定义框架。基于此 3D 模型,可以通过拖放来添加其余组件。在线配置期间的可信性检查可确保选定的单个部件适配,且配置不缺少任何规格。 截至最近,用户可以从各种颜色板选择所需的颜色,并在配置器的图形图像中立即看到这种颜色。如果产品已完全配置好,则可以生成 2D 和 3D CAD 数据,并上传到 CAD 系统。此外,可以建立与 3D 打印机的连接,使用户可以直接从配置器中使用 3D 打印机创建配置的产品作为原型或模型。要向 nVent SCHROFF 发送请求,您还可以选择创建包括图形和零件列表的 3D
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

扩展的 PXI Express 系统组合

nVent 的 SCHROFF PXI 系统产品系列增加了新成员,它就是 18 插槽 SCHROFF PXI Express 系统;该系统采用模块化架构,适用于复杂的测量和模拟应用。SCHROFF 的 PXI Express 是 PXI 系列的新一代产品,基于高速 PCIe 总线。 SCHROFF PXI Express 系统采用模块化设计,由标准组件组成,确保了高度灵活性,并能够根据客户需求经济地调整系统解决方案。 新推出的 18 插槽 PXIe 系统基于模块化 SCHROFF RatiopacPRO