Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent SCHROFF 新闻

nVent SCHROFF 新闻
Web Banner

全新的 nVent Smart RackPower PDU 在 2022 年巴黎 Data Centre World 展览会上首次亮相

与 Iceotope 合作推出精密浸没式液冷解决方案 nVent 与 Iceotope 紧密携手,为广大数据中心和工业应用提供规模化精密浸没式液冷产品 对于法国一流的数据中心盛会,集成式精密冷却解决方案的展出尚属首次 nVent 推出全新的 Smart RackPower PDU,并展示了一系列的数据中心机架和机柜、技术空间冷却及 PDU 解决方案 2022 年 11 月 16 日,巴黎 Data Centre World 展览会:全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出其创新型 Smart RackPower PDU,这是一款机架式配电解决方案,可让操作员控制数据机柜、开放式框架机架和壁挂式机箱中的电源。全新的解决方案于
Web Banner

现在,甚至能够更轻松地配置前面板和生成 3D 图纸

先进的 nVent SCHROFF 前面板配置器工具可提供拖放功能,用于轻松配置和定制前面板。此外,3D CAD 图纸、材料清单、报价和图形也能够实时生成,节省设计工程师的时间和精力。现在,为了让用户更容易、更快速、更准确地设计前面板,配置器提供了增强视觉参考和测量工具: 快速视觉参考工具 - 全新设计的图标提供了更简单的视觉参考,并按类别分类,以便更快地选择菜单。现在,前面板表面的颜色涂层也经过分组,以便用户能够快速查看一系列的选项并从中进行选择。此外,更新后的产品视图现在能够嵌入纹理、透明度、阴影和灯光,以便用户更全面地查看安装后的面板外观。 提高精度的全新测量工具 - 全新的点对点(也称为边对边)测量工具、边框尺寸和单轴剖视图让用户能够更轻松地确定在哪里添加孔、开口和其他组件(如把手、连接器、LED 灯等),以进行正确适配和整体配置。此外,如果需要,用户可以使其前面板的外部尺寸逐渐显现。 这些增强功能都包含在用户友好的前面板配置器中。 作为我们创新承诺的一部分,nVent 将持续改进 nVent SCHROFF 配置器以及在线工具和资源套件,从而为客户的工程工作提供支持。敬请期待未来更新! 现在配置 获取 前面板配置器的全面概述
news-we-battery-test.jpg image

nVent SCHROFF 保护电动汽车测试设备

适用于机械、安全和电力基础设施的 nVent SCHROFF 模块化解决方案 随着全世界越来越多地转为使用替代能源,电动汽车测试设备的设计者和开发者正面临着业界对全自动测试系统日益增长的需求,相关竞争也越来越激烈。全自动测试系统可用于评估高性能的高压电池、动力系统和充电器。 如今有一种可帮助您取得领先地位并更快交付更多设备的简单解决方案,即依靠可信赖的同一来源为您的测试设备提供机械、安全和电力基础设施的解决方案。 nVent SCHROFF 平台即是这样一个全球公认的优秀平台,其具有卓越的质量、可靠性和创新性,能够在几乎任何环境中保护系统;该平台包括机柜、机架、插箱、配电装置、气候控制装置等,在设计中融入了非常高的灵活性,可更轻松、更经济高效地进行定制,以满足特定应用要求。 我们的所有产品都具有模块化特性,这意味着您在有需要时就能获得所需功能。 您还可以获得从技术规格到完整装配和交付所需的支持。我们的所有产品均享有本地制造、全球服务和销售支持保障。 了解我们用于容纳和保护电动汽车测试系统的全套解决方案。 了解更多
Web Banner

nVent SCHROFF 在 2022 年 InnoTrans 上展示铁路创新产品解决方案

领先的国际交通技术贸易展览会 InnoTrans 将于 9 月 20 日至 23 日在德国柏林举行。InnoTrans 每两年在柏林举办一次,分为 5 个展区,分别为“铁路技术”、“铁路基础设施”、“公共交通”、“车辆内饰”和“隧道施工”。 我们将展示 nVent SCHROFF 最新的铁路行业产品解决方案和创新举措。我们位于 15.1 号展厅的 230 号展位。 nVent 将展示自己在铁路运输领域的最新产品和最新认证。 我们诚邀您了解新型 nVent SCHROFF Varistar CP 车载机柜;这是一款滚压成型焊接钢框机箱,经过专门设计、测试并获得铁路认证 (EN50155),旨在保护现代列车信令与通信系统中使用的关键 19
SCHROFF-WBNR-H88261-AdvantechSS-EN-2206.jpg

系统集成商依托 nVent-Advantech 全球联盟的强大解决方案,满足中国铁路监控系统的需求

地点:中国 情况 为提高列车安全性和监控精度,中国一家铁路公司计划安装车载受电弓监控系统。受电弓是安装在列车车顶上的装置,用于收集高架电缆的电源并将其输送至列车。由于列车上监测系统的安装空间有限,散热问题尤为突出。 此外,新系统需在受电弓周围布设多个摄像头和传感设备,通过采集图像、视频、温度和电压数据,动态评估设备的运行状态。鉴于系统需采集大量数据并实时处理,其在性能、I/O 灵活性、存储容量、可靠性及使用寿命方面的技术参数远高于一般系统。 解决方案 Advantech 与 nVent 之间的全球联盟,使系统集成商能够轻松无缝地整合两家公司行业领先的能力与先进的解决方案。 Advantech 是物联网 (IoT) 智能系统和嵌入式平台领域的全球领导者。为了顺应物联网、大数据和人工智能的发展趋势,Advantech 利用工业物联网平台“智能 PaaS”核心来推广物联网硬件和软件解决方案,帮助业务合作伙伴和客户连接其产业链。Advantech 还与商业伙伴合作,共同创建商业生态系统,加速实现工业智能的目标。 同时,通过 nVent HOFFMAN、nVent RAYCHEM 和 nVent SCHROFF 品牌,nVent 为各种应用提供非常完整的创新热管理解决方案,满足设备保护需求。超过 2,000 款 UL® 和
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF 推出用于测试系统的全新安全和电源装置

带安全功能的可配置 19” 配电装置 伦敦 – 2022 年 4 月 5 日 – nVent(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)很高兴发布全新的模块化安全和电源装置 — Rack Safety Plus,用于保护和连接 19" 机柜内安装的电子设备。 这款 19” 滑入式装置是与测试测量行业的客户合作设计,拥有半自动和全自动测试系统所需的电源输入、配电和安全功能。Rack Safety Plus 的主要功能包括可配置的电源插座、输入连接器,以及紧急制动按钮等安全功能。嵌入式系统全球产品经理 Christian Ganninger 表示:“得益于模块化概念,客户可节省产品开发时间和成本;客户将不再需要自己为其基础设施开发和制造此类组件。” 已通过安全认证的解决方案 Rack
Calmark Birtcher Configurator Launch

全新的部件配置器扩展至助拔器和固定器

目前在加固应用中固定和拔出印刷电路板比以往任何时候都更容易。 继 Calmark Card-Lok 和 Birtcher Wedge-Lok 配置器大获成功后,我们进一步拓展了 PCB 助拔器、PCB-Tainer 和 Lok-Tainer 产品的相关服务。 客户重视 nVent SCHROFF 数字化设计工具的原因在于: 在整个设计过程中提供指导 包括长度、表面处理方式、安装和其他功能的重要选项 生成标准零件号并即时显示定价、交付周期和渠道库存 申请报价并将重要信息传输给我们的客户服务团队,以更快地获得服务 即时下载 CAD 模型以支持系统设计 您可以信赖 nVent SCHROFF 来保护和冷却您的任务关键型电子产品。 了解更多 试用
Subrack for Railway Applications

nVent SCHROFF Card-Lok 在印度建立生产基地

nVent 正投资支持全球航空航天与国防客户 nVent 正将 Card-Lok 的生产扩展到北美以外的地区。 Card-Lok 在加固应用中提供 PCB 固定和冷却能力,现在可由我们位于美国加州圣地亚哥和印度班加罗尔的两个生产工厂提供支持。 借助新增产能,来自欧洲、印度和中东地区的客户将会享受到更短的交货周期和更强的本地支持。 目前,班加罗尔 Card-Lok 生产工厂专注生产我们畅销的 260、265 和 225 系列的商用现货“COTS”版本。 为确保产品质量和一致性,班加罗尔工厂初期将从美国加州圣地亚哥采购所有 Card-Lok 组件,未来计划逐步引入经过认证和审核的本地供应商。 单击此处了解有关班加罗尔工厂的更多信息,该工厂于 2019 年 2 月启用,占地面积达 8 万平方英尺。
Subrack for Railway Applications

适用于铁路应用并符合 EN 45545-2 标准的 nVent SCHROFF 插箱解决方案

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出升级版 nVent SCHROFF 19 英寸插箱和 19 英寸机箱导轨产品组合。新型导轨符合 UL94 V-0 和 EN 45545-2 标准,可确保低易燃性和低毒性,并达到 R22、R23 和 R24 测试要求,最高危险等级为 HL3。这些导轨还符合 RoHS 和 REACH 要求,并符合 IEC 61249-2-21 标准,不含卤素。 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出升级版
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar 推出铁路认证机箱,旨在保护机车车辆内的电子设备

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 今天推出了 nVent SCHROFF Onboard Varistar,这是一款经过测试和认证的钢质机箱,旨在保护用于现代信令和机车车辆通信的关键 19" 机架电子产品。 nVent 开发的 Onboard Varistar 旨在为铁路信令客户提供模块化平台。灵活性是 Onboard Varistar 的一个关键区别因素,通过各种尺寸、附件和隔板固定选项节省空间,轻松满足特定的应用要求。 nVent 的模块化和预认证机架解决方案针对每个特定项目进行设计和验证,与专有解决方案相比,可为客户节省时间和金钱。采用 nVent SCHROFF 模块化 Onboard Varistar 和可用附件(包括隔板固定选项),项目交付周期可大大缩短。 铁路客户可以放心设计,知道 Onboard Varistar 已按照铁路行业标准进行了测试,包括冲击和振动 (EN50155)、电磁兼容性