nVent SCHROFF 新闻
Pagination

nVent 扩展了 nVent SCHROFF Titan 商用现货加固型 VPX 系统,具有增强的抗冲击和抗振动性能
扩展包括增强的抗冲击和抗振动性能 专为加固型应用而设计 卓越的信号完整性 多种定制选项 nVent SCHROFF 现已推出全新扩展型 Titan 商用现货 (COTS) 加固型 VPX 系统。nVent SCHROFF Titan COTS 加固型 VPX 系统专为航空航天和国防行业(如移动 MIL 和海军应用)中的严苛环境设计,具备更强的抗冲击和抗振动性能。这款 19" VPX 系统的机械结构基于 nVent SCHROFF EuropacPRO 型插箱,可承受高达 25g 的冲击载荷和高达

nVent SCHROFF 为欧洲散裂中子源(世界上最强大的中子源)的加速器设备提供成功的保护和冷却解决方案
摘要: 地点:瑞典隆德 情况:多学科研究机构欧洲散裂中子源 (ESS) 基于世界上最强大的线性质子加速器,寻求先进的密封和冷却系统解决方案来保护加速器的控制系统。 解决方案:用于控制加速器的电气/电子设备的机柜解决方案。 结果:全面的解决方案满足了密封系统的所有规范和要求,并在预算范围内按时完成。 情况 欧洲散裂中子源 (ESS) 着手建立一个世界领先的多学科研究机构。一旦全面投入运营,该机构将基于世界上最亮的中子源(一种极其先进和复杂的机器)在与材料、能源、健康和环境相关的研究方面实现科学突破。 该机构的设计包括有史以来最强大的线性质子加速器,其中开始了产生用于研究的中子的散裂过程。ESS 加速器的高级要求是在 2 GeV 和 14 Hz 的重复率下提供 2.86 ms 长的质子脉冲。这代表 5 MW 的平均光束功率,目标占空比为 4%。ESS 配备了氦冷钨靶轮、15 台最先进的中子仪器、一套高科技实验室以及超级计算数据管理和软件。复杂的控制系统监控和管理数以万计的设备,并通过硬件、软件和配置数据库网络集成所有机构基础设施的操作。 为了实现这一令人难以置信的科学和工程壮举,研究机构寻求最先进的密封和冷却系统解决方案来连接和保护复杂的电气和电子设备,以控制加速器。nVent SCHROFF

点击三下即可了解模块化测试设备
借助新的数字平台,nVent SCHROFF 可将测试测量应用中硬件组件的交互可视化,只需点击几下即可全面了解产品组合。无论是经验丰富的设计工程师,还是缺乏深入专业知识的买家,均可从这一数字导览中受益,并体验为测试系统寻找最佳硬件平台的简化过程。 nVent SCHROFF 德国销售经理兼全球测试与测量业务主管 Alessandro Cataldi 解释道:“我们支持客户设置他们的测试设备,不仅提供单个组件,还提供完整的硬件基础设施,包括即插即用的解决方案。通过引入虚拟导览,我们的客户和员工可以直接了解我们的解决方案 - 只需点击三下。” 探索更多 单一来源的综合产品组合 在这些高科技领域,它通常不仅仅是纯粹的机械装置。为了满足对电子产品的需求,例如不断提高的数据传输速度、经过验证的冷却或灵活的集成性能,nVent SCHROFF 为其客户提供了可扩展、可组合和模块化的产品组合。通常,每个要开发的新测试平台都有自己复杂的项目需求。由于收集有关可能解决方案的信息也会占用宝贵的资源,因此 nVent SCHROFF 开发了一种智能解决方案来简化和加速这一过程。 通过节省时间创造附加值 导览首先提供 nVent SCHROFF 产品组合不同应用领域的可点击概览图,诸如 EMC 实验室、工厂或粒子加速器。这使用户能够直接定位到其特定应用场景。点击其中一个元素时,会出现相应产品系列的插图,其中标记了相关的单个组件。再点击一下会将用户带到数据表、产品信息、动画等页面,用户可在那里准确找出测试系统设置的最佳实施所需的内容。 借助虚拟平台,nVent SCHROFF 作为电子设备保护解决方案的技术领导者之一,在信息检索的简单性方面树立了新标准。新工具可在 此处使用。

nVent SCHROFF 成为 JOSCAR 注册供应商
nVent SCHROFF 很高兴地宣布我们正式成为 JOSCAR 注册供应商。 Hellios Information 的 JOSCAR(联合供应链认证注册)是航空航天、国防和安全行业使用的一种协作工具,用作资格预审和合规信息的单一存储库。买家(我们的客户)可以获得的优势包括: 更轻松的监管要求 - 全面、准确且定期更新的第三方风险洞察 单一数据来源 - 在单一、可搜索、可报告且易于访问的系统中包含数以千计的第三方 缩短采购时间 - 即时访问第三方信息,减少新供应商资格认证或续签合同所需的时间 高质量验证信息 - JOSCAR 根据一致、客观和不断更新的流程检查所有第三方信息 成本和资源效率 - 成本由社区成员分担,显著降低内部解决方案的成本 对等网络 - 访问社区中具有共同目标和挑战的其他成员的综合经验和资源 nVent SCHROFF

nVent 完成对 CIS 全球业务的收购
2021 年 7 月 1 日 收购加强了 nVent 在数据中心和网络解决方案方面的全球业务布局 通过增加智能机架配电和服务器滑轨,扩展电源管理先进技术的能力 顺应全面电气化的发展趋势,增强 nVent 的产品/市场定位 伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布已完成先前宣布的对智能机架配电和服务器滑轨产品的领先供应商 CIS Global 的收购。CIS Global 以约 2 亿美元的现金收购价格被收购,但需根据惯例进行调整,2020 年销售额超过 8,000 万美元。 nVent Enclosures 总裁

nVent 推出具有卓越灵活性的电子机柜支撑臂
nVent SCHROFF 支撑臂可用于带或不带键盘和鼠标的显示器 伦敦 – 2021 年 7 月 8 日 – 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天为 nVent SCHROFF Novastar 和 Varistar 电子机柜平台推出了两款新支撑臂。 这些支撑臂非常适合测试测量应用,可用于键盘、视频显示器和鼠标,或仅适用于显示器。这两款型号都具有出色的灵活性,支持大范围的旋转、转动、倾斜和定位调整。 在不使用时,显示器臂可收回至仅 5 英寸的深度,与机柜面板齐平安装,以节省空间。 nVent SCHROFF 电子机柜产品经理 Pradipto

nVent 推出 nVent SCHROFF 高散热集成传导冷却组件
伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天为航空航天与国防行业推出了一款新型高散热集成传导冷却组件。专为 VPX 系统中加固型传导冷却组件 (CCA) 而设计,高散热集成 CCA 设计创新地去除了散热接口,导致模块热阻提高 40%,具体取决于配置。该设计将 nVent SCHROFF 的 Calmark 高散热锯齿形 Card-Lok 设计集成到模块框架中,经济高效地优化了军用和航空航天系统的尺寸、重量和功率 (SWaP) 要求。 nVent 全球营销总监 Amy Escobio 说:“对于在 VPX 系统中面临散热挑战的客户,利用新型高散热集成 CCA 技术可以帮助他们避免重大模块的重新设计。这是因为集成 CCA

盈凡SCHROFF VARISTAR LHX+一体式水冷机柜新品发布
全球电气连接与保护解决方案领导者nVent Electric plc(NYSE:NVT)(简称“nVent”)今天隆重宣布推出nVent SCHROFF Varistar LHX+标准化模块化冷却系统。该系统冷却性能高达10 kW,适用于技术先进的测试测量应用。该项创新成果推出的时机堪称完美:随着应用中电子设备的密度日益提高,对系统冷却的要求也不断提高。与此同时,对于高精密的物理应用,避免电子机柜中发生温度波动是基本要求。凭借+/- 0.1°C峰峰值的系统温度控制精度,LHX+可为用户提供超高的计划安全性并满足其测量需求。 冷却理念:即插即用的标准组件 标准化解决方案必须能安装在可用空间有限的场合。LHX+所需的底座面积仅600 x 800 mm,并且其环境管理功能具有可扩展性。电子机柜的空气流量为1000至1800 m3/h。必要时,还可以在现场运行期间提高冷却性能,而无需调整机柜内部的基础设施。为此,可以使用冷却性能为10 kW的双风扇单元热交换冷却性能为5 kW的单风扇。由于这种升级方式无需更换热交换器,因此可以显著减少所需的安装工作。 控制单元:19"技术 LHX+的高精度温度控制通过同样采用模块化设计的控制单元实现,该控制单元还支持远程访问和控制。远程应用程序可选用EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus、Profibus、NTP/PTP和硬互锁I/O协议。网络配置和同步由网页服务器运行。 温度既可通过安装在柜门上带显示器和键盘的终端进行控制,也可通过以太网和网页化界面进行远程控制。即使在调整控制器时,电子机柜也可以保持密闭。用于监测机柜内温度的4个空气温度传感器位于机柜内部。压差传感器则负责监控已安装冷却单元的风扇速度。另外,还可以选择记录冷却液的流量和温度。该独立的控制单元同样是一个单独的19″模块,可以从外侧关闭,仅需很少的安装工作。 nVent电子机柜全球产品经理Pradipto Bhowmick解释说:“LHX+是nVent SCHROFF开发的一种环境管理系统,可用于要求超高测量精度的各种应用,尤其适用于医疗技术和制药等行业的粒子加速器和大型研究机构,以及用于发动机开发的试验台。我们认为该系统的市场潜力非常大。 更多信息请查看: https://schroff.nvent.com/zh-cn/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling 媒体联系: 肖云芳 联系电话: 021-2412 1665 邮箱:

nVent 推出新型空气-水热交换器
伦敦 - 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天推出了 nVent SCHROFF Varistar LHX+,这是一款标准化模块化冷却系统,冷却性能高达 10 kW。该系统内置在 nVent SCHROFF 机柜中,并使用专门的空气-水热交换器将电子设备冷却至精确的温度,以显著优化设备的运行性能。 nVent 电子机柜全球产品经理 Pradipto Bhowmick 说:“我们开发了一款可投入市场的冷却装置,可用于需要最高测量精度的任何应用,例如支持粒子物理学、医学和药物研究的大型研究设施。这款产品正逢其时:随着应用中电子设备密度的增加,对精密系统的冷却需求也在增加。” 复杂的测试测量行业流程要想在操作参数范围内发挥作用,就需要精密的温控。LHX+ 提供 +/- 0.1 °C 峰峰值的温度控制精度,可以有效确保这些操作的可靠性。 冷却概念:即插即用的标准组件 测试测量应用的设备常常要安装在有限的空间里,这意味着冷却解决方案必须紧凑。LHX+ 仅需要 600

nVent 宣布与 CoolIT Systems 达成战略协议,为数据中心行业提供新的机架级液冷技术
伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布与 CoolIT Systems Inc. 达成战略联盟协议,CoolIT Systems Inc. 是模块化、可扩展数据中心液冷技术的全球领导者。通过 CoolIT、nVent HOFFMAN 和 SCHROFF 品牌产品的集成,客户将拥有完整可靠的高密度液冷机箱保护解决方案。双方保持独立的所有权和经营权。 随着全球每年安装数百万台数据服务器,高性能数据中心设备的热密度继续推动着对更高效冷却技术的需求。nVent 和 CoolIT 将共同为数据中心、超大规模和边缘计算应用提供完整的高密度液冷解决方案。 CoolIT Systems 业务运营执行副总裁 Patrick McGinn 表示:“液冷技术已成为可扩展、节能的数据中心部署的新标准。与 nVent 的这种商业合作伙伴关系使 CoolIT 能够凭借深厚的综合知识以及为我们的客户提供综合设计、解决方案和服务的能力,更好地为数据中心行业服务。”