nVent SCHROFF 新闻
Pagination

nVent 完成对 Trachte 的收购
nVent 今日宣布,已完成此前宣布的对 Trachte, LLC 母公司的收购,Trachte, LLC 是定制控制楼宇解决方案的前沿制造商,致力于保护关键的电力基础设施资产 下载 通过在电力设施、数据中心和可再生能源等高增长垂直领域的所有环节实现电气化,巩固 nVent 的地位 推出全新平台,为客户提供更广泛的解决方案 伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今日宣布已完成此前公布的对 Trachte, LLC 母公司的收购,交易价格为 6.95 亿美元(具体将根据惯例调整)。Trachte 是一家领先的定制化工程控制建筑解决方案制造商,旨在保护关键的电气基础设施资产。 nVent 主席兼首席执行官 Beth Wozniak 表示:“热烈欢迎 Trachte 团队加入 nVent!Trachte

铸就量子未来:根据模块化标准进行控制系统设计
在量子计算系统中,控制单元在简化量子比特操作和控制方面至关重要。控制单元设计精密,可确保量子计算处理和结果的完整性和准确性。为了实现高效操作,工程师需要使用毫秒级低延迟机箱(包括交换机和中央处理器 (CPU) 端口)。还需要精密时钟、噪音低的电子器件、可跨多个板有效同步,以及能够随量子比特数量的增加而扩展。 说到构建此类量子计算控制系统,从自己了解的东西开始是人的天性。然而,许多工程师最终都是自己闭门造车,往往不相信现有平台可以用作坚实的设计基础。本文讲述考虑将开放标准系统用于量子计算控制单元的优势。 大学的量子计算专家往往具有深厚的理论知识,但在工业实施方面却经验不足。概念验证通常使用实验室中的现有设备进行,并进行手动布线。这可能适用于原型制作,但并不适用于大规模商业运营。拥有其他物理领域经验的量子计算研究专家可能了解精细控制和测量技术,但可能并不精通广泛的可用技术。无论哪种情况,许多工程师最终都是在量子计算控制系统设计中自己闭门造车,往往不相信现有平台可以用作坚实的设计基础。 模块化量子计算控制平台:基于预先制定的标准构建 先进电信计算架构 (AdvancedTCA) 和微电信计算架构 (MicroTCA) 是模块化开放标准,适用于大规模科学研究和开发。最初,AdvancedTCA 和 MicroTCA 专用于电信应用领域中的大量数据传输。现在,MicroTCA 的应用范围已经扩展,可为粒子加速器中的束流控制提供更强的板同步和更高的时钟测量精度。正是物理学界推动了后转换模块的实施以及数字电路和模拟电路的分离。采用 PXIe 的应用就绪精密测试与测量 (T&M) 系统同样有助于在大学电子和模拟实验室中实施此类应用。 虽然粒子加速是一个不同的应用领域,但使用 MicroTCA 或 AdvancedTCA 等系统进行设计为可扩展的量子计算控制设计提供了一种思路;已经有标准传输协议(例如,PCI Express、以太网、Serial RapidIO (SRIO)),这些协议延迟低、数据传输速率高。该技术框架已预先定义,并采用了关于电源、冷却和电磁兼容性 (EMC) 噪声的通用标准。此外,它们符合 CE

nVent SCHROFF 将参加 2024 年 Embedded World 展,地点:1 号展厅,1-211 号展台 - 连接与集成:高级计算基石
全球领先的电气和保护解决方案提供商 nVent Electric plc 将于 2024 年 4 月 9 日至 11 日在纽伦堡举行的 Embedded World 上展示其在高级计算领域的各种高性能组件和可靠解决方案,主题为“集成与连接 - 高级计算的基石”。nVent SCHROFF 的专业领域包括“工程合作伙伴”、“最佳性能”、“热管理”、“连接”和“集成”,并将在展会上展示久经考验的产品解决方案。 作为工程合作伙伴,nVent SCHROFF 为客户提供从开发到最终应用的全套系统支持。客户从一开始就能得到支持,包括测试和模拟,以组建自己的定制系统。相应的在线配置器使这项工作变得简单明了。许多组件和解决方案可实现高度灵活的个性化设计。例如,nVent SCHROFF 推出了用于测量和测试设备或实验室仪器的 RatiopacPRO Style 平台。用户可以从 220 种标准机箱中选择一种,或使用

我们的可定制 PXIe 系统超越标准
专业测试测量设备市场已显著扩大,在每个设计和开发阶段进行精确测试的需求应运而生。首选测试平台包括 面向仪表的 PCI eXtensions (PXI) 及其演进版本 PXI Express (PXIe)。这些标准已被航空航天、汽车和消费电子等多个行业所采用。 有特定设计要求的公司往往难以充分利用 PXI 和 PXIe 基于标准的优势。 nVent SCHROFF 利用功能模块、电源和机械机箱等标准构件来定制 PXI 和 PXIe 系统,以满足特定的应用要求。 PXIe 机箱的定制服务包括品牌标识、机械调整、模块化模块和定制软件支持。 将 PXI 和 PXIe 定制提升到新水平 PXI(面向仪表的 PCI

全新 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 桌面机箱
全新 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 桌面机箱可为测试测量应用场景快速、轻松实现机箱定制 全球领先的电气连接和保护解决方案供应商 nVent Electric plc 今天发布了适用于测试测量行业的 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 19 英寸模块化桌面机箱产品组合。除了提供强大的电子组件保护功能外,这款全新桌面机箱还可以进行定制,以彰显品牌的企业魅力,并在市场上脱颖而出。 RatiopacPRO Style 平台是适用于测试测量设备或实验室仪器的理想之选,提供数千种标准配置选项,可快速、轻松、经济高效地满足多种设计和保护需求。该产品组合具有 nVent 标准 SCHROFF RatiopacPRO 机箱久经验证的可靠质量和结构,后者 20 多年来一直深受全球客户的信赖。 RatiopacPRO Style 机箱系列在工业设计师的参与下研发而成,其高度范围为

nVent 收购 TEXA Industries
伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布已完成对 TEXA Industries 的收购,其业务将纳入机柜事业部。 通过收购 TEXA Industries 及其高互补性产品组合,nVent 作为全球系统供应商的地位变得更加稳固。TEXA Industries 提供高级冷却技术和创新型工业空调与冷却器,可帮助客户在设计系统时更好地解决日益突出的热负载问题。 规模更大的工业空调和冷却器产品系列将对 nVent 旨在保护关键电气系统的产品组合提供补充 通过在工业自动化和储能等高增长垂直领域的所有环节实现电气化,巩固 nVent 的地位 提升 nVent 的全球增长机遇 “对于 TEXA Industries 的加入,我们感到非常兴奋。结合我们在液冷领域的专长,此次收购巩固了 nVent 的行业地位,增强了我们在工业自动化和储能等苛刻环境中提供全球冷却解决方案的能力。”nVent HOFFMAN

nVent SCHROFF 推出全新安全和配电装置
带安全功能的可配置 19 英寸配电装置 伦敦 – 2023 年 2 月 20 日 – nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)很高兴宣布在 Rack Safety Plus 系列模块化安全和配电装置中增加北美常用电压,该装置用于保护和连接 19 英寸机柜内安装的电子设备。 这些 19 英寸滑入式装置是与测试测量行业的客户合作设计的,提供半自动和全自动测试系统运行所需的电源输入、配电和安全功能。Rack Safety Plus 的主要功能包括可配置的电源插座、输入连接器,以及紧急电源按钮等安全功能。对北美新版本的更新包括与 120VAC 或 208/240VAC

可持续能源:随时随地可用。nVent SCHROFF 帮助 INTILION 兑现品牌承诺。
Intilion 向 nVent SCHROFF 提出了自己的期望。他们希望开发固定的商业存储解决方案,该方案能够支持 60 kWh 到 500 kWh 的电量,并且非常适合各种应用,例如帮助客户避免负荷峰值、优化光伏系统内的能耗,为电动出行提供基础设施,甚至确保离网村庄实现电气化。 这些不同的应用带来了独特的机械和冷却挑战,但 Intilion 相信 nVent SCHROFF 能够解决和克服这些挑战: 一种紧凑、空间优化且模块化的机箱解决方案,可提供 IP55 保护 机械设计考虑因素,如滑道和空气缓冲器位置,可简化安装和维护 散热设计、模拟和测试,以确保一致和最佳的运行条件 遵守 装配和集成服务 我们与 Intilion 密切合作,快速解决和克服了他们所面临的机械和冷却挑战。 我们的团队可以为您提供技术建议、联合开发或设计模拟方面的帮助。我们的生产工厂遍布世界各地(包括欧洲、美国、印度和中国),提供从设计、开发到生产、交付和安装的本地支持。 无论您是从我们的 6000