nVent SCHROFF 解决方案帮助 DESY 科学家开展前沿研究
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY(领先的粒子加速器中心之一)的数百名科学家开拓新技术,帮助人类解答化学、物理和医学领域的迫切问题。DESY 以往参与的项目实现了流感病毒架构映射,延长了灯丝的使用寿命,以及最近检测到来自宇宙气体云的伽玛射线心跳。
DESY 最大型且最重要的项目之一是欧洲 X 射线自由电子激光设施(简称欧洲 XFEL)。欧洲 XFEL 是一个粒子加速器,可产生世界上最强最亮的 X 射线。在 3.4 公里长的隧道内,磁性真空系统使电子加速到接近光速,从而产生强烈的 X 射线激光闪光。这些闪光可以创建在几分之一秒内发生的原子过程的图像。该设施相对较新,但已有医学、化学、物理、材料科学、纳米技术、电能技术和电子设备领域的科学家使用该机器。
合作
通过与来自多个国际组织的研究人员团队和工程师团队合作,DESY 和 nVent SCHROFF 工程团队共同制定了新标准的技术参数:MicroTCA.4。MTCA.4 可提供欧洲 XFEL 这样的精密机器所需的性能和可靠性。
精密的环境
由计算机和电子设备组成的、用于运行加速器的系统必须按精确时间以最高效率工作,因为这些机器需要收集大量数据——用于每个数据点的几分之一秒对于获取实验结果都至关重要。
nVent SCHROFF MTCA.4 配备极快的数据连接,可实时读取数据点,使机器内的许多操作可在十亿分之一秒内发生,从而实现精确的数据采集。
可靠的性能
每天,来自世界各地的科学家小组轮流在该设施中使用欧洲 XFEL 加速器开展研究活动,换言之,该设备需要全天候运行。 MTCA.4 的许多关键部件均具备冗余设计,这意味着当某个部件出现故障时,可以启用备用部件继续运行。 此外,MTCA.4 具有远程管理功能,MTCA.4 系统内的所有功能均可通过远程计算机进行监控,且许多操作都能远程执行。最后,nVent MTCA.4 具备屏蔽辐射和散热功能,能够保护脆弱的计算机组件免受损坏。
DESY 工程师 Kay Rehlich 说:“欧洲 XFEL 从一开始就完全依赖 MTCA.4。由于它从一开始就保持稳定运行,其卓越的运行速度和流畅性超出了所有人的预期。SCHROFF 提供的解决方案很奏效,在我的印象里,设施里的机箱一个都没有出现过故障。”
欧洲 XFEL 顺畅、可靠地运行,使科学家能够最大限度地增加在设施里工作的时间,并专注于寻找疾病治疗方法,发明新技术,促进人类对宇宙的了解。