Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Copyright: Polytec, only use with Case Study

适用非接触式振动分析的桌面式机箱

适用高精度非接触振动分析的测试系统,该类系统可对大型工业测试对象的微观结构进行分析。

挑战

机箱必须按照客户设定的产品设计制造,带有弯角的前面板可提高设备可用性。然而,整个机箱必须易于拆卸,以便服务技术人员可以快速维护机箱内部元件。同时,机箱需要具备 EMC 屏蔽能力,使电流和/或磁场远离系统中的敏感电子元件。机箱应便于携带并具备卓越的散热冷却能力。

解决方案

为了降低非标准机箱的开发成本,nVent 充分利用其灵活的 Interscale 机箱架构。该架构已经过严格的设计测试和验证,通过使用面板的特殊联锁机构保证 EMC 防护能力。机箱只需要四个螺钉即可关闭,因此易于装配和拆卸。两个螺钉用于固定显示屏支架,两个螺钉用于固定机箱盖。前面板采用客户品牌特定颜色,表面处理为粉末涂层和数字印刷。为保证系统散热能力,nVent 建议安装风扇以实现主动散热。

201901_VibroFlex-Connect_VFX-F-110_l.jpg

下载案例研究