赋能未来:储能系统发展前景
到 2035 年,太阳能光伏发电(光电)和风能发电量将占所有发电容量的一半。然而,这些绿电有一个最大的缺点:存在间歇性,不能连续发电。当乌云遮住太阳或者没有风时,这些设施的发电量会大幅下降。这也正是储能技术的意义所在:当绿电发电量激增,比如大风天气或者阳光高照时,可以利用储能技术将多余的电量储存起来,并在发电量无法满足需求时释放使用。
随着全球可再生能源装机容量的增长,储能行业也要快速,以满足行业需求。储能系统 (ESS) 在提高清洁能源的可靠性和稳定性方面发挥着关键作用,也是成功实现能源转型的关键。通过储存高峰发电时段产生的多余电能,并在发电量较低或者用电高峰值释放电能,储能系统可确保稳定可靠的电力供应。此外,全球宏伟的可持续发展目标也在推动着绿电市场的繁荣发展。
全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Schroff 的垂直市场总监 Buket Mansuroglu 表示:“全球电池储能市场正在迎来快速发展期。
目前,亚太地区的装配容量全球第一,不过,欧洲的电池储能系统最近几年发展迅猛,呈现指数级增长。在技术方面,锂离子电池凭借高能量密度、高效率以及不断下降的成本而受到行业青睐,不过,目前已经出现研发资金流向其他更具优势的新技术的趋势。”
电池技术在不断发展。锂离子电池的能量密度、充电速度和使用寿命都在持续改进。钠离子电池则凭借出色的成本效益、环保特性和安全性,正成为更有前景的替代技术。另一方面,固态电池或能成为电池化学研究领域的黑马,具有提高能量密度、安全性和循环寿命的潜力。
除此之外,还有液流电池,它通过增加两种电化学液体之间的电势差,来利用储存电解液中的电能,这种电池有望具有比锂离子电池更长的寿命和更好的安全性。这些技术的发展都值得密切关注。Buket 指出:“更高的稳定性、更高的能量密度、更长的循环寿命以及更低的总体成本是推动行业研究和投资替代电池技术的主要动力。另外,可持续性和环保也是重要推动因素。”
不过,nVent 公司业务发展经理 Kirim Serhan 表示,锂离子电池的市场主导地位在未来数年内仍难以撼动
nVent 在全球能源转型中扮演重要角色,该公司致力于支持原始设备制造商和集成商应对监管和安全障碍,并通过设计和优化储能系统,确保适应技术升级。其独特的机柜产品配备先进的热管理系统、全面的电气保护解决方案以及可集成到大型基础设施项目中的模块化配电系统,这些都是促进有效储能的关键部件。
电池储能系统制造商只要能够研发出高性能和寿命更长的产品,就能在同行中脱颖而出。“然而,这并不容易。”Serhan 说道。电池老化是不可避免的。而且,如今电池的工作条件正变得愈加具有挑战性和恶劣,想要保持长久的寿命更是难上加难。不过也有好消息。在等待化学等复杂研究领域取得技术突破的同时,已经出现一些可以延长电池寿命的实用办法。
“通过掌握这方面的专业知识,我们将能够帮助市场加速电池储能系统的发展。”
他介绍说,很多企业通常会带着一些初步的构想找到 nVent,以希望我们利用专业知识将零散的系统集成起来,并解决可能涉及到的机械和热管理问题。
Serhan 解释道:“我们可为客户提供强大的设计灵活性,以及坚固安全的模块化和可定制化解决方案。我们会帮助客户设计原型并进行测试,整个过程大约需要 3 到 6 个月。在此期间,我们的应用工程师会与客户深度合作,共同打造客户满意的产品。”