nVent SCHROFF bringt neue Sicherheits- und Stromversorgungseinheit für Testsysteme auf den Markt
Konfigurierbare 19"-Stromverteilungs-Einheiten mit Sicherheitsfunktionen
LONDON – 5. April 2022 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent“) freut sich, Rack Safety Plus ankündigen zu können, eine neue modulare Sicherheits- und Stromverteilungs-Einheit, die zum Schutz und zur Verbindung von Elektronik in 19"-Schränken entwickelt wurde.
Dieser 19"-Einschub wurde in Zusammenarbeit mit Kunden der Messtechnik und Simulation entwickelt und umfasst Stromeinspeisung, Stromverteilung und Sicherheitsfunktionen, die für den Betrieb von halb- und vollautomatisierten Testsystemen erforderlich sind. Zu den Hauptmerkmalen von Rack Safety Plus gehören konfigurierbare Stromausgänge, Eingangsanschlüsse und Sicherheitsfunktionen wie ein Notausschalter. „Da die Kunden dank des modularen Konzepts Zeit und Geld sparen, müssen sie diese Komponenten ihrer Infrastruktur nicht mehr selbst entwickeln und herstellen“, erläutert Christian Ganninger, Global Product Manager für Embedded Systems.
Vorzertifizierte Lösungen
Rack Safety Plus ist CE-zertifiziert, die UL-Zertifizierung läuft. Mit einem digitalen Konfigurator-Tool können Benutzer gewünschte Funktionen auswählen und so ihre eigene kundenspezifische und zertifizierte Lösung erstellen, ohne den Zeit- und Kostenaufwand für zusätzliche CE/UL-Prüfungen.
Redundante Sicherheitsfunktionen
Der Notausschalter auf der Vorderseite des Geräts verfügt über einen Sicherheitsstromkreis, der die Norm EN ISO 13849-1 Kategorie 3 erfüllt. Ein externer Ausschalter ermöglicht das sofortige Herunterfahren der elektronischen Anlagen, wenn der Not-Aus-Schalter betätigt wird. Der externe Ausschalter wird von dem eingebauten Sicherheitsrelais und redundanten Sicherheitsschaltern überwacht, um zu gewährleisten, dass das Rack Safety Plus auch dann herunterfährt, wenn in dem Gerät eine Störung auftritt.
An der Gerätefront werden Störungen angezeigt, und es kann ein Remote-Management-Modul integriert werden, sodass alle Zustände über das Internet vom PC abgefragt und Schaltfunktionen aus der Ferne ausgeführt werden können.
Modular und konfigurierbar
- Als Netzeingang stehen verschiedene 1- und 3-phasige Stecker zur Verfügung, jede Phase ist mit Sicherung und optionalem EMV-Filter ausgestattet.
- Ausgewiesene Flächen auf Vorder- und Rückseite ermöglichen ein einfaches Schalten von Funktionen und Schnittstellen wie Status-LEDs, Servicebuchsen, einem Fehlerstromschutzschalter und anderen Schutzschaltern sowie einem frontseitigen Laborschalter zum Aktivieren der Ausgänge.
- Auf der Rückseite hat der Kunde die Möglichkeit, Art und Anzahl der Ausgangsstecker auszuwählen. Außerdem gibt es die Option, interne DC-Spannungen zu erzeugen und weitere DC-Ausgänge einzusetzen. Darüber hinaus kann eine optionale 24-V-Spannungsversorgung integriert werden, deren Funktion ebenfalls per LED auf der Vorderseite des Geräts angezeigt wird.
- Auch zusätzliche Überspannungsschutzeinheiten und Strombegrenzungsmodule können integriert werden. Diese Funktion ist nützlich, um Stromkreisschäden durch Überlastung zu vermeiden, wenn die Testanwendung mit mehreren Computern ausgestattet ist, die gleichzeitig über den Hauptschalter eingeschaltet werden. Auf Kundenwunsch kann die Sicherheitsschaltung auch nur nach EN ISO 13849-1 Kategorie 1 oder 2 ausgeführt werden.
- Rack Safety Plus ist zwar als eine Einheit konzipiert, die die Sicherheits- und Stromverteilungsfunktionen in einem 19"-Gehäuse integriert. Auf Kundenwunsch lässt es sich aber auch auf zwei Gehäuse verteilen.
- Individuelles Branding ist durch Lackierung und das Einbringen von Logos möglich.
Für Kunden, die schnell eine Lösung benötigen, sind mehrere gängige Konfigurationen sofort ab Lager verfügbar.
Mit der Einführung von Rack Safety Plus unterstützt nVent SCHROFF auch in Zukunft Kunden der Messtechnik und Simulation mit zuverlässigen Lösungen, um Entwicklungszeit und Geld zu sparen.
Über nVent
nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser stabiles Sortiment an führenden Marken für Elektroprodukte gibt es seit mehr als 100 Jahren und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.
Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.
Medienkontakt
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com