nVent présente son nouvel échangeur thermique air/eau
LONDRES — nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, présente aujourd'hui le nVent SCHROFF Varistar LHX+, un système de refroidissement modulaire standardisé avec une performance de refroidissement allant jusqu'à 10 kW. Le système est intégré à la baie nVent SCHROFF et utilise un échangeur thermique air-eau spécialement conçu pour refroidir les composants électroniques à une température précise afin d'optimiser les performances.
« Nous avons mis au point une unité de refroidissement prête à être commercialisée qui peut être utilisée dans toute application exigeant le plus haut degré de précision de mesure, comme les installations de recherche à grande échelle qui soutiennent la physique des particules, la recherche médicale et pharmaceutique », déclare Pradipto Bhowmick, Chef de produits pour les armoires électroniques chez nVent. « Cela arrive au moment opportun : à mesure que la densité électronique dans les applications augmente, la demande d'un refroidissement précis du système est également en hausse. »
Les processus industriels complexes de tests et mesures nécessitent des températures précises afin de fonctionner dans les paramètres opérationnels. L'armoire LHX+ offre une précision de régulation de la température de +/- 0,1 °C de pic à pic, ce qui garantit des performances fiables pour ces opérations.
Concept de refroidissement : composants standard avec fonctionnement « plug-and-play »
Les installations pour les applications de tests et mesures nécessitent souvent un espace limité, ce qui signifie que les solutions de refroidissement doivent être compactes. L'armoire LHX+ nécessite une surface au sol de seulement 600 x 800 mm (L x P), ce qui correspond à la taille d'un écran de 40". Sa capacité de refroidissement est également évolutive. La baie électronique atteint un volume de circulation d'air de 1 000 à 1 800 m3/h. Si nécessaire, sa performance de refroidissement peut être augmentée sans avoir à ajuster l'infrastructure à l'intérieur de l'armoire. Pour obtenir une plus grande capacité de refroidissement, une unité de refroidissement à double ventilateur, avec une performance de refroidissement de 10 kW, peut être remplacée par une unité de refroidissement à ventilateur unique, qui offre une performance de refroidissement de 5 kW.
Unité de commande : 19" de pointe
La régulation de haute précision de la température de la baie LHX+ est possible grâce à une unité de régulation et à une conception modulaire, avec possibilité d'accès et de contrôle à distance. Les protocoles EtherNet, SNMP, Modbus, TCP, interface Web sont disponibles pour les applications à distance. La température peut être régulée via un terminal avec un écran d'affichage et un clavier monté sur la porte ou à distance via un accès Ethernet et une interface Web. La baie électronique peut rester fermée tout en permettant d'accéder aux capacités du régulateur. Quatre sondes de température de l'air qui surveillent la température dans l'armoire sont situées à l'intérieur du boîtier. Un capteur de pression différentielle surveille et régule la vitesse du ventilateur de l'unité de refroidissement installée. En option, le débit et la température du fluide frigorigène peuvent également être enregistrés. Cette unité de régulation indépendante et prête à l'emploi est également un module de 19" séparé qui peut être facilement monté, fermé de l'extérieur et qui nécessite peu de travaux d'installation.
À propos de nVent
nVent est un fournisseur international majeur de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et garantissent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète d'armoires, de solutions de connexions et de fixations électriques et de gestion thermique à travers des marques leaders de l'industrie, reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. En savoir plus à l'adresse www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.
En savoir plus :
Anglais : https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling
Allemand : https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling
Français : https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling
Contact médias
Jasmin Goelzenleuchter
Responsable marketing
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com
Source : nVent Electric plc