Ikke-metalliske kabinetter og fornybar energiproduksjon
Hvorfor velge ikke-metalliske kabinetter for bruksområder innen solenergi?
Verden blir stadig mer bærekraftig og elektrifisert, og fornybar energi er en kritisk del av avkarboniseringsarbeidet over hele verden. Solenergi er en av de raskest voksende metodene for generering av fornybar energi, og enkeltpersoner, selskaper og land investerer i denne teknologien for å kompensere for utslippet av drivhusgasser. Solinstallasjoner utført av amerikanske selskaper har doblet seg siden 2019.
Solenergigenerasjonen krever et stort utvalg av utstyr som må beskyttes mot miljøtrusler. Kabinetter er en viktig del av puslespillet som beskytter mot miljøtrusler, og hjelper ingeniører med å håndtere varme i installasjonene. Ikke-metalliske kabinetter kan være et sterkt valg for bruksområder med solenergi. Dette er grunnen:
1. Holdbarhet og levetid
Solenergiinstallasjoner plasseres ofte i krevende miljøer. Utstyr kan utsettes for høy varme fra solen (høy solstyrke), sterk vind, vindbåren sand og andre miljømessige faktorer som gjør det å beskytte det sensitive utstyret som brukes til å drive solenergiproduksjon, svært utfordrende. Ikke-metalliske kabinetter er svært slitesterke og tåler belastninger godt. Det finnes flere materialer å velge mellom, i ikke-metalliske farger for å få best mulig beskyttelse for spesifikke miljøbehov. nVents ikke-metalliske kabinetter gjennomgår også støttesting for å sikre at de tåler påkjenninger. Ikke-metalliske kabinetter av høy kvalitet kan også vare lenge, noe som gjør solinstallasjonene mer bærekraftige, siden kabinettene ikke trenger å byttes ut ofte.
2. Enkel transport og installasjon
Ikke-metalliske kabinetter er lettere og enklere å transportere, i tillegg til at de er enklere å modifisere enn store metallkabinetter. Når montørene må reise til flere eksterne steder for å bygge solinstallasjoner, kan det være en utfordring å flytte og modifisere kabinetter av rustfritt stål. Enkel transport og installasjon skaper også tryggere miljøer for installatører.
nVent Insights: Ikke-metalliske kabinetter →
3. Varmehåndtering
Når det kommer til solenergibruk i varme, solfylte omgivelser, er det viktig å holde elektronikken på passende driftstemperaturer. Ingeniører kan distribuere kjøleløsninger for utstyr, men det er også viktig å minimere varmen som kommer inn i systemet. Siden ikke-metalliske materialer har lavere varmeledningsevne enn metall, blir ikke disse kabinettene like varme når solen skinner på dem. På grunn av den lavere varmeledningsevnen kan ikke-metalliske kabinetter også fange opp varme fra utstyr inne i kabinettene. Overoppheting kan redusere levetiden til elektronikk dramatisk. nVent har et kalkulatorverktøy som teknikere kan bruke for å sikre at systemene driftes ved riktige temperaturer.
Lær mer om nVents ikke-metalliske kabinettløsninger