Batteriets gjennombrudd: Fremtiden for lagring av grønn energi
Fremtidens grønne energi har blitt muliggjort av gjennombrudd innen batteriteknologi. Batterier spiller en avgjørende rolle når det gjelder å lagre fornybar energi for fremtidig bruk. Selv om det finnes mange nye batterityper, er det verdt å merke seg noen få, blant annet faststoffbatterier (solid-state), jern-luft-baserte batterier og neste generasjons litium-ion-batterier (litiumionbatterier – også kalt Li-ion eller LIB).
Ifølge Det internasjonale energibyrået har de gjennomsnittlige batterikostnadene falt med 90 % siden 2010 på grunn av fremskritt innen batterikjemi og -produksjon. De reduserte kostnadene har gjort batterilagring mer konkurransedyktig og attraktiv for forbrukerne.
Energilagring er en prosess der man lagrer overskuddsenergi som genereres på et bestemt tidspunkt, og sparer den til senere når etterspørselen er høyere. Med grønn energilagring menes lagring av energi fra fornybare energikilder som vind-, sol- og vannkraft. Dette er viktig for å skape en pålitelig og tilgjengelig forsyning av fornybar energi, noe som reduserer avhengigheten av fossilt brensel. Energilagringssystemer bidrar til å redusere verdens karbonfotavtrykk og gjør det mulig å utnytte fornybar energi effektivt. Lagring av energi for bruk på et optimalt tidspunkt eller på et tidspunkt med høy etterspørsel kan også føre til mindre belastning på nettinfrastrukturen i perioder med høy etterspørsel etter strøm.
Følgende batteriteknologier bygger fremtidens grønne energilagring:
Faststoffbatterier
Faststoffbatterier erstatter den flytende elektrolytten som brukes i et konvensjonelt litium-ion-batteri, med faste materialer, inkludert keramikk og polymerer. Disse materialene gjør energilagringen mer bærekraftig ved at de forbedrer ytelsen og reduserer avhengigheten av miljøskadelige materialer. Disse batteriene kan bidra til å øke energitettheten, støtte raskere lading og redusere brannrisikoen, noe som forbedrer sikkerheten.
Jern-luft-baserte batterier
Disse batteriene består hovedsakelig av jern, en billig og rikelig forekommende råvare. Jern-luft-baserte batterier fungerer ved hjelp av "omvendt rusting", der energi produseres når jern omdannes til jernoksid. De brukes ofte til lagring i nettskala. Jern-luft-baserte batterier har en tendens til å ha lavere effektivitet enn andre batterier, men de lave materialkostnadene gjør disse batteriene til et svært kostnadseffektivt alternativ for lagring av fornybar energi, spesielt over lengre perioder.
Neste generasjons litium-ion-batterier
Disse batteriene er utviklet for å løse problemene med dagens litium-ion-batterier, blant annet høye kostnader, brannfare, manglende resirkulerbarhet og negativ innvirkning på miljøet. Forskere har utviklet neste generasjons litium-ion-batterier for å redusere kostnadene, forbedre ytelsen og øke den totale kapasiteten. Neste generasjons litium-ion-batterier vil fortsette å bli drevet frem av teknologiske nyvinninger som muliggjør høyere energitetthet, samtidig som ineffektive og lite bærekraftige mineraler som kobolt og nikkel elimineres.
Gjennombrudd innen batteriteknologi muliggjør stadig renere produksjonsprosesser. Innovasjoner i produksjonsprosessen reduserer den samlede miljøpåvirkningen og gjør batteriproduksjonen mer bærekraftig.
Lagring av grønn energi er i ferd med å bli en viktig drivkraft for ny teknologi i mange bransjer. Fornybare energisystemer er avhengige av energilagring for å levere strøm til kundene når de trenger det, og viktige tjenester som banker, datasentre og kraftselskaper er avhengige av energilagring som reservestrøm. Batterilagringssystemer krever beskyttelse, elektriske tilkoblinger og klimakontroll/kjølingsteknologi for å støtte den kontinuerlige driften. nVent tilbyr viktige løsninger for å støtte grønn energilagring. Finn ut mer om våre løsninger for batterilagring av energi: https://www.nvent.com/energy-storage