Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Innovation of the Year Banner
ARTIKEL ÜBER NEUIGKEITEN
nVent erhält Preis für die Produktinnovation des Jahres, ein Teammitglied wird bei den Minnesota Manufacturing Awards als aufstrebende Führungskraft gewürdigt

Aufstrebende Führungskraft im Bereich Fertigung – Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin leitet das Team für strategische Beschaffung von nVent in Nordamerika. Ihr starkes Verhandlungs- und Führungsgeschick hat nVent geholfen, erhebliche Einsparungen bei der Materialproduktivität zu erzielen, so dass wir in unser Geschäft rückinvestieren können. Kristin hat außerdem erreicht, dass ihr Team in den letzten zwölf Monaten zu 100 % an das Unternehmen gebunden wurde – und das auf einem sehr wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt. Diese Stabilität ermöglichte es ihr, Prozessverbesserungen in der Beschaffungsorganisation vorzunehmen.

Kristin möchte die nächste Generation weiblicher Talente in der strategischen Beschaffung fördern. Ganz gleich, ob jemand an einer Mitarbeit in ihrem Team oder in einer anderen Funktion interessiert ist, Kristin ist gerne bereit, sich zusammenzusetzen und ihre Erfahrungen zu teilen. Fast zwei Drittel ihres Teams besteht aus Frauen, und vielen dieser Mitarbeiterinnen hat Kristin bei der Förderung von Wachstumschancen geholfen. Eine Mitarbeiterin, die innerhalb der letzten zwei Jahre die Funktionsgruppe gewechselt hat und befördert wurde, teilte mit, dass sie „die Kultur und den klaren Karriereweg in Kristins Team liebt“.

Kristin betreut andere Frauen als aktives Mitglied unserer Employee Resource Group Global Women's Network. Sie zögert nie, sich bei Bedarf an Frauen zu wenden und ist immer bereit, ihre Erfahrungen und Ratschläge weiterzugeben. Kristin glaubt fest daran, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen sollten, und setzt sich für die Schaffung eines integrativeren und gerechteren Arbeitsplatzes ein.



Produktinnovation – RDHX Pro

Das Wachstum von KI und High-Performance-Computing führt zu einem Bedarf an einer besseren Infrastruktur für Rechenzentren. Ein wichtiger Teil dieser Infrastruktur ist die Kühlung. Hochleistungschips erzeugen im Betrieb viel Wärme, sodass sie ständig gekühlt werden müssen. Der neue nVent RDHX Pro Rücktür-Wärmetauscher stellt einen wichtigen technologischen Fortschritt in puncto Effizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit für Hochleistungs-Computing-Technologie dar.

Da der Stromverbrauch von Rechenzentren immer mehr in den Blickpunkt gerät, ist der Einsatz effizienterer Kühltechnologien ein wichtiger Weg, um die Umweltauswirkungen von Rechenzentren zu minimieren. Rechenzentren können weniger Energie für die Kühltechnik aufwenden, wenn sie effizienter werden, was den Energieverbrauch insgesamt senkt. Auf diese Weise können Rechenzentren auch die Menge der unterstützten IT skalieren, ohne den Stromverbrauch für die Kühlung drastisch zu erhöhen. Noch effizienter als Luftkühlung überträgt Flüssigkeitskühlung die Wärme von Servern auf gekühlte Flüssigkeitsleitungen. Eine Methode, die sich bei Managern von Rechenzentren zunehmender Beliebtheit erfreut.

RDHX Pro nutzt Flüssigkeitskühlungstechnologie in Kombination mit vorhandener Luftkühlungsinfrastruktur, um eine effizient gekühlte Umgebung auf der Ebene der Server-Racks zu schaffen, anstatt einen ganzen Raum zu kühlen.

RDHX Pro.jpg

Der RDHX Pro kann statt einer Rücktür in Server-Racks eingesetzt werden und nutzt Ventilatoren, um heiße Luft aus dem Server-Rack über gekühlte Flüssigkeitsspulen in der Tür abzukühlen, bevor sie zurück in den Raum zirkuliert wird. RDHX Pro bietet diese Rücktür-Kühltechnologie für Racks mit bis zu 78 kW High-Density-Racks (bei 14 °C) und erfüllt damit die Anforderungen für den zunehmenden Einsatz von KI-gestützten Anwendungen, die Forderung nach höherer Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie die Notwendigkeit einer besseren Raumnutzung im Rechenzentrum.

Diese Lösung ist zudem äußerst skalierbar und einfach zu warten. Da Rechenzentren IT-Wärme mit Kühlung auf Rack-Ebene statt auf Raumebene regulieren, können Manager von Rechenzentren mehr RDHX-Einheiten dort installieren, wo sie sie benötigen, und nur die Bereiche kühlen, in denen sich aktiv genutzte IT befindet, anstatt einen ganzen Raum zu kühlen. Mit 281 mm mit Lüftern und 241 mm ohne Lüfter ist RDHX Pro der flachste Rücktürkühler der Branche. Die Lüfter an der Tür, die Touchscreen-Steuerung und die Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das Gerät auszuschalten. Das ist äußerst wichtig in einer Branche, in der ein Betrieb rund um die Uhr normal ist.

Wir freuen uns, dass die Innovationen unserer Produktteams für ihre Auswirkungen in wachstumsstarken Branchen anerkannt werden, und wir gratulieren Kristin und danken ihr für ihre bedeutende Mitwirkung bei nVent. Herzlichen Glückwunsch! Die vollständige Liste der Preisträger*innen finden Sie hier.

RESSOURCEN

Über nVent

Wir verbinden und schützen mit innovativen elektrischen Lösungen.

RESSOURCEN

Neuigkeiten und Einblicke

Alle Neuigkeiten anzeigen

RESSOURCEN

Kundenerfolgsgeschichten

Alle Storys anzeigen