Storia di successo: stazione di ricarica degli autobus elettrici
Praticità critica per un progetto di infrastruttura complicato
Le infrastrutture di trasporto elettrico sono in aumento in Corea del Sud. Un esempio è la città di Seul, che prevede di sostituire 3.000 autobus attualmente alimentati con gas naturale con autobus elettrici entro il 2025. Grazie all'elettrificazione di tutto, questa transizione aiuterà l'infrastruttura pubblica della città a diventare più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.
Le nuove tecnologie richiedono nuovi sistemi che si connettono e proteggono: l'adozione di veicoli elettrici richiede lo sviluppo di soluzioni di ricarica sicure e affidabili per veicoli elettrici. È qui che entra in gioco Moderntec. Moderntec produce stazioni di ricarica per veicoli elettrici, incluse stazioni di ricarica rapida per autobus. Queste stazioni di ricarica contribuiscono a garantire che gli autobus restino alimentati e in viaggio, fornendo i mezzi di trasporto essenziali ai lavoratori e alle famiglie in tutta la città.
Nessuno spreco di tempo
Poiché sono molto richiesti, gli autobus devono essere ricaricati rapidamente. Ciò richiede molta potenza. Il trasporto di elevate quantità di corrente elettrica in modo sicuro e affidabile può essere costoso e i sistemi all'interno dei caricabatterie per bus elettrici possono richiedere del tempo per la costruzione. Come molte aziende, Moderntec è sempre alla ricerca di modi per migliorare le prestazioni e l'efficienza mantenendo i costi sotto controllo. I caricabatterie per bus elettrici devono essere utilizzati in modo intensivo e funzionare sempre bene.
Il caricabatterie rapido CC per e-Bus di Moderntec è in grado di caricare due bus elettrici contemporaneamente, raddoppiando la potenza necessaria per il funzionamento della stazione di carica. Per funzionare, i caricabatteria per veicoli elettrici necessitano di corrente continua (CC), il che significa che la corrente fluisce sempre nella stessa direzione. Tuttavia, le attuali reti elettriche utilizzano corrente alternata (CA), il che significa che le correnti commutano periodicamente le direzioni. Affinché i caricabatterie per e-Bus di Moderntec funzionino, devono contenere un componente che converte l'alimentazione da CA in CC.
I caricabatterie per e-Bus di Moderntec sono molto simili alle pompe a gas. Sono piccoli, semplici e facili da usare. Tuttavia, dietro le quinte, ogni pompa si collega a grandi unità di alimentazione che svolgono il lavoro necessario per la conversione CA/CC. Anche se non sono visibili, questi power bank mantengono l'intero sistema in funzione.
Dietro le quinte
I power bank di Moderntec contengono un sistema di conduttori che trasportano le correnti elettriche per la conversione. In precedenza, Moderntec utilizzava un sistema di cavi e capicorda per questi conduttori. In questi sistemi, i clienti acquistano cavi in rotoli, tagliano i cavi alle dimensioni necessarie e li collegano alle apparecchiature utilizzando anelli metallici chiamati capicorda. Questi sistemi possono essere complessi e dispendiosi in termini di tempo da installare a causa della quantità di lavoro dettata dal taglio e dal collegamento.
DAS Korea, un distributore nVent, ha sentito parlare del progetto di ricarica degli autobus e ha pensato che i prodotti nVent potessero supportare le esigenze di Moderntec e offrire un'alternativa più pratica al sistema di cavi e capicorda. DAS Korea ha collaborato con Moderntec per implementare i conduttori nVent ERIFLEX IBSB nelle unità di alimentazione della stazione di carica elettrica. Dietro le quinte, i rappresentanti di nVent hanno condiviso l'esperienza dell'azienda con i conduttori IBSB e con il mercato dei veicoli elettrici (EV) per rispondere a tutte le domande di Moderntec.
nVent ERIFLEX IBSB Advanced è una soluzione di sostituzione dei fili utilizzata per il trasporto sicuro ed efficiente delle correnti elettriche. È più facile da installare e offre più opzioni di progettazione rispetto ai sistemi con cavi e capicorda perché è più flessibile dei cavi tradizionali e i clienti può ordinarlo secondo le specifiche esatte di cui hanno bisogno. Ciò ha consentito a Moderntec di ridurre l'inventario dei cavi specificando con precisione le lunghezze di IBSB necessarie e acquistando solo quei componenti, invece di acquistare una grande quantità di cavo e tagliarlo poi personalmente.
I conduttori IBSB Advanced hanno inoltre migliorato la sicurezza e l'affidabilità delle unità di alimentazione Moderntec. L'isolamento del conduttore con tecnologia avanzata nVent ERIFLEX è molto efficiente e rende i collegamenti elettrici più affidabili. I prodotti Advanced Technology sono costruiti con materiali che sfruttano la più recente tecnologia di sicurezza e sono a bassa emissione di fumi, non contenenti alogeni e ignifughi (LSHFFR). Queste caratteristiche migliorano la sicurezza delle apparecchiature elettriche e delle persone durante l'installazione e l'uso e aiutano Moderntec a rispettare rigorosi standard di sicurezza internazionali, in modo che possa essere più facilmente scalabile e servire ulteriori clienti.
"L'uso di nVent ERIFLEX IBSBS ci aiuta a ridurre i costi e i tempi di installazione totali: L'IBSB può essere collegato direttamente alla MCCB principale, l'installazione è molto semplice e non richiede alcun attrezzo speciale", ha affermato Kim, Director of Manufacturing di Moderntec.
nVent aiuta i nostri clienti a portare la praticità critica in progetti complessi. Sebbene i costi dei materiali di IBSB Advanced siano superiori a quelli dei sistemi di cavi e capicorda, considerando la facilità di installazione, il risparmio di tempo, la riduzione dell'inventario e dei costi di manodopera, si può affermare che la sostituzione di cavi e capicorda con IBSB Advanced nei caricabatterie per bus elettrici ha permesso a Moderntec di risparmiare denaro.
Le città di tutto il mondo sono alla ricerca di opzioni più sostenibili per i trasporti pubblici. Con ogni innovazione nella tecnologia dei veicoli elettrici, aziende come Moderntec saranno chiamate a fornire l'infrastruttura necessaria per mantenere in funzione i sistemi. L'affidabilità di IBSB aiuta Moderntec ad avere la certezza che i suoi caricabatterie sono in grado di aiutare i bus elettrici a ottenere l'alimentazione di cui hanno bisogno.