太阳能日益受到青睐。国际能源署
报告称,2021 年太阳能是增长最快的可再生能源发电方式之一,仅次于风能。全球范围内,个人、企业甚至国家都在
投资这项技术,以抵消温室气体排放,构建更加可持续的电气化未来。自 2019 年以来,美国公司建设的太阳能装置已经
翻了一番。
尽管太阳能的转换原理看似简单 — 将太阳能转化为可供我们使用的电能 — 但其实际转化过程需要各类电气系统的支持,而 nVent 在这一过程的多个环节大有可为。
太阳能工作原理
太阳能发电的第一步最为直观。提及"太阳能",人们脑海中浮现的往往是成片的
太阳能光伏 (PV) 板 — 它们朝向太阳,或是安装在家庭与企业的屋顶上。然而,光伏板仅仅是发电之旅的开始。要将太阳能转化为点亮灯泡、为电脑充电和电动汽车供电的电能,需对其进行调控与转换才能满足这些需求。
在大型太阳能电站中,不同光伏"组串"产生的电能需经过整合与调整,形成符合并网要求的电气配置输出。管理和整合如此大量的电能需要汇流箱:从不同组串获取直流电,并通过电源模块将其汇集输出。在汇流箱内,直流电经过收集通过大规格导体实现汇流。
但整合多块太阳能板的电能,仅是整个发电流程的一部分。光伏板发电产生的是直流电 (DC)。直流电的电压恒定,电流单向流动。然而,我们的电网使用交流电 (AC)。交流电的电流方向交替变化,电路中的电压在正负极性之间来回切换。要使电能可用,需将其从直流转换为交流。
借助汇流箱将光伏板电能合并为单一电流后,电流流经逆变器,将直流电转换为交流电。完成转换后,电能即可安全高效地接入本地电网。
nVent 的作用体现在哪里?
在太阳能应用中,nVent 提供的主要方案之一是汇流箱。nVent 产品在整合太阳能多组串及保护整个系统免受环境威胁的过程中发挥关键作用。
nVent 生产的非金属机壳非常适合太阳能应用场景,包括汇流箱的外壳。相较于金属机壳,非金属材料更耐用且耐腐蚀,因此更适用于许多太阳能电站所在的恶劣环境。此外,非金属材料能更好地隔绝太阳热量,这一点至关重要,因为太阳能设备显然会被布设在高温、光照的环境中。
太阳能电站工程师可以充分依靠 nVent 解决方案,而且不局限于关键设备的防护。我们的柔性母线导体可与配电模块、浪涌保护器协同配合,构建安全可靠的汇流箱。
大型光伏阵列是一种庞大的电气系统,长期暴露于自然环境与各种天气下。nVent 的接地与连接解决方案对于保障其安全运行起到关键作用。这些解决方案可保护太阳能设备免受雷击与有害电流的损害。
我们的柔性母线还可弯曲扭转,这是传统电缆望尘莫及的,从而提升汇流箱设计灵活性并减小其占地空间。我们的许多解决方案甚至可在交付前选择定制,便于承包商快速完成安装。我们还提供快拆夹、金属压力夹、J 型钩等产品,以及全系列线缆桥架、穿孔电缆桥架和电缆梯架,以助力线缆管理,确保系统有序安全。
nVent 还为逆变器打造散热解决方案 — 每日在骄阳炙烤环境下运行的设备需要隔热保护。我们的散热解决方案专门保障这一关键器件的安全运行。
随着我们持续推进更可持续的电气化世界建设,太阳能的使用将得到持续增长。以太阳能为能源,是减少温室气体排放、降低对煤炭与化石燃料等不可再生资源依赖的关键举措。随着国家、企业与个人共同推动可再生能源基础设施建设,nVent 将在确保太阳能安全高效转化为可用电能的过程中扮演重要角色。