通过 nVent 热审计计划发现隐藏风险
nVent 致力于帮助客户提高运行效率、安全性和关键系统弹性。当工业电子设备发生过热时,可能会导致故障甚至设备完全失灵,最终造成机器停机。但制造商怎样才能知道哪些设备可能存在风险呢?他们又该采取哪些措施来降低这种风险呢?从免费热审计着手会是一个不错的选择。热审计可为客户提供所需信息,帮助确保电子设备保持适当的工作温度,并最大限度地延长其使用寿命。
我们的热审计由专家负责执行,可以快速识别工业设备中存在问题的区域,并就会影响性能并可能损坏关键设备的过热情况提供有力证据。审计完成后,我们可以推荐相应的 nVent HOFFMAN 温控解决方案,帮助确保您的机柜保持适当的内部温度,从而最大限度地延长正常运行时间并降低维护成本。
我们的热审计服务包括机柜分析和热扫描,并提供相应的优化建议。如果您想要更好地摸清设备状况,即使您现在还不是 nVent 的客户,也可以选购这项服务。为执行此分析,我们会派出一名专家前往客户现场,对所有机柜进行逐一排查。根据您的需要,我们也可以重点排查已确定需要注意的特定机柜。该分析的重点是环境温度和湿度。在现场排查期间,我们的专家会使用热成像枪或红外测温仪对机柜进行热扫描,以提供准确的信息,确保计算出的设备冷却容量反映真实情况。热审计结束后,您将收到一份个性化的审计结果报告,以及针对您的特定应用提出的建议。
热审计可以延长使用寿命、预防故障、保持生产效率并维持设备保修。
立即申请免费热审计:热审计服务 | nVent HOFFMAN