利用储能技术支持分布式能源应用
我们的电网正变得比以往任何时候都更加分布式,并且更加依赖可再生能源。储能是减少我们对化石燃料依赖、构建低碳未来的关键技术组成部分。没有储能,向可再生能源的转型将无法实现。微电网、净零能耗建筑和本地可再生能源资源的实现,都离不开储能技术的支撑。
电池储能系统 (BESS) 能够提高电网韧性。每年都有更多的系统(包括车辆和数据中心)对电力的依赖程度不断加深。这种不断增长的电力需求给电网基础设施带来了巨大压力。除了对电网进行现代化改造(这一重要工程正在积极推进),建设更多的储能系统还可以帮助电网运营商缓解电网压力。住宅或小型社区还可以通过将 BESS 连接到屋顶太阳能等分布式能源 (DER),来提高能源独立性,并通过在电网电价高昂时段使用储存的电力来降低能源成本。
DER 是一种发电系统,与集中式发电厂和配电网络不同,它由多个小型设备组成,这些设备更靠近用电需求点。DER 也称为分布式能源网。随着企业和个人消费者在其住宅和商业场所增加能源生产能力,DER 在向更清洁能源系统过渡的过程中发挥着日益重要的作用。
DER 的实现离不开储能技术
传统化石燃料能源与 DER 中使用的可再生能源之间存在着根本性的差异。风能和太阳能依赖于风力吹拂和阳光照射,而煤炭等集中式不可再生能源则可在任何需要电力的时段燃烧发电。
在分布式能源系统中,储能技术至关重要,因为它能够将能源生产的时间与电力使用的时间分离开来。例如,借助储能系统部署 DER 系统(如屋顶太阳能)的消费者可以在阳光充足时发电,在晚间用电高峰时段使用储存的电力。因此,储能系统在推进清洁能源目标方面发挥着关键作用,它不仅提高了可再生资源的利用效率,还增强了电网的可靠性和电价的稳定性。
除了电网应用之外,储能技术还被用于商业和工业场景,以提高能源供应的可靠性,并在电网电价高昂时段使用存储的电力来降低成本。住宅或小型社区也可通过将储能系统接入屋顶太阳能等 DER,利用储能技术提升能源独立性和环境可持续性。
实施储能的重要考虑因素
国际可再生能源机构估计,到 2050 年,全世界可能有 90% 的电力来自可再生能源。这就需要大幅增加可再生能源发电量。但是,在实施储能时,需要牢记以下几个关键考虑因素:
减少占地面积:鉴于电网设施、电动汽车 (EV) 充电站以及商业和住宅建筑等应用场景中的可用物理空间有限,减少储能系统的占地面积至关重要。这需要通过优化技术和设计,在更小的物理占地面积内实现储能容量最大化。
基础设施支持:储能装置需要适当的基础设施支持来容纳电池和相关组件。这包括对冷却系统、电气连接和结构支撑的考量,以提升运行效率和安全性。
可扩展性:根据需求扩展储能系统的能力至关重要,特别是在微电网和电动汽车 (EV) 充电站等预计会增长的应用场景中。采用模块化设计,可以轻松扩展或复制储能容量,从而有效支持未来的需求。
合规性:遵守与安全、环境影响以及电网互联相关的监管标准和指南至关重要。确保储能装置符合所有相关法规和标准是成功实施的关键。
成本效益:评估储能解决方案的整体成本效益时,用户必须权衡前期成本和维护费用与通过改进能源管理所带来的潜在节省和/或新业务机会。实施在其生命周期内能够提供良好投资回报的系统,是推动其广泛应用的关键。
随着全球加速迈向可再生能源主导的未来,储能技术正为这一转型提供有力支持。通过弥合间歇性发电与持续性需求之间的差距,储能技术赋能 DER,增强电网韧性,并推动能源独立性提升。虽然占地面积和可扩展性仍面临挑战,但广泛应用储能技术的优势(降低成本、提高可靠性和减少碳排放)已显而易见。
nVent 的储能解决方案简化了设计、采购、制造和现场安装流程,同时优化了能源总拥有成本 (TCOE)。我们的解决方案可满足多样化应用和环境的需求。了解我们的储能解决方案:储能 | nVent 电力公用事业