2023 年太阳能引领可再生能源扩张之路
我们的世界正朝着更具可持续性,电气化程度更高的方向前行。在这种趋势下,可再生能源发电正迈入蓬勃发展期。2023 年,全球可再生能源发电量出现大幅增长,其中光伏新增发电量位居榜首,光伏发电正逐渐成为全球的主导能源。nVent 通过广泛的产品组合,为可再生能源发电及配套储能系统提供有力支持。
可再生能源正在崛起
根据国际能源署 (IEA) 数据,2023 年全球可再生能源新增装机容量激增,较 2022 年增长近 50%。该机构总结道,这一增长主要来自风电和光伏发电容量的扩增。预计未来五年,这两种可再生能源将占可再生能源新增装机容量的 96%。
可再生能源的发展如此迅猛,其中一个原因在于这确实是一项有价值的投资。风能和太阳能的发电成本通常低于任何其他的发电技术,不管是化石燃料还是其他清洁能源发电。在各种发电设施中,光伏发电是建造成本最低的技术之一,也是在全球电气化进程下,满足日益增长的电力需求的最经济方法之一。
为顺应全球碳减排趋势,世界各国政府还纷纷启动资助项目,以促进可再生能源行业的发展。光伏发电行业协会主席 Abigail Ross Hopper 在接受《洛杉矶时报》采访时表示,美国出台的《通胀削减法案》推动了光伏领域的投资,并指出仅过去一年,美国就宣布新建 60 多座光伏生产厂。
尽管通货膨胀、高利率和原材料供应问题将继续给可再生能源行业的扩张带来挑战,但这个充满活力的行业在 2024 年仍将保持加速发展。光伏电池板创新技术正逐年提高发电效率,这将帮助电力公司更好地满足日益增长的电力需求。
储能技术正与可再生能源同步发展。风能和太阳能之类的发电技术会受到环境条件的影响,比如说,风能只能在有风的时候发电,而太阳能只能在阳光充足时发电,所以需要配备储能系统,以确保在用户需要时能够随时供电。美国能源信息署预测,如果目前规划的储能系统按计划建成投产,2024 年美国电池储能容量将实现近乎翻倍的增长。
nVent 可再生能源解决方案
随着可再生能源和电池储能需求的增长,nVent 将迎来新机遇。nVent 提供专为连接和保护风光发电等可再生能源系统而设计的全系列解决方案。这些解决方案包括:用于敏感设备和控制系统的耐用机壳,电气设备的电源连接和浪涌保护器,以及用于高能效防冻和温度维持的伴热技术。
nVent 还提供面向电池储能系统的解决方案,包括液冷系统、泄漏检测、机壳、电气连接、配电、浪涌保护和防雷装置等。凭借广泛的产品组合,nVent 致力于提供合适的系统解决方案以及专业的设计、工程和安装支持,帮助客户满足电池储能需求。
不管是在电池储能还是可再生能源领域,我们的解决方案都经过专门设计,旨在提升能效、增强关键系统韧性、降低设计和安装人力成本、提高利用率、降低总体拥有成本、加强安全性并延长关键系统的使用寿命。