Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent 荣获年度产品创新奖

Innovation of the Year Banner
新闻报道
nVent 双冠加冕!包揽明尼苏达制造业年度创新产品大奖与新锐领袖两项殊荣

制造业新兴领导者 – Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin 担任 nVent 北美战略采购团队负责人。她出色的谈判能力和领导力为 nVent 实现了材料生产效率的显著提升,使我们能够将节省的资金重新投入业务发展。在过去 12 个月劳动力市场激烈竞争的情况下,Kristin 仍实现了团队 100% 的人员留存率。这种稳定性使她能够为采购部门带来流程改进。

Kristin 热心培养战略采购团队的新生代女性人才。无论有人是想加入她的团队还是其他职能部门,Kristin 始终乐于分享职业经验。她的团队中女性占比近三分之二,其中多人通过她的指导获得晋升机会。一位近两年调岗并获晋升的女性员工表示:“我喜欢这个团队的文化与清晰的职业发展路径”。

作为“全球女性联盟”(Global Women’s Network) 的活跃成员,Kristin 积极为其他女性提供指导和帮助。她毫不犹豫地向需要帮助的女性伸出援手,并始终愿意分享她的经验和建议。Kristin 坚信女性互相支持的力量,并致力于创造一个更具包容性和公平性的工作场所。



产品创新 – RDHX Pro

人工智能 (AI) 与高性能计算的快速发展对数据中心基础设施提出了更高要求,其中冷却系统尤为关键。高性能芯片运行产生大量热量,需要持续冷却。全新推出的 nVent 后门换热器 (RDHX) Pro 在提升高性能计算领域的能效、可扩展性与可持续性方面实现了重大技术突破。

随着数据中心能耗问题日益受到关注,采用更高效的冷却技术是最大限度减少数据中心环境影响的重要途径。随着效率的提高,数据中心在制冷技术上消耗的能源减少,从而降低整体能耗。这也使数据中心能够在不显著增加制冷用电量的情况下,扩展其支持的 IT 规模。相较于风冷,液冷技术通过将服务器热量传导至冷却液管路,获得数据中心管理者的青睐。

RDHX Pro 将液冷技术与现有的风冷基础设施相结合,在服务器机架级别而非冷却整个机房的情况下,创造一个高效的冷却环境。

RDHX Pro.jpg

RDHX Pro 适合安装在服务器机架后门的位置,利用风扇将热空气从服务器机架中抽出,使其穿过门内冷却的液体盘管,再将气流循环回机房。RDHX Pro 产品将后门冷却技术拓展至功率高达 78 千瓦的高密度机架(工作温度 14°C/57°F),满足了日益增长的 AI 增强型应用、能效提升和可持续性需求,以及对更高数据中心空间利用率的需求。

此解决方案还兼具高度可扩展性与易维护性。由于数据中心采用机架级而非机房级冷却策略来调节 IT 设备的热量,数据中心管理者可按需安装更多 RDHX 设备,并且仅对运行中的 IT 设备区域进行冷却,无需冷却整个机房。RDHX Pro 以 281 毫米(含风扇)和 241 毫米(无风扇)的厚度成为业界最纤薄的后门冷却器,其门装风扇、触控屏及电源模块均支持热插拔更换——这对要求 7×24 小时不间断运行的数据中心行业至关重要。

我们非常高兴产品团队的创新成果因其在高增长垂直领域的影响而得到认可。在此祝贺 Kristin,并感谢她对 nVent 做出的重要贡献!祝贺您!此处阅读完整获奖者名单

资源

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。

资源

新闻与见解

查看所有新闻

资源

客户成功案例

查看所有案例