Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Renewable Generation

非金属机柜和可再生能源发电

为什么要选择非金属机柜用于太阳能发电?

随着全球变得更具可持续性、电气化程度更高,可再生能源已成为全球脱碳工作的关键组成部分。太阳能是增长最快的可再生能源发电方法之一,无论是个人、公司还是国家/地区,都在积极投资于这项技术,以抵消温室气体的排放。自 2019 年以来,美国公司的太阳能装置已经翻了一番

太阳能发电需要使用大量设备,它们需要得到保护,以免受到环境的威胁。机柜是一个关键的难题,它们既需要提供环境威胁防护,还要能帮助工程师对装置进行热管理。在太阳能应用场景中,非金属机柜是一个很好的选择。原因如下:

1.耐用性和使用寿命

太阳能装置往往被放置在严苛的环境中。设备可能会暴露于阳光暴晒(高太阳能增益)、高速风、风沙和其他环境因素中,这使得用于太阳能发电的敏感设备的保护变得极具挑战性。非金属机柜极其耐用,在应力下可保持良好性能。有多种非金属材料可供选择,从而在必要的特定环境下实现最佳保护。nVent 非金属机柜还经过冲击测试,以确保它们在应力下仍能保持良好性能。高品质的非金属机柜还能使用很长时间,不需要经常更换,使太阳能装置更具可持续性。

2.易于运输和安装

非金属机柜比大型金属机柜更轻、更易于运输,也更易于改造。当安装人员需要前往更偏远的地方建造太阳能装置时,不锈钢机柜的运输和改造可能会非常困难。便于运输和安装还为安装人员创造了更安全的环境。

nVent 见解:非金属机柜 →

3. 热管理

对于炎热日照环境中的太阳能应用来说,保持电子设备处于适当的工作温度非常重要。工程师可以为设备部署冷却解决方案,但尽量减少进入系统的热量同样也很重要。非金属机柜的导热性比金属原料更低,当阳光照射在它们上面时,这些机柜不会变得太热。另一方面,由于其导热性较低,非金属机柜还可以捕获机柜内设备的热量。过热会大大缩短电子设备的使用寿命。nVent 具有一个计算器工具,工程师可以使用它来确保其系统在适当的工作温度下运行。

了解更多有关 nVent 非金属机柜解决方案的信息