电动汽车充电基础设施核心设计要素
随着电动汽车 (EV) 日益普及,充电基础设施的持续发展对保障车辆续航至关重要。电动汽车及电动化交通助力可持续未来,而充电站的可靠性则是推动市场持续增长的关键。投资电动出行生产和基础设施的企业需要具备可扩展性、可靠性且能快速投入运营的解决方案,以满足加速增长的市场需求。
在美国,纯电动和混合动力车型销量去年首次占到新车销量的 20%。可以预见,电动汽车的普及率将持续提升,对充电基础设施的需求也将不断增长。
当人们看到充电站时,往往只注意到充电桩和电缆。然而,这些要素仅仅触及了构建安全可靠的分布式快速充电站所需技术的表面。充电设施通常包含多个接入电网的充电桩,以及实现电力连接和转换的设备,包括变压器、逆变器(用于将交流电转换为充电桩所需的直流电)、计量装置和开关设备。若充电解决方案采用可再生能源,还需配备专用设备,如最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能转换器和电池储能系统 (BESS)。MPPT 设备调节太阳能板的电压和电流,使输送至充电桩的电力最大化。BESS 系统则具有极高的应用价值,尤其可在太阳能电池板夜间停发时段为电动汽车提供充电支持。
以下是影响充电站整体性能的几大关键设计要素:
可靠的设计
可靠的设计对电动汽车基础设施至关重要,特别是在用户体验和可维护性方面。在设备出现故障时,技术人员需要能够及时检修以确保正常运行。在确定充电站选址时,必须与当地电力公司合作评估电网容量。若电网过载,将无法满足充电站需求。此外,为了满足户外要求,充电基础设施组件还必须具备适当的 UL 和 NEMA 认证等级。考虑到充电站位于户外,所有设备必须能够应对户外环境挑战。设备常需承受高温、低温和盐蚀等恶劣环境。电子设备的主要故障点是过热,因此必须考虑适当的冷却解决方案和散热措施。为确保安全,充电站设备应具备防篡改和防破坏特性。可靠的设计可提升客户体验、促进电网稳定并保障用户安全。
便捷的服务
成功的电动汽车充电站必须为用户提供便捷的使用体验和快速的服务响应。易于使用的充电基础设施更能鼓励更广泛的人群使用电动汽车。这是推动电动汽车普及和向更可持续的交通未来转型的重要因素。此外,由于人们每天都会与电动汽车充电基础设施互动,电气安全也至关重要。
保护
如果没有适当的环境和人员防护,电动汽车充电基础设施将难以长期成功运营。雷电或感应浪涌可能会破坏或危及通信系统和数据。数据和信号浪涌保护装置采用紧凑的设计,旨在为设备提供针对感应浪涌的瞬变保护。这包括为设备提供最大程度保护的浪涌、电源和防雷保护系统。可靠的设计可提升客户体验、促进电网稳定并保障用户安全。
电动汽车基础设施防护可能包括:旨在降低电气事故风险的安全标准和法规,以及对充电基础设施安装、维护和操作人员的充分培训等最佳实践。完善的防护基础设施可显著减少温室气体排放,同时支持电动汽车的使用。
最优安装
安装质量直接影响电动汽车基础设施的实施效果。在规划充电站的安装时,可利用与电力公司的合作关系来确定最佳安装位置。政府官员和电力公司希望安装过程尽可能简单、安全和高效。最优安装的一些要素可能包括:使用优质材料延长充电基础设施的寿命、评估场地电力容量以确保耐用性,以及符合必要的法规要求。
nVent 提供一系列创新、可靠的解决方案,既能连接和保护电动汽车充电基础设施,又可降低总安装成本并提高设计灵活性。凭借我们的产品和工程专业知识,nVent 已成为各类电动出行应用的可靠合作伙伴。