Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Iceotope and nVent Collaborate

Iceotope 与 nVent 协作加快可持续 Open RAN 的采用

  • 新的高效解决方案可缓解电力局限性,同时通过延长服务器生命周期、减少故障和“带外管理”远程管理来简化并显著降低维护成本。

  • 该解决方案具有坚固耐用的机柜,其中提供了支持高性能液冷和风冷设备的混合环境。

  • 这款基于企业级开放标准的解决方案将在 2023 年世界移动通信大会上演示。

nVent 和 Iceotope 是精准液冷领域的全球领导者,宣布推出高效且可扩展的 Open RAN 解决方案,以支持在电信数据应用中实现远端边缘计算。Ku:l Extreme 是一款完全集成的标准化解决方案,在设计时就充分考虑了最苛刻的工作负载,为未来几代服务器提供了更高的可持续性、能效和可维修性。这款基于企业级开放标准的解决方案将在 2023 年世界移动通信大会上公开演示。

Ku:l Extreme 是 nVent 与 Iceotope 密切协作的产物,其目标是降低能耗,并为电信服务提供商和企业提供跨分布式工作负载的可持续解决方案。此类工作负载下的应用场景需要超低延迟和高可扩展性,以便在靠近数据生成位置的地方处理大量数据,通常是在远程位置。

Ku:l Extreme 的模块化设计具有高度可配置性,能够在所有类型的部署中快速扩展。从蜂窝基站中的单一服务器,到用于远端边缘位置的坚固耐用解决方案,再到企业级数据中心,都可以轻松将每个 Ku:l Extreme 装置部署到任何位置。该解决方案支持高性能液冷和风冷设备,同时能够优化整个数据中心的可维修性并简化维护过程。Ku:l Extreme 将数据中心级计算拓展到极远端边缘,同时帮助客户实现其可持续性和净零排放目标。

降低能耗并加快实现净零排放

减少能耗正迅速成为电信公司的首要优先事项之一。电信网络中的大部分能耗来自 RAN 站点,因为无论客户需求如何,这些位置都在全天候开机运行。Open RAN 凭借其开放平台和供应商中立的硬件标准,被视为实现更节能网络的推动因素。Iceotope 服务器解决方案将支持两倍的容量,并且不会增加能耗,从而能够满足客户的关键性能、扩展和能效要求。Ku:l Extreme 可以实现突破性的能耗降低,同时保持或增强数据中心密度,从而帮助加快采用速度。

电信边缘领域的竞争优势

由于数千个站点位于远程位置,对电信网络内的远端边缘设备进行维修会产生高昂的成本,因此最大限度地减少现场维护工作至关重要。Ku:l Extreme 提供市场领先的可维修性。它不需要服务器风扇,其介质液可降低热应力,并且封闭的机箱使机组不受气体、灰尘和湿度的影响,从而可显著降低组件故障。所有这些都延长了服务器生命周期,同时降低了维护成本。此外,带外管理 (OOBM) 允许从单个位置远程监控服务器的运行状况。

nVent 全球数据解决方案高级总监 Marc Caiola 介绍说:“快速部署可靠的高性能基础设施在电信业务中起着关键作用。无论是用于 Open RAN、无线、有线、边缘计算、核心网络、5G 还是数据中心应用场景的设备,我们的模块化产品平台都可根据客户的需求进行定制。结合我们全球化的制造布局和全球支持网络,nVent 是您理想的合作伙伴,可确保您的电信基础设施部署按时完成、符合预算,并满足您的可持续发展目标。”

Iceotope 首席执行官 David Craig 说:“我们很荣幸能与 nVent 就这项关键技术开展合作。我很高兴地宣布本次协作的重要成果 – Ku:l Extreme,这是一款同类领先的集成解决方案,可在极限边缘以可扩展、高效且可持续的方式运行最苛刻的工作负载。”

欢迎于 2023 年 2 月 27 日至 3 月 2 日参观 2023 年世界移动通信大会上的 nVent 和 Iceotope 展位 3N10,深入了解 Ku:l Extreme 和最新的创新精准液冷技术。如果您希望在展会期间安排会面,请发送电子邮件至 pascal.holt@iceotope.com

关于 nVent

nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够带来更安全的系统并确保整个世界更加安全。我们致力于设计、制造、营销、安装和维护高性能产品及解决方案,从而连接和保护世界上最敏感的设备、建筑物和关键过程。我们的产品包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,被广泛用于在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,在美国的主管办事处位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们强大而领先的电气产品品牌组合已经发展了 100 多年,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。请访问 www.nvent.com 了解更多信息。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其关联公司拥有或许可的商标。