Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Cooling Innovation

通过我们与 Iceotope 的协作推动实现精准液冷创新

冷却领域的创新对于数据应用至关重要。随着热负载不断增加,新一代 IT 设施需要更高的冷却功率,数据中心需要解决如何在不使用极高功率的情况下有效冷却设备这一难题。

如今,只有大约 5% 的数据中心采用了液冷技术。但这种情况正在发生变化。如果数据中心想要扩展和支持 AI、机器学习和智能基础设施等活动,就需要更快速的处理器,而这项技术必须采用液冷方法。

数据中心是出名的耗能大户,nVent 等电源和冷却解决方案提供商可以通过提供节能解决方案来帮助解决此问题。这可以包括诸如高效电源和相比传统风冷方法能耗更低的冷却解决方案等。无论是从财务还是环保的角度来看,都应该优先考虑冷却效率。

通过降低能耗,可以降低数据中心对环境的影响。此外,在数据应用中,需要用于冷却的每一点电力都不能用于计算。由于计算才是电信和数据中心公司的盈利之道,因此更高效的冷却具有财务意义。

液冷比风冷更高效,可在整个数据中心内进行不同程度的部署。从通过背板冷却方法将液冷引入风冷式数据中心的现有基础设施,到精确的直接芯片液冷,我们可在现代数据中心以各种方式和不同程度部署液冷技术。

其中,最有效的一种方法是浸入式冷却。采用浸入式冷却时,电子元件完全浸没在电绝缘液体溶液中。此液体溶液可将热量从 IT 设施中导出,但不会损坏电气元件。浸入式冷却与水冷截然不同,后者的液体是在闭环管路中循环。浸入式冷却是数据解决方案行业中的一项新兴技术,即使与其他形式的高效液冷方法相比,也能提供强大的冷却能力。浸入式冷却还可以提供强大的物理保护,防止灰尘和其他污染物进入。

nVent 与 Iceotope 合作,为需要先进冷却技术的应用场景提供浸入式冷却解决方案。Iceotope 的精准液冷解决方案提供卓越的冷却性能,同时隔离并保护关键 IT 系统,使其免受周围环境和大气的影响。这些解决方案可以轻松适应最新处理器不断增加的热负载,同时还能支持超低功耗使用模式,帮助客户实现节能和可持续发展目标。

nVent 全球数据解决方案副总裁 Marc Caiola 介绍说:“技术与解决方案的融合可带来真正的创新,nVent 和 Iceotope 于 2021 年开始合作时就是这样的情况。通过结合我们的专业知识和各自的产品组合,我们创建了一个集成的精准浸入式冷却解决方案,它具有增强高性能计算的潜力。这一解决方案表明,当技术与解决方案以协调一致的方式融合在一起时,就能取得进展。”