为热带气候数据中心研究带来关键泄漏检测方案
世界各地的很多数据中心都建在严寒地区。使用现成的低温干燥空气来冷却数据中心,是控制用电本和提升冷却系统效率的好办法。
与之相反,在热带地区建设数据中心可能面临冷却难题 - 炎热潮湿的气候不仅会增加用电成本和造成更高的碳排放,还会带来可靠性问题。
然而,随着全球对数据需求的不断增长,该行业有望强力拉动经济增长,一些热带地区的企业也希望紧紧抓住发展机会。
探索新一代数据中心技术
为开发适合热带地区使用的高效环保型数据中心技术,新加坡国立大学启动了可持续热带数据中心试验台 (STDCT) 研发项目。这一全面的数据中心设施汇集多家公司的研究人员和业务合作伙伴,共同在这一独特的应用场景中开发和验证一流的技术。
STDCT 于 2023 年底启动,新加坡贸易与工业部部长 Alvin Tan 作为嘉宾,主持了项目启动活动。
他讲到:“[STDCT 将助力]新加坡在数据中心创新方面的前沿研究,并鼓励以符合新加坡气候变化承诺的可持续方式发展数据中心。”“从长远看,STDCT 设施还会成为其他大学及公司验证新数据中心解决方案的理想平台。这将使该行业能够更广泛地采用环保型热带数据中心的最佳实践。”
STDCT 设定了一个目标:到 2024 年年中实现能耗降低 40%,用水量减少 30-40%,碳排放量削减 40%。此外,它还寻求将风冷与液冷结合使用,以此实现用电效率降至 1.2 以下的目标。基于这些经验,STDCT 计划发布一份关于最佳数据中心设计建议的白皮书。
关键环境中的泄漏检测
nVent 是 STDCT 的泄漏检测合作商。对于任何数据中心,泄漏检测都起着关键作用。由于液体一旦与电子设备接触,就很容易导致运行中断,因此立即识别、查明泄漏位置并隔离泄漏对数据中心至关重要。监测设施的供水和冷却液管路,以及整个设施中易于发生泄漏或冷凝的其他位置,对于保证数据中心的安全运营非常关键。在湿热的热带地区,泄漏检测更为重要。
STDCT 配备了两种不同的 nVent RAYCHEM TraceTek 泄漏检测产品。第一种是 TT1000,这是一种长度固定的模块化水感应线缆,配备的塑料连接器可以连接多种长度线电缆,以满足客户的具体需求。TT1000 适合安装在高架地板下方、机房和类似的平坦地面并进行泄漏检测。整个线缆长度上的任何位置出现水,它都能够检测出来。如果安装有报警和定位模块,线缆一旦感测到液体泄漏,就会触发报警并查明泄露位置,以便快速修复。
第二种产品 TT1100-OHP 与第一种类似,但针对不同应用进行了定制化处理。这款泄漏检测线缆敷设在悬挂式或架装式管道的底部,而不是地板下方和平坦地面上。此线缆的外层采用了灯芯式设计,这样即使极少量的泄漏,也会被吸入并与线缆接触,确保可靠检测。因此,它适用于即使少量水泄漏也会造成严重损坏的应用场合。
数据中心的未来
数据中心需要高效运行、具有可持续性,并且可以部署在全球各地。STDCT 的创新技术将对热带地区数据中心的持续发展产生重要影响。nVent 很高兴能够参与这个项目,与我们的行业伙伴共同开发新技术,为塑造数据中心的美好未来贡献力量。