电池突破:绿色储能的未来
电池技术的突破造就了绿色能源的未来。电池在储存可再生能源以供将来使用方面起着至关重要的作用。尽管有许多新兴电池类型涌现,但值得关注的几种类型包括固态电池、铁空气电池和下一代锂离子电池。
根据国际能源机构的数据,由于电池化学和制造技术的进步,自 2010 年以来电池平均成本下降了 90%。成本的降低使电池储能变得更具竞争力,对消费者更具吸引力。
储能是将特定时间产生的多余能源储存起来,以备日后需求较高时使用。绿色储能是指专门从风能、太阳能和水力发电等可再生能源中储存的能量。这对于创造可靠且便于获取的可再生能源供应,减少对化石燃料的依赖至关重要。储能系统有助于减少全球碳足迹,并使可再生能源得到有效利用。将能源储存起来,以便在最佳或高需求时间使用,这样还可以在电力需求高峰期减轻电网基础设施的压力。
以下电池技术正在构建绿色储能的未来:
固态电池
固态电池以陶瓷和聚合物等固体材料替代传统锂离子电池中使用的液体电解液。这些材料通过提高性能和减少对环境有害材料的依赖,提高了储能的可持续性。这些电池有助于提高能量密度,支持更快的充电,并降低了火灾风险,提高了安全性。
铁空气电池
这些电池主要由铁组成,铁是一种价格便宜且储量丰富的原材料。铁空气电池通过“逆向氧化”原理工作,即当铁转化为氧化铁时会释放能量。它们通常用于电网级储能。与其他电池相比,铁空气电池的效率往往较低,但其低材料成本使得这些电池成为可再生能源存储的一个极具经济效益的选择,尤其是在长时间范围内。
新一代锂离子电池
这些电池的开发旨在解决当前锂离子电池存在的问题,包括昂贵的费用、火灾隐患、不可回收以及对环境的负面影响。为了降低成本、提高性能和增大整体容量,研究人员开发了新一代锂离子电池。新一代锂离子电池将继续在技术创新的推动下,实现更高的能量密度,同时淘汰无效且不可持续的矿物(如钴和镍)。
电池技术的突破使制造工艺变得越来越清洁。制造工艺的创新正降低总体环境影响,并提高电池生产的可持续性。
绿色储能有望成为许多行业新兴技术的关键推动力。可再生能源系统依靠储能为客户提供所需的电力,银行、数据中心和公用事业等基本服务也依靠储能来提供备用电力。电池储能系统需要保护、电气连接和气候控制/冷却技术来支持其持续运行。nVent 提供支持绿色储能的关键解决方案。详细了解我们的电池储能解决方案:https://www.nvent.com/energy-storage