Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

几圈转动的区别:在一个备受瞩目的建设项目中节省时间和劳动力

客户成功案例

几圈转动的区别:在一个备受瞩目的建设项目中节省时间和劳动力


 

任何目睹社区内新建筑物建成的人都知道,建设过程可能十分耗时。因此,不难想象在紧迫期限内建造大型高科技制造工厂的复杂性。

nVent 的一位欧洲客户就遇到了这样的挑战。Midland Steel Reinforcement Supplies 是一家在爱尔兰和英国开展业务的切割和弯曲钢筋制造商,需要在紧迫时间内助力建设新设施,而且几乎不能出现差错。

可节省劳动力的解决方案

在预浇和预制施工过程中(参见下面的“模块化施工”),工人在受控的工厂环境中建造建筑物的各个部分(钢筋架构或浇筑的整个混凝土部分),通过减少工地问题或恶劣天气延误来提高施工的质量和速度,从而节省大量时间。然而,建成后的预浇和预制建筑部分必须在现场快速、有效地连接起来,并在元件之间提供全负载转移,以确保成品结构的完整性。

Midland Steel 为整个建设项目提供钢筋,包括用于施工现场和预浇设施的松散钢筋和预制架构。Midland Steel 需要确保工人能够快速、轻松、可靠地组装各个预浇和预制部分,并希望 nVent 提供连接解决方案。

通常,当钢筋装配在一起时,工人会通过将钢筋每一端旋转到连接器中来紧固钢筋之间的连接,这类似于紧固螺钉。然而,在预浇和预制施工中,钢筋可能已经固定在重达数吨的结构中;因此,工人需要能够在不旋转钢筋的情况下紧固连接。在这种情况下,可使用 nVent LENTON 定位或 Interlok 耦合器来连接钢筋。

重要连接

为了满足这一极具挑战性项目的需求,nVent 为 Midland Steel 提供了一系列的标准耦合器定位耦合器机械锚固件,包括 nVent LENTON A12N、P13LN、P14LN、D14N 和 D16N 等各型耦合器。这些产品都有两个重要特性:自对齐,以及安装所需的转动圈数最少。

标准耦合系统通常需要转动 10-12 圈进行安装,nVent LENTON 耦合器则只需要转动约 4.5 圈。尽管在单个耦合器上多转动几圈可能并不会导致大量额外工作,但 Midland Steel 的客户会在设施作业现场安装超过 30,000 个耦合器连接。总体而言,预制工艺与 nVent LENTON 产品的耦合器技术相结合,帮助 Midland Steel 减少了大约 150,000 圈的额外钢筋和耦合器转动操作,并将现场作业时间减少了 80%。

此外,使用 nVent LENTON 锥形螺纹耦合器,有助于防止交叉螺纹(这会导致钢筋和耦合器连接对不齐)。当工人开始旋转钢筋或耦合器以在钢筋之间形成连接时,nVent LENTON 锥形螺纹会自动将钢筋拉入正确的对齐位置,从而使施工过程更快速、更容易,同时大大减少错误。对于像 Midland Steel 这样的大型项目,在连接重达数吨的结构时,易安装性是一个重要优势。

Midland Steel Reinforcement Supplies 总经理 Tony Woods 表示:“利用 nVent 的创新和具体经验,从 A12 到 P 型的 nVent LENTON 耦合器都具有多功能性,使得可通过耦合器设计大多数项目(从预浇柱中的连接到一些极深井式楼板上的连接),节省时间和钢材成本”。

找到可满足客户的耦合器需求的正确解决方案将最终使各方受益。Midland Steel 和现场施工团队能够按计划进行,并且设施将按时投入使用。虽然 nVent LENTON 产品现被固定且隐藏在混凝土中,但它们将继续在新设施的使用寿命期间提供必要的结构连接。

什么是模块化施工?

在传统施工中,工人会在作业现场用松散的钢筋(钢筋)组装架构。然而,这些钢筋架构也可以在场外组装(一个称为预制的工序),例如Midland Steel 提供的 FasterFix 解决方案。当预制的结构送达后,工人可以立即将其提升到位,从而加快开始浇筑混凝土,并节省原本用于组装架构的时间。

在某些情况下,施工团队会选择“预浇混凝土”。在预浇工序中,工人会在远离作业现场的设施中将混凝土浇注到钢筋架构上,以生成完整的建筑部件,例如柱、梁或墙板。然后,将完成的部件运送到作业现场进行现场安装。工人会使用耦合器将预浇部件锁定在一起,以提供被浇筑到混凝土中的钢筋架构之间的结构连接。

预制和预浇都是模块化施工过程的一部分。由于组装是在受控环境中进行的,模块化施工可以减少浪费、节省时间,并为工人提供更高的安全性。随着技术的改进和公司不断实现效益,全球的模块化施工市场呈上升趋势。

资源


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

阅读更多客户成功案例

了解更多
Special couplers-319x319.png image

nVent LENTON 标准耦合器

了解更多
Interactive-Map_2.jpg image

万物电气化

了解更多