Partnership di successo
CONTESTO
Località: Coral Gables, Florida
Contesto: CCT, un integratore di sistemi leader in Florida al servizio dei comuni, mirava a creare una soluzione per proteggere meglio le apparecchiature critiche nelle zone soggette a inondazioni.
Soluzione: CCT ha incaricato gli ingegneri di nVent HOFFMAN di creare un involucro personalizzato in acciaio inossidabile NEMA 4X da utilizzare in un'applicazione a immersione.
Risultati: L'involucro sommergibile verificato da UL ha aiutato la città a risparmiare tempo e costi di manutenzione, garantendo al contempo ai funzionari comunali e ai residenti la tranquillità di sapere che le pompe dell'acqua continueranno a funzionare per proteggerli dai danni causati dalle inondazioni.
In qualità di responsabile di un'azienda leader nella integrazione di sistemi e nella produzione di pannelli di controllo personalizzati nel sud-est della Florida, Gerry Gallo, vicepresidente e direttore operativo di Custom Controls Technology, Inc., ha spesso riflettuto su come mantenere i sistemi infrastrutturali della città in funzione e più sicuri per i residenti e le proprietà circostanti.
I sistemi di pompaggio dell'acqua utilizzati per ridurre al minimo le inondazioni durante le forti piogge hanno rappresentato un'opportunità per Gallo e il team CCT.
I pannelli di controllo elettrici dei sistemi di pompaggio dell'acqua sono solitamente alloggiati all'esterno, spesso posizionati su supporti con supporti lunghi per mantenere i comandi al di sopra dei livelli elevati dell'acqua. Tuttavia, in presenza di venti imprevedibili e piogge torrenziali, questi pannelli rimanevano esposti al rischio di infiltrazioni d'acqua. Se i comandi critici all'interno si bagnavano, i componenti elettrici si guastavano e le pompe dell'acqua smettevano di funzionare, causando danni catastrofici per allagamento nell'area interessata. Inoltre, i supporti alti non erano esteticamente gradevoli per i residenti e i passanti, orgogliosi delle loro comunità.
"Le infrastrutture in cemento sufficientemente alte da evitare le inondazioni possono essere estremamente costose da costruire e sono antiestetiche", ha spiegato Gallo. "Abbiamo avuto l'idea di creare una soluzione di protezione più affidabile ed economica per i sistemi di pompe dell'acqua, in modo da renderli più resistenti alle inondazioni e più gradevoli alla vista".
Per iniziare, il team CCT si è avvalso dell'alta qualità del team di ingegneri nVent HOFFMAN e delle risorse del laboratorio certificato UL per collaborare alla creazione di una soluzione di protezione della copertura a immersione per un sistema di pompe dell'acqua a Coral Gables, in Florida.
SOLUZIONE
Insieme, i team CCT e nVent HOFFMAN hanno considerato la gamma di requisiti applicativi per soddisfare le esigenze di immersione e resistenza al vento dell'ambiente della Florida sudorientale. Sulla base di questi requisiti, sapevano di poter partire da un involucro nVent HOFFMAN Universal Stainless Steel Free-stand standard, classificato per il tipo 4X e IP66, e di poterne migliorare la durata in caso di condizioni atmosferiche estreme.
Progettato per la flessibilità, il portafoglio Universal Free-Stand consente agli integratori di sistemi di iniziare con involucri di base semplificati e di personalizzarli con accessori e modifiche a seconda delle necessità. Il portafoglio è robusto, installabile su alloggiamenti e dotato di diverse classificazioni di tipo, con accessori incentrati sulla sicurezza e sulla densità di montaggio dei componenti per consentire una progettazione, una modifica e un assemblaggio più rapidi, migliorando al contempo la sicurezza del pannello di controllo.
Il team di ingegneri di nVent HOFFMAN ha eseguito prove di carico di vento e prove di immersione limitate sull'involucro. Successivamente, CCT ha condotto ulteriori test per ottenere la verifica UL che la copertura può resistere fino a 72 ore immersa nell'acqua. L'involucro personalizzato ha superato i test supplementari.
RISULTATI
Installata a Coral Gables, la copertura indipendente ha dimostrato di essere in grado di mantenere il sistema di pompaggio dell'acqua asciutto e intatto in situazioni catastrofiche, con conseguente riduzione dei costi operativi e di manutenzione.
Inoltre, i funzionari e i residenti della città possono essere certi che i loro sistemi di pompaggio dell'acqua rimarranno in funzione anche in caso di maltempo, e ogni giorno ne apprezzano l'aspetto esteticamente più gradevole. Possono anche essere orgogliosi di sapere che la soluzione ha contribuito a far ottenere alla città la certificazione Envision per le pratiche infrastrutturali sostenibili.
"Ci auguriamo che tutti gli altri comuni siano in grado di installare una soluzione come la nostra", ha affermato Jorge Acevedo, Direttore presso City of Coral Gables Utilities Division.
Gallo ha aggiunto: "Ci piace lavorare con nVent, il motivo principale è la qualità e il supporto tecnico offerti. Inoltre, l'azienda offre notevoli risorse, tra cui un laboratorio certificato UL, un vero piacere da utilizzare."