Perché gli appaltatori dovrebbero utilizzare prodotti elettrici prefabbricati
Nel settore dell'edilizia commerciale, gli appaltatori hanno priorità molto semplici: portare a termine il lavoro in modo veloce, sicuro e corretto. Per gli edifici moderni, è necessario implementare un numero più che mai maggiore di impianti elettrici, il tempo di esecuzione dei lavori in cantiere ha un costo elevato e garantire la sicurezza è una priorità fondamentale. Gli appaltatori devono sempre impegnarsi per migliorare la sicurezza dei lavoratori in tutti i cantieri, rispettare la pianificazione e il budget prestabiliti e ottenere tutti i materiali di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. Ed è qui che possono entrare in gioco i prodotti elettrici prefabbricati.
I prodotti elettrici prefabbricati sono componenti elettrici preassemblati realizzati fuori sede in un ambiente di fabbrica controllato. Dopo il montaggio, vengono inviati ai cantieri edili per l'installazione. Tra i prodotti elettrici preassemblati sono inclusi scatole di derivazione, cablaggi, canaline e molto altro.
Le soluzioni di prefabbricazione realizzate inadeguatamente hanno una cattiva reputazione nel settore delle costruzioni, ma i tempi sono cambiati. L'utilizzo corretto di soluzioni prefabbricate può aiutare gli appaltatori di impianti elettrici a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, riducendo al minimo gli sprechi e creando cantieri più sicuri.
Le soluzioni prefabbricate offrono svariati vantaggi, come un maggiore livello di qualità, efficienza, sicurezza e sostenibilità.
Questi prodotti sono spesso di qualità superiore e costruiti in modo più coerente, poiché sono realizzati in un ambiente controllato anziché assemblati in loco. Gli ambienti di fabbrica controllati non sono influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle modifiche alla pianificazione presso il cantiere o da molti altri imprevisti che possono verificarsi sul campo. La produzione in fabbrica consente inoltre agli addetti alla produzione di sviluppare competenze nell'assemblaggio di edifici e di adottare rigorose procedure di controllo qualità all'interno dello stabilimento di produzione.
L'efficienza in termini di tempo è un vantaggio chiave dei prodotti elettrici prefabbricati poiché riducono il lavoro in loco e la durata dell'installazione. I prodotti prefabbricati sono realizzati in base alle specifiche esatte richieste in un cantiere e consegnati come un'unica unità, il che significa che gli elettricisti non devono cercare parti mancanti o effettuare sostituzioni in caso di smarrimento di piccoli articoli. Ciò consente agli elettricisti di svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente e di concentrarsi sull'applicazione delle proprie competenze al lavoro elettrico critico, invece di eseguire operazioni di assemblaggio su posto o di ricercare parti mancanti.
Inoltre, i prodotti prefabbricati migliorano la sicurezza, perché rendono necessari meno i lavori elettrici in loco e vengono testati prima della ricezione. Se la qualità delle connessioni elettriche è indispensabile per la protezione di chi è presente agli interno degli edifici, le soluzioni prefabbricate aumentano la sicurezza per gli appaltatori. Se vengono consegnate nel punto in cui devono essere installate, gli elettricisti devono spostarsi meno frequentemente in ambienti di lavoro potenzialmente pericolosi. La qualità dei prodotti prefabbricati rende più sicure anche le attività complete della fabbricazione di un edificio, perché riducono il rischio che si verifichino errori nei sistemi elettrici a cui sono esposti i dipendenti tutti i giorni.
Dal punto di vista della sostenibilità, le soluzioni prefabbricate possono prevenire gli sprechi, in quanto evitano gli scarti e le rilavorazioni. Essendo realizzate lontano dal cantiere, i clienti possono trarre vantaggio dalle efficienze degli ambienti di fabbrica. E dal momento che i prodotti finali sono già assemblati, è molto improbabile che alcuni componenti debbano essere scartati o sostituiti a seguito di errori nelle procedure di assemblaggio. Il risultato è una notevole riduzione complessiva degli sprechi.
I servizi di prefabbricazione di nVent spaziano dalle soluzioni di protezione e connessione elettrica nell'ambito della progettazione, della realizzazione e della consegna di soluzioni elettriche preassemblate direttamente in cantiere, in base alle tempistiche previste dall'appaltatore.
"Le soluzioni completamente prefabbricate nVent CADDY danno una risposta immediata alle esigenze delle fasi di progettazione" afferma il team di Mona Electric, uno dei clienti più importanti di nVent. "Dallo sviluppo dell'innovativa scatola con retro aperto, abbiamo intensificato la collaborazione per risolvere problemi specifici."
In cantiere, i prodotti preassemblati di nVent CADDY consentono di risparmiare il tempo che altrimenti sarebbe dedicato all'assemblaggio di componenti dotati di diverse parti. Rendendo standard gli assemblaggi di base per le installazioni in cantiere più comuni, nVent consente alle aziende di raggiungere gli obiettivi di target e al tempo stesso di avere controllo sull'inventario e aumentare al massimo la produttività. I clienti di nVent possono anche contare su un'assistenza completa per questo tipo di installazioni. A occuparsi di questi progetti sono elettricisti dedicati con grande competenze pratiche, che fanno un parte di un team, fondato oltre 100 anni fa, dove l'esperienza sul campo consente di rendere più semplici i progetti di design.
Maggiori informazioni: Prodotti prefabbricati per impianti elettrici | nVent CADDY
Informazioni su nVent
La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.
Novità e approfondimenti
La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.