Cosa significa Integrità assoluta per nVent?
Per noi di nVent, conquistare i giusti valori riflette il modo in cui operiamo e interagiamo con le persone che ci circondano. Sono fondamentali per il nostro successo. L'integrità assoluta è una parte fondamentale del nostro sistema di valori, ma che cosa significa Integrità assoluta e come influisce sul modo di lavorare e fare affari di nVent?
Integrità assoluta significa che ci dedichiamo a pratiche commerciali oneste ed etiche nei nostri rapporti con i clienti, i business partner, gli investitori, le comunità, nonché tra di noi. Il nostro Codice di condotta ed etica aziendale, aggiornato di recente, fornisce il quadro di riferimento per questi comportamenti ed è disponibile in 13 lingue. Nel 2022, il 100% dei nostri professionisti e l'80% della nostra popolazione totale hanno completato la formazione sul Codice. Il Codice aggiornato fornisce informazioni più dettagliate sulle considerazioni ESG, sull'inclusione e diversità, sull'utilizzo dei social media e sull'importante ruolo che i manager e i leader rivestono nel promuovere il comportamento etico. Negli ultimi due anni abbiamo formato il 100% dei nostri responsabili del personale sulla leadership etica.
Il nostro programma Momenti di etica fornisce ai manager delle risorse per parlare con i dipendenti sulle principali aree dell'etica, tra cui conflitti di interesse, diritti umani e schiavitù moderna. Nel 2022, abbiamo ampliato l'accesso al nostro programma Momenti di etica e lo abbiamo messo a disposizione di un numero maggiore di dipendenti, inclusi i dipendenti del reparto produzione, creando un nuovo toolkit di risorse e utilizzando un approccio basato sulla formazione del formatore. Il programma utilizza situazioni ipotetiche per incoraggiare la discussione sul processo decisionale etico in linea con i valori e le politiche di nVent, oltre che con il Codice. Nel 2022, ad esempio, abbiamo introdotto un modulo Momenti di etica incentrato sul saper riconoscere i rischi e adottare misure per prevenire la schiavitù moderna nelle nostre catene di approvvigionamento.
Noi di nVent riteniamo che parlare per porre domande o sollevare dubbi sia la chiave per creare una cultura dell'Integrità assoluta. Vietiamo qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi faccia una segnalazione in buona fede. Prendiamo sul serio tutte le segnalazioni e le domande e le gestiremo in modo tempestivo, discreto e professionale. Poiché ci impegniamo a mantenere un ambiente in cui tutti possano sentirsi a proprio agio nel parlare, offriamo numerose risorse per i dipendenti che desiderano parlare.
L'Helpline esterna di nVent è disponibile sia per i dipendenti che per i collaboratori esterni che vogliano segnalare potenziali violazioni del Codice, delle politiche o della legge. È gestita da un'azienda indipendente per consentire comunicazioni riservate online e telefoniche 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana e nella lingua locale. Inoltre, offre la possibilità di effettuare segnalazioni anonime nei limiti permessi dalle leggi locali. Esaminiamo e risolviamo il 100% delle segnalazioni ricevute tramite l'helpline.
Al fine di condurre la nostra attività in modo etico e con Integrità assoluta, è necessario un impegno costante nella selezione dei fornitori. Nel 2022, abbiamo formato il 90% dei dipendenti del reparto approvvigionamento sulle pratiche di approvvigionamento responsabile e sostenibile. La formazione copriva il modo in cui le decisioni e le azioni di pianificazione della catena di approvvigionamento influiscono sulle nostre attività ESG, i vantaggi e l'importanza di un approvvigionamento sostenibile e le politiche chiave che disciplinano la protezione dei diritti umani, la prevenzione del lavoro forzato, l'adesione ai requisiti sui minerali legati a conflitti e l'esame delle parti soggette a restrizioni, tra le altre considerazioni importanti.
Conquistare i giusti valori influisce su come ci comportiamo ogni giorno e l'Integrità assoluta è fondamentale per il modo in cui noi di nVent operiamo. Man mano che cresciamo, continuiamo a impegnarci ad agire con integrità ed essere un partner etico per i nostri clienti, fornitori, dipendenti e comunità.