L'energia solare promuove la crescita dell'energia rinnovabile nel 2023
Il mondo sta cambiando sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione. Non c'è quindi da stupirsi per la crescita vertiginosa del settore delle energie rinnovabili. Nel 2023, il mondo ha prodotto un'abbondante quantità di energia rinnovabile, grazie alla nuova capacità di energia solare, che tende a essere la fonte di energia principale al mondo. Le soluzioni nVent supportano la generazione di energia rinnovabile e i relativi sistemi di immagazzinamento energia attraverso un'ampia gamma di soluzioni.
La diffusione progressiva delle energie rinnovabili
Secondo l'Agenzia Internazionale dell'energia (IEA), nel 2023 sono aumentate le acquisizioni di capacità rinnovabili globali, raggiungendo livelli quasi del 50% superiori rispetto al 2022. L'organizzazione ha attribuito questa espansione principalmente alla crescente capacità eolica e solare. Si prevede che queste due fonti di energia rinnovabile raggiungeranno il 96% dell'aumento della capacità di energia verde nei prossimi cinque anni.
In parte, l'energia rinnovabile sta crescendo così rapidamente perché è un buon investimento. I costi per la generazione di energia eolica e solare sono generalmente inferiori rispetto a qualsiasi altra alternativa, considerando sia i combustibili fossili che l'energia pulita. La creazione di energia solare è uno dei modi più economici per far crescere la generazione di energia elettrica di qualsiasi tipo e la domanda di elettricità continuerà ad aumentare man mano che l'elettrificazione continua nel mondo.
La crescita delle energie rinnovabili è stata sostenuta anche dai governi di tutto il mondo nell'ambito dell'impegno globale di ridurre le emissioni di carbonio. In un'intervista con Times, Abigail Ross Hopper, President della Solar Energy Industries Association, spiega che l'Inflation Reduction Act ha alimentato gli investimenti nel settore solare, facendo notare l'annuncio di oltre 60 nuovi impianti solari negli Stati Uniti lo scorso anno.
Mentre l'inflazione, gli elevati tassi d'interesse e la disponibilità di materie prime continueranno a rappresentare sfide per l'espansione delle energie rinnovabili, questo settore entusiasmante continuerà ad accelerare nel 2024. Le innovazioni nelle celle aumentano l'efficienza della generazione di energia solare ogni anno, aiutando le utility a soddisfare le crescenti richieste di energia.
Lo stoccaggio di energia cresce insieme alle energie rinnovabili. Le tecnologie di generazione di energia che dipendono da determinate condizioni ambientali (come il vento e l'energia solare, che possono operare solo quando c'è vento o sole), hanno bisogno di immagazzinare di energia per fornirla ai clienti quando è necessario. La U.S. Energy Information Administration prevede che nel 2024 la capacità di stoccaggio delle batterie negli Stati Uniti raddoppierà se i sistemi di stoccaggio dell'energia attualmente previsti sono in linea con le date previste per il completamento.
Soluzioni nVent Solutions per un mondo rinnovabile
Man mano che la domanda di energia rinnovabile e di stoccaggio dell'energia a batterie cresce, ci saranno nuove opportunità per nVent. nVent offre una gamma di soluzioni per l'energia rinnovabile progettate per collegare e proteggere i sistemi che generano energia da fonti rinnovabili, come l'eolico e il solare. Queste soluzioni includono custodie resistenti per apparecchiature e controlli sensibili, collegamenti di alimentazione e dispositivi di protezione da sovratensioni per apparecchiature elettriche e tecnologia di tracciamento termico per una protezione contro il congelamento a basso consumo energetico e il mantenimento della temperatura.
nVent fornisce inoltre soluzioni per i sistemi di stoccaggio dell'energia a batterie, tra cui sistemi di raffreddamento a liquido, rilevamento di perdite, contenitori, collegamenti elettrici, distribuzione dell'alimentazione, dispositivi di protezione da sovratensione, protezione contro le scariche elettriche e altro ancora. Con un'ampia gamma di prodotti, nVent si concentra sulla fornitura di soluzioni di sistema oltre al supporto per la progettazione, l'ingegneria e l'installazione per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze di stoccaggio dell'energia.
Sia per lo stoccaggio di energia a batteria che per le energie rinnovabili, le nostre soluzioni sono progettate per migliorare l'efficienza energetica, aggiungere resilienza ai sistemi critici, ridurre i costi di manodopera nella progettazione e nell'installazione, migliorare l'utilizzo, ridurre i costi complessivi di gestione, migliorare la sicurezza e prolungare la durata dei sistemi critici.