Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

RRDHX Pro nominato migliore innovazione di raffreddamento per data center

Best Data Center Cooling Innovation RDHX Pro
ARTICOLO DI NOTIZIE
RRDHX Pro nominato migliore innovazione di raffreddamento per data center

Siamo lieti di annunciare che il nuovo prodotto Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro di nVent ha ricevuto il premio "Best Data Center Cooling Innovation" in occasione del DATACENTER Forum di Bucarest.

La diffusione dell'intelligenza artificiale e dell'high-performance computing sta aumentando la richiesta di infrastrutture più efficienti per i data center. Un aspetto fondamentale di queste infrastrutture è il sistema di raffreddamento. Quando sono in funzione, i chip ad alte prestazioni generano una notevole quantità di calore, pertanto devono essere raffreddati costantemente. La nuova soluzione RDHX Pro rappresenta un importante passo avanti nell'ottimizzazione dell'efficienza, della scalabilità e della sostenibilità delle tecnologie HCP.

I data center sono sempre più sotto osservazione dal punto di vista del consumo energetico, quindi adottare una tecnologia di raffreddamento più efficiente è una strategia perfetta per ridurre l'impatto ambientale. I sistemi di raffreddamento avanzati consentono infatti ai data center di ridurre l'impiego complessivo di energia e di scalare la quantità di risorse IT che sono in grado di supportare senza aumentare drasticamente l'elettricità necessaria per il raffreddamento. Il raffreddamento a liquido è infatti più efficiente di quello ad aria, perché trasferisce il calore dai server alle tubazioni di liquido raffreddato. Si tratta di un metodo sempre più scelto tra i responsabili dei data center.

Best-Data-Center-Cooling-Innovation RDHX-Pro.jpg


RDHX Pro sfrutta la tecnologia di raffreddamento a liquido insieme all'infrastruttura esistente per il raffreddamento ad aria in modo da garantire un raffreddamento efficiente dell'ambiente a livello di rack, anziché a livello della sala in cui sono alloggiati i server. RDHX Pro si installa sullo sportello posteriore del server e utilizza le ventole per estrarre l'aria calda dai rack, che attraversa le serpentine di liquido raffreddato nello sportello prima di essere rimessa in circolo nella sala. La nuova soluzione introduce questa tecnologia di raffreddamento nei rack ad alta densità, ossia fino a 78 kW (14 °C/57 °F) ed è in grado di soddisfare i requisiti per il crescente utilizzo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, la necessità di una maggiore sostenibilità ed efficienza energetica e la domanda di maggior utilizzo dello spazio nei data center.

Si tratta di un prodotto molto scalabile e facile da utilizzare. Dal momento che nei data center il calore dei sistemi IT è regolato dal raffreddamento a livello di rack invece che a livello di stanza, i responsabili dei data center possono installare più unità RDHX dove ne hanno bisogno, raffreddando solo le aree in cui operano i sistemi IT invece che un intero ambiente. RDHX è il più sottile refrigeratore del suo genere disponibile sul mercato, dato che ha dimensioni pari a 281 mm con le ventole e 241 mm senza le ventole. Le ventole sullo sportello, i comandi touch screen e le unità di alimentazione possono essere sostituiti senza spegnere l'unità, un fattore estremamente importante per un settore in cui i tempi di attività costanti sono la norma.

All'evento DATACENTER Forum, nVent ha presentato i più recenti progressi compiuti nelle soluzioni per data center, che stanno migliorando le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità di questi impianti. Il nostro team di esperti si è reso disponibile a fornire dimostrazioni dettagliate, rispondere alle domande e spiegare come le nostre soluzioni possono rispondere alle esigenze specifiche dei clienti nel settore dei data center.

Inoltre, RRDHX Pro ha recentemente ricevuto il premio Product Innovation of the Year in occasione dei Minnesota Manufacturing Awards di Minneapolis/St. Paul Business Journal.

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni