Soluzioni su misura per la protezione delle turbine eoliche dai fulmini
In un mondo che diventa sempre più sostenibile ed elettrificato, la domanda di energia rinnovabile è in crescita. In tutta Europa, il 17% delle persone utilizza l'energia elettrica proveniente da fonti eoliche. Le turbine eoliche hanno quindi un ruolo centrale nell'infrastruttura energetica e per questo è indispensabile proteggerle da eventuali danni.
I fulmini, ad esempio, costituiscono un grave pericolo, perché le infrastrutture in metallo di altezza elevata sono particolarmente vulnerabili. Se l'attrezzatura all'interno delle turbine eoliche viene danneggiata, si potrebbero verificare problemi di sicurezza e interruzioni dell'energia elettrica per i clienti. Inoltre, dato che la manutenzione delle turbine eoliche è complessa e costosa, è estremamente importante ridurre al minimo gli interventi di manutenzione dovuti ai danni causati dai fulmini.
I sistemi antifulmine di nVent proteggono migliaia di pale eoliche in tutto il mondo. Di recente, uno dei clienti europei di nVent nel settore dell'energia eolica ha scelto nVent ERICO per proteggere le turbine eoliche ad asse verticale dai fulmini. L'azienda aveva bisogno di un sistema di sicurezza affidabile e scalabile per ridurre i tempi di inattività e le attività di manutenzione dovuti ai danni causati dai fulmini e migliorare al contempo sicurezza delle persone. La soluzione doveva inoltre essere conforme agli standard internazionali in materia di protezione dai fulmini delle turbine eoliche.
Un cliente di nVent aveva bisogno di una soluzione in grado di proteggere le tre pale, i sei montanti e la tubatura che compongono ciascun impianto eolico prodotto. Era necessario che fosse presente un sistema in grado di intercettare i fulmini e trasferirli in sicurezza nel terreno senza danneggiare i componenti elettrici. Ogni pala ha una lunghezza superiore a 20 metri e viene mantenuta in posizione da due montanti di dimensioni pari 25 metri.
La soluzione antifulmine doveva essere personalizzata in modo da rispondere ai requisiti specifici del materiale con cui sono realizzate le pale. Gli esperti di nVent hanno collaborato con il cliente per valutare le opzioni tecnologiche a disposizione e progettare la soluzione più idonea per la protezione contro i fulmini. nVent ha proposto di posizionare una rete in rame sulla superficie sia del montante che della pala, per garantire una protezione completa dai fulmini. Per le punte delle pale, nVent ha consigliato l'uso di un recettore specifico, dotato di una striscia antifulmine posizionata lungo la superficie.
Oltre a progettare e installare la soluzione antifulmine, nVent ha fornito anche le soluzioni per la messa a terra, come cui cavi, conduttori e apparecchiature di massa che consentono di scaricare in sicurezza l'energia elettrica dei fulmini.
nVent offre una gamma completa di prodotti per la messa a terra delle fondamenta, il collegamento, le connessioni elettriche, la protezione contro la sovratensione e i fulmini per il settore dell'energia eolica. Oltre alla nostra ampia offerta di prodotti, i nostri ingegneri e progettisti forniscono assistenza per lo sviluppo di strutture a livello globale utilizzando il nostro software di progettazione proprietario per i sistemi di protezione dai fulmini.
I gruppi di protezione antifulmine sono stati installati su migliaia di pale di turbine eoliche in tutto il mondo. I project manager, gli ingegneri e i ricercatori di nVent vantano decenni di esperienza nel settore e continuano a sviluppare nuovi prodotti per migliorare le prestazioni e l'efficienza degli impianti, andando incontro alle evoluzioni del settore eolico. Siamo in grado di fornire soluzioni a lungo termine ed economicamente vantaggiose mediante servizi rapidi di realizzazione, progettazione e integrazione, per soddisfare le esigenze specifiche del settore dell'energia eolica.

Informazioni su nVent
La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.