nVent è stata nominata tra i migliori luoghi di lavoro nella classifica Industria e produzione di Fortune
Siamo orgogliosi di annunciare che nVent è stata nominata nella Classifica Best Workplaces in Manufacturing & Production™ del 2023 di Fortune. La prestigiosa lista raccoglie le principali aziende del settore manifatturiero considerate il luogo di lavoro ideale dai loro dipendenti. nVent ha ottenuto l'11° posto della classifica. nVent è stata selezionata da un gruppo di aziende certificate Great Place To Work®.
Noi di nVent crediamo che la nostra cultura sia un elemento distintivo perché promuove un ambiente in cui i nostri dipendenti possono portare idee audaci, essere autentici e costruire il futuro di un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione. Siamo onorati di aver ottenuto un posto in questa prestigiosa classifica e siamo grati ai nostri dipendenti per aver contribuito a creare una cultura così forte e rendere nVent un luogo di lavoro eccellente.
Questo onore dimostra che i nostri dipendenti beneficiano dei nostri investimenti in cultura. Ci impegniamo a continuare a fornire un ambiente di lavoro inclusivo ed equo che rende possibili l'innovazione, la connessione e la crescita.
La competizione per la classifica Migliori luoghi di lavoro Industria e produzione è agguerrita. Great Place to Work, autorità globale sulla cultura del luogo di lavoro, crea le sue classifiche mediante una metodologia proprietaria For All™ per valutare e certificare migliaia di organizzazioni nel più grande studio annuale continuo sull'occupazione in America, basato su oltre 1,3 milioni di risposte ai sondaggi e dati di aziende che rappresentano oltre 7,5 milioni di dipendenti solo per quest'anno.
Le risposte al sondaggio riflettono un quadro completo dell'esperienza sul luogo di lavoro. I vincitori sono stati selezionati in base alla loro capacità di offrire risultati positivi ai dipendenti indipendentemente dal ruolo lavorativo, dalla razza, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dallo status professionale, o altro identificatore demografico.