Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
2023 Bloomberg Gender Equality

nVent è stata inclusa nell'Indice Bloomberg Gender Equality 2023

Il GEI fornisce informazioni su un'area opaca dei report sui dati ESG

nVent è lieta di annunciare che è entrata a far parte insieme ad altre 483 società nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023, un indice modificato ponderato per capitalizzazione di mercato, sviluppato per misurare la performance delle società quotate che si dedicano alla pubblicazione dei dati sulla parità di genere. Questo indice di riferimento misura la parità di genere basandosi su cinque pilastri: leadership e pipeline di talenti, parità di retribuzione e genere, cultura inclusiva, politiche contro le molestie sessuali e marchio esterno.

Il GEI 2023 diventa globale rappresentando 45 paesi e regioni. Le società che lo compongono rappresentano una varietà di settori, tra cui finanza, tecnologia e servizi pubblici, i quali come nel 2022 continuano a rappresentare la maggioranza delle aziende dell'indice.

"Per noi di nVent, i dipendenti sono la nostra priorità e la nostra forza, e sono estremamente orgogliosa della vera diversità della nostra cultura", ha affermato Lynnette Heath, Chief Human Resources Officer di nVent. "Essere inclusi nella GEI è la dimostrazione perfetta del lavoro che abbiamo svolto fin dall'inizio dell'azienda per garantire che l'inclusione e la diversità siano fondamentali per chi siamo. Abbiamo stabilito obiettivi ambiziosi per aumentare la presenza delle donne nelle posizioni manageriali dell'azienda e continueremo a promuovere una cultura che sostenga le donne in tutte le fasi della loro carriera."

Lo scorso anno, nVent è stata inclusa nel GEI 2022 e da allora ha compiuto ulteriori progressi sulla diversità di genere. Nel suo ultimo report ESG, nVent ha comunicato che la presenza delle donne nelle posizioni manageriali era aumentata del 4%. Attualmente, metà dei membri del Consiglio d'Amministrazione di nVent sono donne, tra cui Susan M. Cameron, Lead Director di nVent.

"Congratulazioni alle società incluse nel GEI 2023", ha dichiarato Peter T. Grauer, Presidente di Bloomberg e Presidente fondatore dello U.S. 30% Club. "Continuiamo a registrare un aumento dell'interesse e delle adesioni a livello globale, a dimostrazione di un obiettivo comune verso la trasparenza nelle metriche relative alla parità di genere."

Per qualificarsi nel GEI, nVent ha presentato un'indagine sociale creata da Bloomberg, in collaborazione con esperti mondiali del settore. Le aziende incluse nell'indice quest'anno hanno registrato un punteggio pari o superiore a una soglia globale stabilita da Bloomberg per riflettere la comunicazione e il raggiungimento o l'adozione delle migliori statistiche e politiche.