nVent vince il premio 2023 Showstopper della NECA
Siamo entusiasti di comunicarvi che il morsetto di terra a innesto Hammerlock nVent ERICO ha vinto il premio Showstopper 2023 della NECA. Il morsetto di terra a innesto Hammerlock nVent ERICO offre un collegamento meccanico alle barre a terra facile da installare e a bassa resistenza per la messa a terra dei conduttori ed è dotato di un elegante design in rame dall'alta conduttività. Eliminare la necessità di far passare i conduttori attraverso il connettore permette una maggiore facilità d'uso, mentre il design rinforzato del morsetto migliora la durata del prodotto per aiutare i nostri clienti a realizzare sistemi resilienti che resistono alla prova del tempo. Questa innovazione si unisce all'ampio portafoglio di soluzioni nVent ERICO le quali servono settori quali ferrovie, servizi pubblici, telecomunicazioni, commercio e industria.
La conferenza e il tradeshow organizzati dalla NECA (National Electrical Contractors Association) mettono in evidenza i prodotti e i servizi più recenti per gli appaltatori di impianti elettrici e presenta uno Showstopper Showcase annuale, sponsorizzato da ELECTRICAL CONTRACTOR. Quest'anno, si sono iscritti 170 produttori di piccole e grandi dimensioni. Siamo orgogliosi di essere uno dei 25 vincitori Showstopper della NECA 2023 a Philadelphia, insieme ad altri partecipanti diversificati e innovativi.
nVent ha ricevuto in precedenza il premio Showstopper 2022 della NECA per la Piattaforma di fissaggio scatola/Conduit BCSP (BCSP). Ci impegniamo a continuare a sviluppare prodotti candidati ai futuri premi Showstopper degli eventi NECA. I 25 vincitori del premio Showstopper saranno inclusi nel numero di gennaio 2024 di ELECTRICAL CONTRACTOR.