Elementi chiave per la progettazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
Con la diffusione dei veicoli elettrici (EV), la continua crescita delle infrastrutture di ricarica per EV è fondamentale per la mobilità di chi sceglie questa soluzione. I veicoli elettrici e i mezzi di trasporto alimentati elettricamente favoriscono un futuro più sostenibile e l'affidabilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici è fondamentale per una continua adozione. Le aziende che investono nella produzione e nelle infrastrutture per la mobilità elettrica hanno bisogno di soluzioni scalabili e affidabili, che le rendano rapidamente operative per stare al passo con l'accelerazione della domanda.
Negli Stati Uniti, l'anno scorso le vendite di veicoli completamente elettrici e di modelli ibridi hanno raggiunto per la prima volta il 20% delle vendite di auto e camion nuovi. Ci attendiamo una continua crescita nell'adozione dei veicoli elettrici e la necessità di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Quando si vede una stazione di ricarica, spesso si notano solo i piedistalli e i cavi di ricarica. Questi elementi, tuttavia, rappresentano solo la punta dell'iceberg della tecnologia necessaria per costruire una stazione di ricarica rapida distribuita sicura e affidabile. Le installazioni di ricarica comprendono in genere diverse colonnine di ricarica collegate alla rete, oltre ad apparecchiature che facilitano la connessione e la trasformazione dell'energia, tra cui un trasformatore e un inverter (per convertire la corrente alternata in corrente continua per le colonnine) e dispositivi di misurazione e commutazione. Se una soluzione di ricarica impiega energia rinnovabile, ha bisogno di apparecchiature specializzate, come un convertitore solare con inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) e un sistema di stoccaggio di energia a batteria (BESS). Le apparecchiature MPPT regolano la tensione e la corrente dei pannelli solari per massimizzare la quantità di energia erogata alle colonnine di ricarica. I sistemi BESS sono molto utili, soprattutto per ricaricare i veicoli di notte, quando i pannelli solari non producono energia.
Ci sono diversi elementi chiave di progettazione che possono influire sulle prestazioni complessive delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici:
Progettazione affidabile
Una progettazione affidabile è fondamentale per le infrastrutture per veicoli elettrici, soprattutto per quanto riguarda la user experience e la capacità di manutenzione. Se qualcosa non funziona, i tecnici devono poter accedere all'impianto per garantire un funzionamento affidabile. Quando si determina la posizione di una stazione di ricarica, è importante collaborare con l'azienda elettrica locale per verificare che la rete abbia una capacità sufficiente. Se la rete è sovraccarica, non sarà in grado di soddisfare la domanda della stazione di ricarica. Inoltre, i componenti dell'infrastruttura di ricarica devono avere le adeguate classificazioni UL e NEMA per soddisfare i requisiti esterni. Considerando che le stazioni sono situate all'esterno, devono essere costruite per affrontare gli elementi esterni. Spesso le apparecchiature sono soggette a condizioni ambientali difficili, come calore, freddo e salsedine. Uno dei principali punti di guasto dei dispositivi elettronici è il surriscaldamento, che rende essenziale considerare anche soluzioni di raffreddamento e dissipazione del calore adeguate. Per garantire la sicurezza, le apparecchiature di una stazione di ricarica devono essere a prova di manomissione e vandalismo. Una progettazione affidabile può migliorare la customer experience, promuovere la stabilità della rete e sostenere la sicurezza degli utenti.
Servizio accessibile
Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici di successo devono essere facilmente accessibili e garantire un servizio rapido agli utenti. Quando l'infrastruttura di ricarica è accessibile, incoraggia un maggior numero di persone a utilizzare i veicoli elettrici. Questo è un fattore importante per l'adozione dei veicoli elettrici e per la transizione verso un futuro di trasporti più sostenibili. Inoltre, poiché le persone interagiscono quotidianamente con le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, la sicurezza elettrica è fondamentale.
Protezione
Senza un'adeguata protezione dell'ambiente e del personale, l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici non avrà successo nel lungo periodo. I fulmini o le sovratensioni indotte possono compromettere i sistemi di comunicazione e i dati. I dispositivi di protezione da sovratensione per segnali e dati sono progettati per proteggere le apparecchiature dalle correnti transitorie dovute a sovratensioni indotte in un design compatto. Sono inclusi sistemi di protezione da sovratensioni, interruzioni di alimentazione e fulmini per una protezione massima. Una progettazione affidabile può migliorare la customer experience, promuovere la stabilità della rete e sostenere la sicurezza degli utenti.
La protezione delle infrastrutture per veicoli elettrici può includere norme e regolamenti di sicurezza volti a ridurre il rischio di incidenti elettrici, nonché best practice quali una formazione adeguata del personale addetto all'installazione, alla manutenzione e al funzionamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Un'infrastruttura adeguatamente protetta può ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra, supportando l'uso di veicoli elettrici.
Installazione ottimale
L'installazione può determinare il successo o la non riuscita dell'implementazione delle infrastrutture per veicoli elettrici. Quando si pianifica l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, può essere utile avvalersi di partnership con i fornitori di servizi pubblici per determinare le posizioni ottimali per l'installazione. I funzionari pubblici e le società di servizi vogliono che il processo sia il più semplice, sicuro ed efficiente possibile. Alcuni aspetti dell'installazione ottimale possono includere l'utilizzo di materiali di alta qualità per prolungare la durata dell'infrastruttura di ricarica, la valutazione della capacità elettrica del sito per garantire una durata accettabile e la conformità alle normative necessarie.
nVent offre una gamma di soluzioni innovative e affidabili che collegano e proteggono le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, riducendo al contempo i costi totali di installazione e aumentando la flessibilità di progettazione. Grazie alla nostra esperienza tecnica e sui prodotti, nVent è un partner affidabile per un'ampia gamma di applicazioni di e-mobility.

Informazioni su nVent
Connessione e protezione grazie a soluzioni elettriche innovative. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Soluzioni per data center
Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Novità e approfondimenti
La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrando il suo impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità in ambito di protezione e connessione dei sistemi elettrici industriali.