Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Iceotope and nVent Collaborate

Iceotope e nVent collaborano per accelerare l'adozione sostenibile dell'Open RAN

  • Una nuova soluzione altamente efficiente riduce i vincoli energetici semplificando e riducendo significativamente i costi di manutenzione grazie a cicli di vita dei server estesi, meno guasti e gestione remota Out of Band Management.

  • Questa soluzione offre un ambiente ibrido che supporta dispositivi ad alte prestazioni raffreddati ad aria e a liquido in un unico involucro rinforzato.

  • La soluzione aperta di livello aziendale basata su standard verrà dimostrata al Mobile World Congress 2023.

nVent e Iceotope, leader mondiale nel raffreddamento a liquido di precisione, hanno annunciato la disponibilità di una soluzione Open RAN altamente efficiente e scalabile per supportare l'elaborazione Far Edge per le applicazioni nei dati delle telecomunicazioni. Creato pensando ai carichi di lavoro più impegnativi, Ku:l Extreme è una soluzione completamente integrata e standardizzata che offre maggiore sostenibilità, efficienza energetica e facilità di manutenzione per le future generazioni di server. La soluzione aperta di livello aziendale basata su standard sarà disponibile per una dimostrazione al Mobile World Congress 2023.

Ku:l Extreme è il prodotto di una stretta collaborazione tra nVent e Iceotope, con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia e offrire una soluzione sostenibile per tutti i carichi di lavoro distribuiti, sia per i fornitori di servizi di telecomunicazioni che per le aziende. Le applicazioni di questi carichi di lavoro richiedono una latenza ultra bassa e un'elevata scalabilità per elaborare grandi volumi di dati vicino a dove questi vengono generati, spesso in località remote.

Il design modulare di Ku:l Extreme è altamente configurabile per consentire una rapida scalabilità in tutti i tipi di implementazioni. Da un singolo server in una stazione base cellulare a una soluzione rinforzata per Far Edge fino a un data center di livello aziendale, ogni unità Ku:l Extreme può essere posizionata in qualsiasi luogo in tutta facilità. La soluzione supporta dispositivi ad alte prestazioni raffreddati a liquido e ad aria, ottimizzando al contempo la facilità di manutenzione e semplificando la manutenzione in tutta l'area del data center. Ku:l Extreme porta l'elaborazione di qualità data center all'estremo Far Edge, aiutando i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e di zero netto.

Consumo di energia ridotto e percorso più rapido verso le zero netto

La riduzione del consumo di energia sta rapidamente diventando una delle priorità principali per le aziende del settore delle telecomunicazioni. Gran parte del consumo di energia in una rete di telecomunicazioni proviene dai siti RAN poiché questi siti vengono alimentati 24/7, indipendentemente dalla richiesta dei clienti. Open RAN, con la sua piattaforma aperta e gli standard hardware indipendenti dal fornitore, rappresenta un fattore che rende possibili reti più efficienti dal punto di vista energetico. Le soluzioni server di Iceotope supportano il doppio della capacità senza aumentare il consumo energetico, consentendo ai clienti di soddisfare i loro requisiti critici relativi a prestazioni, scalabilità ed efficienza dei consumi. Ku:l Extreme contribuirà ad accelerare l'adozione riducendo il consumo energetico mantenendo o migliorando al contempo la densità dei data center.

Un vantaggio competitivo per le aziende di telecomunicazioni

Con migliaia di siti in località remote, la manutenzione dei dispositivi Far Edge in una rete di telecomunicazioni è costosa e ridurre al minimo la manutenzione in loco è fondamentale. Ku:l Extreme offre una facilità di manutenzione leader del mercato. I guasti dei componenti sono notevolmente ridotti poiché non servono ventole per i server, il fluido dielettrico riduce lo stress termico e il telaio chiuso rende le unità resistenti a gas, polvere e umidità. Tutto questo estende il ciclo di vita dei server e riduce i costi di manutenzione. Inoltre, l'OOBM (Out of Band Management) consente il monitoraggio da remoto dello stato del server da un'unica posizione.

"La rapida implementazione di un'infrastruttura affidabile ad alte prestazioni svolge un ruolo fondamentale nel settore delle telecomunicazioni", ha affermato Marc Caiola, Senior Director of Global Data Solutions, nVent. "Che si tratti di apparecchiature Open RAN, applicazioni in reti wireless, reti fisse, edge computing, reti core, 5G o data center, le nostre piattaforme modulari di prodotti possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. In combinazione con la presenza dei nostri stabilimenti in tutto il mondo e la nostra rete di supporto globale, nVent è il partner ideale per garantire che le implementazioni delle infrastrutture di telecomunicazione siano puntuali, nel rispetto del budget e in linea con gli obiettivi di sostenibilità."

David Craig, CEO di Iceotope, ha dichiarato: "È un onore per noi collaborare con nVent su questa tecnologia critica. Sono lieto di annunciare l'importante risultato di questa collaborazione: Ku:l Extreme, una soluzione integrata leader del settore che consente di gestire i carichi di lavoro più impegnativi in modo scalabile, efficiente e sostenibile all'edge estremo.

Visitate nVent e Iceotope al Mobile World Congress 2023, stand 3N10, 27 febbraio - 2 marzo 2023, per saperne di più su Ku:l Extreme e sulle ultime innovazione tecnologiche per il raffreddamento a liquido di precisione. Se desiderate fissare una riunione durante l'evento, inviate un'e-mail all'indirizzo pascal.holt@iceotope.com.

Informazioni su nVent

nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Riteniamo che le nostre soluzioni elettriche creative permettano di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscano a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Progettiamo, produciamo, commercializziamo, installiamo e offriamo assistenza per soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono apparecchiature, edifici e processi tra i più critici al mondo. Offriamo una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio per la gestione è negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro solido portafoglio di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER. Scoprite di più all'indirizzo www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.