Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

In che modo l'espansione dell'infrastruttura dei veicoli elettrici crea domanda per lo stoccaggio affidabile di energia

EV Infrastructure banner
ARTICOLO DI NOTIZIE
In che modo l'espansione dell'infrastruttura dei veicoli elettrici crea domanda per lo stoccaggio affidabile di energia?

Lo stoccaggio di energia svolge un ruolo chiave per la creazione di un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione. Uno dei principali elementi che traina il settore dello stoccaggio di energia è la diffusione delle infrastrutture per veicoli elettrici (EV). Si tratta di un aspetto importante per diversi motivi. I veicoli EV contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, poiché producono zero emissioni di scarico, riducono così i gas serra e promuovono un futuro a basse emissioni di CO2. Tuttavia, per continuare a ottenere vantaggi dai veicoli elettrici, nel mondo dovrà essere presente un maggior numero di soluzioni per lo stoccaggio di energia, in grado di garantire la potenza necessaria per supportare la domanda di ricarica.

Alla base delle tendenze relative allo sviluppo dell'infrastruttura

Attualmente, la maggior parte dei veicoli elettrici viene ricaricata a casa, ma i punti di ricarica accessibili al pubblico sono sempre più necessari per rendere scalabile l'adozione di questi mezzi. Quest'esigenza vale soprattutto per le aree urbane, che possono presentare maggiori limiti per i sistemi di ricarica domestici. Secondo il National Renewable Energy Laboratory, dal quarto trimestre del 2019 al primo trimestre del 2023, il numero di porte di ricarica degli impianti pubblici e privati per veicoli elettrici è quasi raddoppiato: da 87.352 a 161.562. I sistemi di ricarica EV possono essere lenti o veloci. Molte stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici domestici utilizzano la tecnologia di ricarica lenta, che prevede il collegamento delle auto durante la notte. La ricarica rapida, invece, può rendere pienamente operativo un veicolo elettrico in un'ora al massimo. I sistemi di ricarica rapida accessibili al pubblico consentono quindi ai proprietari di effettuare più viaggi lontano da casa, promuovendo l'adozione dei veicoli elettrici.

EV Charging.jpg


L'importanza dello stoccaggio di energia

Lo stoccaggio dell'energia rende più efficiente il consumo delle fonti rinnovabili per l'alimentazione dei veicoli elettrici, in quanto riduce il carico sulla rete durante le attività di ricarica. L'energia rinnovabile però non può essere prodotta su richiesta, a differenza dell'energia non rinnovabile che utilizza fonti come il carbone. Tuttavia, per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni, i veicoli elettrici devono essere ricaricati con elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Molte postazioni di ricarica EV sono alimentate da pannelli solari e sistemi di stoccaggio di energia, che consentono agli impianti di produrre elettricità mediante i raggi solari e immagazzinarla per renderla disponibile alle persone quando devono ricaricare un veicolo elettrico.

I sistemi di stoccaggio dell'energia consentono inoltre di rendere più stabile la rete, dal momento che sono in grado di gestire le variazioni delle richieste di ricarica dei veicoli elettrici. Quando si verifica un picco di domanda, ossia quando diverse persone ricaricano contemporaneamente i propri veicoli, la rete può essere sottoposta a un enorme carico. In questo caso, i sistemi di stoccaggio possono risolvere il problema. Lo stoccaggio dell'energia assicura un processo di ricarica più affidabile anche in caso di inconvenienti, come malfunzionamenti della rete o interruzioni dell'erogazione di corrente elettrica.

Una tecnologia con grandi possibilità di crescita

Secondo un rapporto dell'Edison Electric Institute, si prevede che negli Stati Uniti ci saranno 17 milioni di veicoli elettrici in circolazione entro il 2030. Questa considerazione mette in luce la necessità di implementare un'efficace infrastruttura per le operazioni di ricarica, supportata da soluzioni per lo stoccaggio dell'energia.

La consegna dell'ultimo miglio, ossia la fase finale di consegna di un pacchetto a domicilio, è un altro ambito area in cui potrebbe iniziare a registrarsi una crescita nel settore dei veicoli elettrici. La consegna dell'ultimo miglio è spesso la parte più costosa in termini di carburante. In futuro, i veicoli logistici e per la consegna dell'ultimo miglio potrebbero iniziare a sfruttare la ricarica a energia solare presso le stazioni locali. In futuro, c'è da aspettarsi che le società di consegna collaboreranno con i produttori di veicoli elettrici per raggiungere al meglio gli obiettivi in termini di sostenibilità e di efficienza operativa.

Preparatevi al futuro con le soluzioni nVent

Le soluzioni nVent forniscono protezione, collegamento e raffreddamento ai sistemi di stoccaggio dell'energia. La gamma di prodotti nVent consente di migliorare le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità di tali sistemi a livello pubblico. nVent fornisce soluzioni che semplificano l'installazione delle interconnessioni nella sezione a bassa tensione del trasformatore.

I nostri prodotti per lo stoccaggio dell'energia riducono l'ingombro degli impianti grazie a un efficiente sistema di raffreddamento a liquido, che consente di ottenere una maggiore densità della potenza e delle batterie all'interno degli impianti. Siamo in grado di personalizzare le soluzioni, fornire competenze specialistiche e replicare i sistemi sviluppati in altri settori, come l'automazione industriale e le soluzioni per data center. Tutto questo ci permette di svolgere un ruolo fondamentale nel settore dello stoccaggio energetico.

Dato che una maggiore densità di potenza genererà più calore, il raffreddamento a liquido sarà indispensabile per gli impianti di stoccaggio a batterie, così come è stato importante per i data center. Per una migliore gestione delle temperature, i nostri refrigeratori forniscono liquido raffreddato ai collettori, che lo distribuiscono direttamente ai moduli della batteria attraverso tubi flessibili e raccordi personalizzati.

Con l'aumento dei requisiti in ambito elettrico, è necessario implementare anche un numero maggiore di batterie. Per questo le nostre soluzioni di connessione elettrica, che assicurano un ingombro ridotto e sono realizzate in materiali privi di alogeni e a bassa emissione di fumi, sono perfette per gli impianti di stoccaggio d'energia a batterie. Inoltre, i prodotti nVent per la protezione contro i fulmini, la messa a terra e le sovratensioni aumentano la sicurezza generale. Nel complesso, nVent si concentra sullo sviluppo di nuovi sistemi di collegamento e protezione degli impianti a batteria, che integrano architetture e soluzioni per la protezione fisica come il raffreddamento, la connessione elettrica, i dispositivi per il rilevamento delle fuoriuscite, gli armadi e i dispositivi per la protezione contro fulmini e sovratensioni. La nostra esperienza nel campo degli strumenti di progettazione digitali e dei sistemi di monitoraggio e controllo da remoto in altri segmenti verticali ci darà modo di realizzare nuove soluzioni innovative e fornire competenze importanti anche in questo settore, che sta assistendo a una rapida crescita.

RISORSE

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere.

RISORSE

Notizie e approfondimenti

Vedi tutte le notizie

RISORSE

Storie di successo dei clienti

Leggi tutte le storie