Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Cold-Climate Data Centers Card

Come possono i responsabili dei data center prepararsi alla crescita esplosiva dell'intelligenza artificiale?

Per via dell'interesse per l'intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, l'intelligenza artificiale (IA) è diventata argomento di dominio pubblico, ma le capacità che offre sono numerose. La gestione della catena di approvvigionamento, la ricerca e analisi e il marketing di prodotto sono solo alcuni degli esempi di come l'IA verrà adottata dalle aziende per creare valore per loro e per i clienti. Non solo, l'IA verrà impiegata in misura sempre maggiore in settori quali sanità, eMobility, generazione di energia e aziende del settore energetico. Con i progressi della tecnologia, infatti, sempre più aziende e governi l'adotteranno.

Tutti questi fattori stimolano l'aumento della domanda per il settore dell'IA, previsto crescere notevolmente nel prossimo decennio fino a quasi due trilioni di dollari entro il 2030.

Nuove tecnologie per nuove esigenze

Dietro le eleganti interfacce con cui i clienti interagiscono, viene usata una quantità estrema di dati e algoritmi per fornire i risultati che gli utenti si aspettano. Le applicazioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico richiedono un'enorme quantità di elaborazione dati, per la quale sono necessari chip ad alte prestazioni all'avanguardia nello sviluppo IT.

Questi potenti chip usati nell'IA richiedono un'elevata potenza per funzionare e, di conseguenza, producono più calore rispetto alle applicazioni meno avanzate. I responsabili dei data center devono gestire questi elevati carichi di calore, mantenendo al contempo la scalabilità delle operazioni per soddisfare la domanda. Scalabilità non sempre significa aumentare lo spazio fisico. Spesso, infatti, i responsabili e gli ingegneri dei data center devono risolvere la sfida tecnica di installare un numero crescente di server sempre più caldi negli stessi spazi. Devono inoltre garantire tempi di attività 24/7, perché la richiesta di IA non si ferma per attendere la ristrutturazione del data center.

Un nuovo approccio al raffreddamento

Per i chip di nuova generazione e altre infrastrutture IA, i tradizionali approcci di raffreddamento dell'aria non bastano. I data center che cercano di far fronte al maggiore calore aumentando la velocità dell'aria possono diventare un ambiente simile a una galleria del vento in cui è difficile lavorare e costoso da gestire. Quando i sistemi di raffreddamento ad aria devono fare gli straordinari per mantenere le temperature operative necessarie, le strutture possono anche subire guasti alle apparecchiature, tempi di fermo non pianificati e costi energetici elevati. Per molti data center, il raffreddamento a liquido può offrire prestazioni migliori, consentendo al contempo di risparmiare energia e aiutando molti data center a operare in modo più sostenibile. Per la maggior parte delle applicazioni high-tech, il raffreddamento a liquido e diretto su chip è l'unica opzione possibile.

Il raffreddamento a liquido può aiutare i data center ad aumentare la capacità garantendo un uso efficiente dello spazio e dell'energia. Inoltre, può offrire un ritorno positivo sull'investimento e un costo totale di proprietà minore per le infrastrutture dei data center. I sistemi di raffreddamento a liquido rappresentano una soluzione efficace per raggiungere i parametri di temperatura richiesti e per ridurre il consumo di energia dei sistemi di raffreddamento. Dal momento che il liquido fornisce una capacità di trasferimento del calore molto maggiore rispetto all'aria, il raffreddamento a liquido consente di offrire un consumo energetico più efficace, gestire con successo i carichi termici, ridurre i costi dell'energia e contribuire alla sostenibilità ambientale.

Soluzioni su larga scala

Il raffreddamento a liquido non deve essere tutto o nulla. I data center possono prendere in considerazione il raffreddamento a liquido di un singolo rack o di un piccolo gruppo di rack, dove si trovano le applicazioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, senza implementare sale dati su scala completa, supportando rack su rack di apparecchiature che eseguono soluzioni di elaborazione ad alte prestazioni.

Tuttavia, quando si implementano queste soluzioni spot, è fondamentale considerare i piani aziendali futuri. Utilizzare soluzioni di raffreddamento dedicate per risolvere un problema unico è importante. Tuttavia, per via dei costi, dell'efficienza energetica e di altri fattori, una soluzione per un problema potrebbe non essere la soluzione per un altro. Come per tutti i progetti di data center, sfide diverse richiedono soluzioni diverse e un approccio universale raramente funziona.

Con la crescita della domanda di elaborazione ad alte prestazioni dovuta all'espansione dell'IA, i responsabili dei data center devono disporre di un piano per scalare le loro soluzioni di raffreddamento. Ciò potrebbe significare pianificare data center di nuova generazione completamente raffreddati a liquido o esplorare soluzioni ibride liquido-aria per portare il raffreddamento a liquido a livello di rack e chip operando all'interno di un'infrastruttura raffreddata ad aria.

In futuro, il principale vantaggio offerto dalla pianificazione e la comprensione dei carichi di lavoro IT è la consapevolezza che quasi tutte le potenziali soluzioni di raffreddamento possono essere integrate secondo diverse combinazioni, consentendo ai responsabili dei data center di adeguare le loro capacità di alimentazione e raffreddamento alle esigenze mutevoli. La chiave per una crescita sostenibile consiste in una serie di opzioni flessibili per supportare le apparecchiature di nuova generazione. Le tecnologie di raffreddamento a liquido contribuiscono a favorire tale flessibilità.

Un approccio alle soluzioni di raffreddamento e alimentazione dei data center

nVent offre soluzioni ottimizzate per connettere e proteggere l'infrastruttura mission-critical di data center e reti. La nostra gamma completa di soluzioni per involucri intelligenti, distribuzione di potenza, gestione cavi e raffreddamento a liquido contribuisce a promuovere la sostenibilità, la resilienza e l'efficienza energetica, proteggendo al contempo i sistemi critici di data center, reti e telecomunicazioni.

Ci concentriamo sull'offrire prodotti e soluzioni che consentano ai nostri clienti di implementare tecnologie di nuova generazione in modo sicuro e di soddisfare i requisiti di efficienza. Fornendo soluzioni più efficienti ed efficaci di distribuzione meccanica, di raffreddamento e dell'energia, aiutiamo i data center a operare con una maggiore sicurezza, riducendo il rischio di tempi di inattività e perdita di dati.

Ma la cosa ancora più importante è che i nostri esperti di soluzioni per data center collaborano con i clienti per aiutarli a risolvere le loro sfide. Sappiamo che in questo settore in rapida evoluzione, i responsabili dei data center hanno bisogno di partner pronti a reagire e rispondere alle nuove tecnologie e tendenze.

Contattaci per ulteriori informazioni →