Come promuovere l'efficienza logistica con la soluzione di automazione Mini-Load
Noi di nVent riteniamo che sistemi più sicuri rendano il mondo più sicuro. Nel perseguire livelli di efficienza e prestazioni sempre maggiori, ci impegniamo costantemente per garantire la sicurezza degli utenti finali, ridurre i tempi di installazione e proteggere i sistemi di controllo critici. In linea con questi obiettivi, siamo orgogliosi di comunicare il successo dell'implementazione della soluzione automatizzata robotica basata sui dati per lo stoccaggio e il recupero dei contenitori Mini-Load presso il nostro centro logistico di Straubenhardt, Germania.
nVent ha iniziato a lavorare a questo progetto nel marzo 2022 e ha avviato l'assemblaggio a Straubenhardt nel luglio 2022. Dopo mesi di pianificazione accurata e di esecuzione meticolosa, la fase di messa in servizio è iniziata a gennaio 2023 culminando con il lancio ufficiale del sistema a marzo 2023.
Maggiore capacità di stoccaggio
Una delle notevoli caratteristiche della soluzione Mini-Load è l'ottima capacità di stoccaggio. Il centro logistico ora vanta 10.800 contenitori distribuiti su due corsie. Ciascuna corsia è dotata di un trasloelevatore automatico dedicato per un facile recupero e collocamento dei contenitori. La maggiore capacità di stoccaggio consente una gestione efficiente delle operazioni in entrata e in uscita, gestendo ben 343 contenitori all'ora in entrata e 234 contenitori all'ora in uscita per corsia. Per semplificare i nostri processi operativi, abbiamo creato varie stazioni strategiche all'interno del centro logistico. Queste includono una stazione di ingresso, tre stazioni di prelievo e quattro stazioni di imballaggio. Questa attenta organizzazione ottimizza l'efficienza del flusso di lavoro, accelera i processi di prelievo e migliora la produttività generale.
Principali vantaggi e miglioramenti
L'implementazione della soluzione automatizzata basata su dati e robotica Mini-Load offre numerosi vantaggi e miglioramenti alle nostre operazioni intralogistiche. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, abbiamo assistito a un significativo miglioramento delle prestazioni nel complesso. Il sistema ci consente di risparmiare spazio e tempo, riducendo la mole di lavoro per la manodopera e accelerando il processo di prelievo. La gestione dell'inventario in tempo reale consente un migliore controllo e un processo decisionale più efficace. Inoltre, la migliore ergonomia della soluzione ha influito positivamente sul personale, incrementando la produttività e riducendo lo sforzo fisico. Ne sono risultati meno reclami sulla qualità, con un ulteriore miglioramento della soddisfazione dei clienti. Inoltre, la maggiore capacità di stoccaggio della soluzione Mini-Load ci offre la flessibilità necessaria per soddisfare le crescenti esigenze e gestire l'inventario in modo efficiente. Noi di nVent ci impegniamo a creare un futuro più sostenibile sviluppando soluzioni innovative in grado di garantire efficienza, sicurezza e ridurre il consumo di risorse. Attraverso progetti come la soluzione automatizzata robotica e basata sui dati Mini-Load, continuiamo ad aprire la strada per un settore logistico più efficiente, sicuro e rispettoso dell'ambiente.
MAGGIORI INFORMAZIONI (video) →