Oltre il chip: un'infrastruttura completa per data center
La protezione e il raffreddamento dei chip presenti dei data center sono un argomento scottante, ma l'infrastruttura necessaria per gestire al meglio un data center va ben oltre i rack. Con la rapida diffusione dei data center, l'infrastruttura degli impianti che li utilizzano richiede l'affidabilità e la scalabilità necessarie per gestire un maggior numero di attrezzature, l'aumento della domanda di energia e l'espansione della capacità. Questa infrastruttura prevede sistemi mission-critical, dalle soluzioni per la protezione contro le sovratensioni e la distribuzione dell'alimentazione ai percorsi di cablaggio e ai dispositivi per l'alimentazione di backup, che consentono nei complesso ai data center di funzionare in modo efficiente e affidabile.
Protezione contro le sovratensioni
La protezione contro le sovratensioni tutela le apparecchiature dei data center allontanando l'energia in eccesso dai sistemi IT, in modo da aumentare la resistenza e prolungare il ciclo di vita delle apparecchiature mission-critical. Con un'adeguata tecnologia, si riduce il rischio di sovraccarichi di corrente che possono guastare le apparecchiature sensibili. Le soluzioni di nVent offrono prestazioni affidabili, protezione mission-critical e design innovativi per soddisfare le vostre esigenze. I nostri dispositivi di protezione contro le sovratensioni operano congiuntamente insieme per creare una difesa coordinata contro guasti e correnti transitorie.
Distribuzione dell'energia elettrica
Le soluzioni di distribuzione dell'energia sono fondamentali per l'operatività generale dei data center, in quanto favoriscono la corretta allocazione dell'elettricità all'infrastruttura interna. Con la corretta distribuzione dell'alimentazione, tutti i componenti, compresi i server e i sistemi di raffreddamento, possono funzionare alla massima efficienza. I data center fanno grande affidamento sulle soluzioni di distribuzione dell’energia elettrica. In questo campo, nVent offre prodotti resistenti, efficaci e affidabili, su misura per queste esigenze. Molte delle nostre soluzioni includono funzionalità di monitoraggio che consentono agli operatori dei data center di gestire l'alimentazione in remoto.
Canaline per cavi
I data center sono attraversati da cavi sia sopra sospesi che presenti sotto il pavimento. Per essere collegati ai rack e agli armati, devono essere inseriti in canaline apposite, che non servono soltanto da guida per il percorso dei cavi, ma hanno anche il compito di sostenere il peso dei cablaggi in uso e di quelli futuri, insieme a quello delle linee di raffreddamento a liquido. Per andare incontro alle vostre esigenze, nVent ha realizzato prodotti in grado di garantire prestazioni affidabili, risparmio di tempo e facilità di installazione.
Alimentazione di backup
All'interno di un data center, fornisce energia ai carichi di lavoro mission-critical quando la fonte di alimentazione principale si arresta o viene interrotta. L'alimentazione di backup è alla base della sicurezza, della protezione e della continuità operativa. Se si aggiungono i sistemi Battery Energy Storage Systems (BESS) migliora anche il costo complessivo in termini di flessibilità di progettazione, scalabilità, sicurezza e affidabilità. Le soluzioni BESS prodotte da nVent sono pensate per diverse applicazioni.
Protezione antisismica
Oltre ad altri tipi di infrastruttura, i data center hanno bisogno di una protezione antisismica. I sistemi antisismici sono importanti perché proteggono persone, proprietà e apparecchiature durante e dopo un terremoto, garantendo la continuità aziendale e il funzionamento costante di infrastrutture e servizi essenziali. Le soluzioni innovative di rinforzo antisismico di nVent riducono il costo totale di installazione, mentre i corsi di formazione e le istruzioni tecniche per l'installazione garantiscono la conformità alle normative e agli standard in materia.
Mentre i responsabili dei data center devono adattarsi alle mutevoli esigenze di un mondo più elettrificato e digitale, diventa essenziale gestire il consumo energetico e mantenere le apparecchiature sicure e attive. Dotare di soluzioni giuste i data center è un processo dinamico che spesso comporta l'aggiunta di nuovi sistemi. È per questo che i prodotti nVent sono modulari e intercompatibili: così possono supportare la crescita delle tecnologie di nuova generazione, offrendo energia sicura, efficiente e affidabile alle applicazioni per data center in tutto il mondo.
Informazioni su nVent
La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.
Novità e approfondimenti
La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.