Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Oltre la capacità: Tre caratteristiche principali del refrigeratore della portiera posteriore per i moderni data center

Beyond Capacity: Three Key Rear Door Cooler Features for Modern Data Centers Hero Image
ARTICOLO DI GIORNALE
Oltre la capacità: Tre caratteristiche principali del refrigeratore della portiera posteriore per i moderni data center

La messa in servizio e l'implementazione del raffreddamento e del networking per i data center rappresentano una sfida, in particolare in quanto i data center si evolvono per soddisfare le esigenze di un'infrastruttura IT in rapida crescita e in continua evoluzione. I refrigeratori delle portiere posteriori possono contribuire a condurre operazioni efficienti nei data center e offrono flessibilità nella pianificazione dell'infrastruttura prima dell'installazione. Tuttavia, il panorama dei refrigeratori delle portiere posteriori sta cambiando, con i clienti che pongono maggiore enfasi sulle caratteristiche e meno sulla potenza.

Per molti anni, i responsabili dei data center che desiderano implementare le portiere posteriori si sono concentrati su una domanda fondamentale: Quanti kW di ESSO possono gestire il refrigeratore della portiera posteriore? Ora, sebbene la capacità sia ancora importante, i refrigeratori delle portiere posteriori vengono spesso utilizzati in combinazione con il raffreddamento diretto al chip, che compensa i carichi di calore più elevati. La funzione dello sportello posteriore non è più quella di raffreddare il PRODOTTO più caldo da solo, ma piuttosto di fornire un livello di raffreddamento di base incredibilmente affidabile e sempre attivo, in grado di gestire in modo efficiente il raffreddamento di qualsiasi COMPONENTE IT in un rack non coperto dal Direct-to-chip.

Questo cambiamento nel modo in cui i responsabili dei data center stanno pensando di implementare le portiere posteriori influisce naturalmente sulle caratteristiche delle portiere posteriori considerate le più preziose del settore. Invece di porte con capacità di raffreddamento estreme, i responsabili dei data center sono alla ricerca di porte che offrano livelli elevati di ridondanza ed efficienza, aggiungendo affidabilità e coerenza alle loro operazioni. Per i rack che possono contenere milioni di dollari in IT, il mantenimento di temperature operative sicure è fondamentale per la continuità operativa. Ecco i tipi di funzionalità che i responsabili dei data center stanno dando la priorità:

Beyond-Capacity-Three-Key-Rear-Door-Cooler-Features-for-Modern-Data-Centers-Story-Image.jpg

Rilevamento di pressione, temperatura e acqua

Nell'ambiente odierno, caratterizzato da un'infrastruttura IT in continua espansione e da una maggiore pressione per utilizzare energia e acqua in modo sostenibile, il rilevamento e il monitoraggio sono fondamentali. I responsabili dei data center sono alla ricerca di sportelli posteriori in grado di monitorare e modulare le velocità delle ventole in base alla pressione dell'aria, alla temperatura e al flusso dell'acqua, fornendo più livelli di ridondanza dei sensori.

In passato, ai responsabili dei data center veniva spesso chiesto di controllare manualmente la pressione delle portiere posteriori: Se la pressione era troppo elevata a causa di un disallineamento delle velocità delle portiere posteriori e delle ventole del server, si sentiva un buco quando la porta si apriva. Quei giorni sono finiti: I sensori possono svolgere un lavoro molto più accurato senza interrompere le operazioni critiche del data center. Le schermate sulla parte anteriore dello sportello posteriore dovrebbero inoltre essere in grado di fornire dati in tempo reale su pressione, temperatura dell'acqua e velocità della ventola. Nel raro caso in cui tutti e tre i sensori si guastino, le centraline delle portiere posteriori devono consentire l'esclusione manuale per mantenere il funzionamento continuo.

Ridondanza e componenti hot swap

Una volta acceso, i responsabili dei data center dovrebbero essere in grado di azionare continuamente i refrigeratori delle portiere posteriori. Tuttavia, nel corso del tempo, alcuni componenti delle portiere posteriori dovranno necessariamente essere sottoposti a manutenzione o sostituiti. Le ventole hot-swap non sono negoziabili: Chiudere un intero sportello posteriore per sostituire una singola ventola non è un'opzione per i responsabili dei data center. Tuttavia, questa facilità di manutenzione deve estendersi oltre le ventole. Guasti o necessità di manutenzione nei controller e negli alimentatori possono aumentare il rischio di tempi di fermo, a meno che gli sportelli non siano configurati per consentire la manutenzione senza chiudere lo sportello. È importante sottolineare che tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti anche dalla parte anteriore della porta, con la porta chiusa. Anche la connettività Ethernet deve essere ridondante per consentire più connessioni di rete.

Interfacce WebGUI

Il monitoraggio e il controllo in remoto sono fondamentali negli odierni ambienti ad alta pressione dei data center. I responsabili dei data center devono essere in grado di rispondere in modo rapido e dinamico alle mutevoli esigenze anche da postazioni remote. Gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere in remoto per aggiornare il firmware, monitorare il consumo energetico e regolare le impostazioni sulle portiere posteriori.

Questo monitoraggio remoto può essere abbastanza dettagliato con la configurazione corretta, in grado di mostrare il consumo energetico a livello di ogni singola porta, insieme ad altre importanti metriche di prestazioni. Anche le interfacce di controllo dei refrigeratori delle portiere posteriori devono essere molto personalizzabili, in quanto i diversi responsabili dei data center potrebbero avere esigenze diverse.

Con un'attenzione particolare all'affidabilità e all'efficienza, nVent si impegna a fornire soluzioni di raffreddamento all'avanguardia su misura per soddisfare le esigenze dei data center moderni e degli ambienti ad alte prestazioni. Ulteriori informazioni sul portafoglio completo e sulle competenze di nVent, incluse le soluzioni per data center: Data center e reti | SOLUZIONI DATI nVent

About nVent

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni