Annuncio di una nuova soluzione per inverter a supporto della costruzione di infrastrutture per veicoli elettrici
Il mondo cambia sempre di più all'insegna della sostenibilità e dell'elettricità e a livello globale le persone sono alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre l'impatto sull'ambiente. Uno dei modi principali modi in cui i consumatori promuovono un futuro più sostenibile è l'uso di veicoli elettrici (EV). La tecnologia EV è migliorata notevolmente nell'ultimo decennio e continua a diffondersi rapidamente. Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'energia, entro il 2030 il 50% delle auto vendute a livello globale sarà alimentata a elettricità.
Il problema principale che ostacola l'adozione dei veicoli elettrici non è tanto la loro produzione, quanto lo sviluppo di infrastrutture in grado di supportarli. Senza una rete di ricarica affidabile presente in tutto il paese, è meno probabile che i consumatori sceglieranno di passare ai veicoli elettrici. Alla luce di questo problema, molti governi di tutto il mondo hanno introdotto programmi di finanziamento e incentivi a sostegno dell'espansione delle infrastrutture per EV. Tra questi sono inclusi i 7 miliardi di dollari stanziati negli Stati Uniti nell'ambito dei programmi Build America, Buy America (BABA) e National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). Gli OEM e gli integratori di sistemi che sono pronti a soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici avranno molte opportunità di business. E nVent è al loro fianco.
BABA e NEVI sono due programmi concepiti per promuovere e finanziare investimenti infrastrutturali sostenibili a vantaggio dell'economia statunitense. Operando in modo congiunti, offrono finanziamenti importanti per i progetti di infrastrutture EV negli Stati Uniti, purché questi soddisfino i requisiti previsti in termini di produzione e di approvvigionamento dei materiali e dei prodotti finiti. Dato che si tratta di due programmi relativamente recenti, molti OEM e integratori del settore stanno ancora cercando di capire come possono sfruttarli per far crescere il proprio business e l'infrastruttura di energia elettrica sostenibile negli Stati Uniti.
Per un corretto funzionamento della rete di ricarica per veicoli elettrici, è indispensabile che le infrastrutture siano dotate di inverter affidabili, scalabili e sicuri per la conversione da CA a CC. È con grande orgoglio che vogliamo presentarvi il nuovo armadio nVent HOFFMAN per gli inverter di carica dei veicoli elettrici, prodotta negli Stati Uniti con acciaio di origine statunitense, in linea con i requisiti NEVI/BABA. Concepita per far fronte alle condizioni operative più difficili e garantire la massima protezione da sostanze corrosive, acqua, forti escursioni termiche, umidità e raggi UV, questa soluzione è progettata per garantire facilità d'uso e affidabilità, migliorando al contempo la sicurezza dell'utente finale e riducendo il tempo necessario per l'installazione. Inoltre, integra nel suo design caratteristiche fondamentali che assicurano una lunga durata e massimi tempi di attività sul campo. A questo proposito, gli inverter svolgono un ruolo essenziale nella trasformazione dell'alimentazione da CC a CA, in modo che possa essere utilizzata per l'alimentazione dei veicoli elettrici.
In un mondo sempre più sostenibile ed elettrificato, le aziende che producono apparecchiature elettriche potranno cogliere infinite opportunità di crescita e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture. I nostri partner possono contare sull'esperienza ineguagliabile di nVent per approfittare al meglio di questi finanziamenti. Maggiori informazioni sulle soluzioni nVent per l'infrastruttura EV sono disponibili qui: https://www.nvent.com/en-us/hoffman/ev-infrastructure

Informazioni su nVent
La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.