Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Partenariats réussis

Un intégrateur de systèmes en Floride s'associe à l'équipe d'ingénieurs de nVent HOFFMAN pour répondre aux besoins en protection des zones inondables
Témoignage des clients
Un intégrateur de systèmes en Floride s'associe à l'équipe d'ingénieurs de nVent HOFFMAN pour répondre aux besoins en protection des zones inondables
Contactez-nous

CONTEXTE

Lieu : Coral Gables, Floride

Contexte : CCT, un leader dans l'intégration des systèmes en Floride au service des municipalités, souhaite créer une solution pour mieux protéger les équipements critiques dans les zones inondables.

Solution : CCT a fait appel aux ingénieurs de nVent HOFFMAN pour créer une armoire autoportante en acier inoxydable NEMA 4X sur mesure, à utiliser dans une application immergée.

Résultats : Une armoire immergée et certifiée UL a permis à la ville d'économiser du temps et des coûts de maintenance tout en assurant une tranquillité d'esprit aux responsables municipaux et aux résidents dans la mesure où les pompes à eau continueront de fonctionner pour les protéger contre toute inondation.

En tant que responsable d'un intégrateur de systèmes et de la boutique de panneaux de commande sur mesure dans le sud-est de la Floride, Gerry Gallo, vice-président et chef de l'exploitation chez Custom Controls Technology, Inc., a souvent réfléchi aux moyens requis pour assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure de la ville et sécuriser les résidents et les propriétés avoisinantes.

La pompe à eau servant à minimiser les effets des inondations pendant de fortes pluies a été une opportunité pour Gerry Gallo et l'équipe globale CCT.

En règle générale, des panneaux de commandes électriques pour la pompe à eau se situent à l'extérieur, souvent sur des supports longs pour rester au-dessus du niveau de l'eau. Cependant, en cas de vents imprévisibles et de pluies torrentielles, ces panneaux risquent d'être inondés. Si les commandes critiques sont mouillées à l'intérieur, les composants électriques tombent en panne et les pompes à eau s'arrêtent, ce qui se solde par des dommages catastrophiques dans la zone concernée par l'inondation. Qui plus est, les hauts supports surélevés n'avaient pas une apparence attrayante susceptible de plaire aux résidents et piétons très attachés à leur communauté.

« Une infrastructure en béton, suffisamment haute pour éviter les inondations, peut être très onéreuse à construire et s'apparenter à une pollution visuelle », explique Gerry Gallo. « Nous avons envisagé de créer une armoire de protection plus fiable et rentable pour les pompes à eau afin qu'elles résistent mieux aux inondations, tout en offrant un aspect visuel plus agréable. »

Pour commencer, l'équipe CCT a fait appel aux services de grande qualité de l'équipe technique nVent et aux ressources de son laboratoire certifié UL afin de collaborer à la création d'une armoire de protection submersible pour une pompe à eau, à Coral Gables en Floride.

SOLUTION

Les équipes CCT et nVent HOFFMAN ont analysé toutes les contraintes applicatives pour répondre aux besoins de résistance à la submersion et au vent des équipements installés dans le sud-est de la Floride. En fonction de ces exigences, elles ont entrepris la construction d'une armoire autoportante universelle en acier inoxydable nVent HOFFMAN standard de type 4X et IP66. Elles ont amélioré sa durabilité pour qu'elle résiste à des conditions météo extrêmes.

Conçue dans un esprit de flexibilité, la gamme d'armoires autoportantes universelles permet aux intégrateurs de travailler sur des armoires simplifiées, qui peuvent être personnalisées avec des accessoires et des modifications selon les besoins. La gamme est robuste, offre la possibilité de jonction, présente de nombreuses classifications de type avec des accessoires axés sur la sécurité et la densité de montage des composants pour permettre une conception, une modification et un assemblage plus rapides, tout en améliorant la sécurité du panneau de commande.

L'équipe d'ingénieurs nVent HOFFMAN a procédé à des tests de pression de vent et de submersion limitée sur l'armoire. L'équipe CCT a ensuite effectué d'autres tests pour acquérir la vérification UL qui stipule que l'armoire peut résister jusqu'à 72 heures sous l'eau. L'armoire personnalisée a réussi avec succès plusieurs tests supplémentaires.

RÉSULTATS

Maintenant installée à Coral Gables, l'armoire autoportante peut désormais garder la pompe à eau au sec et intacte face à des catastrophes naturelles, ce qui se solde par une baisse des coûts d'exploitation et de maintenance.

Qui plus est, les agents municipaux et les résidents peuvent être rassurés. La pompe à eau continuera de fonctionner par mauvais temps. Son aspect visuel devrait également remporter un franc succès. La population peut aussi être fière du fait que cette solution a contribué à l'obtention par la ville de la certification Envision en matière de pratiques d'infrastructure durables.

« J'espère que toutes les autres municipalités du comté seront capables d'installer une solution comme la nôtre », déclare Jorge Acevedo, responsable municipal du segment Services publics à Coral Gables.

Gallo a ajouté : « Nous apprécions énormément notre collaboration avec nVent, en particulier pour sa qualité de service et son support technique ». « En outre, la société offre des ressources considérables, y compris un laboratoire certifié UL. Il est très agréable d'y travailler. »

Ressources supplémentaires

RESSOURCES

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques inventives.

RESSOURCES

Actualités et informations

Voir toutes les actualités

RESSOURCES

Témoignages des clients

Voir tous les témoignages