Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Distributed Energy Resource Banner
ARTICLE DE PRESSE
Qu'est-ce qu'une ressource énergétique distribuée ?

Une ressource énergétique distribuée (DER) est un système de production d'électricité qui comprend plusieurs appareils de petite taille au lieu d'une centrale électrique et d'un réseau de distribution centralisés. Une DER est également appelée réseau énergétique distribué.

Les DER fournissent la production d'électricité au réseau de distribution basse tension, qui constitue la dernière étape du réseau d'alimentation qui se connecte aux clients finaux. Certains types de DER incluent l'énergie solaire de toit, les véhicules électriques et les batteries.

Les DER jouent un rôle de plus en plus important dans la transition vers des systèmes d'énergie plus propres. Les ressources énergétiques distribuées comportent trois aspects principaux : la production décentralisée, les microréseaux et le stockage de l'énergie.

Distributed-Energy-Resources-image.jpg


Production décentralisée

Les systèmes DER (ressources énergétiques distribuées) sont décentralisés et composés de diverses petites technologies modulaires situées à proximité de la demande électrique, qui peut provenir d'utilisateurs résidentiels, commerciaux ou industriels. Cela contraste avec les systèmes centralisés, qui sont des centrales électriques conventionnelles telles que les centrales au gaz, au charbon ou les centrales solaires et éoliennes à grande échelle. Les technologies de production décentralisée peuvent inclure des sources d'énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse, le biogaz et l'énergie géothermique.

Microréseaux

Les microréseaux sont des réseaux électriques localisés de petite taille qui peuvent fonctionner de manière autonome ou se connecter au réseau centralisé. Les microréseaux contribuent à atténuer les perturbations et à renforcer la résilience du réseau ; ils utilisent généralement des réseaux CA basse tension. Le rôle des microréseaux consiste à intégrer et gérer efficacement l'énergie provenant d'une combinaison de DER.

Stockage d'énergie

Le stockage d'énergie distribuée constitue un autre aspect clé des DER. Il s'agit d'appareils connectés au réseau pour le stockage de l'électricité. Ces systèmes sont également appelés systèmes de stockage d'énergie distribuée (DESS), qui sont des composants importants pour les systèmes de distribution. Lorsque l'électricité coûte cher, les DESS peuvent proposer aux consommateurs de l'énergie stockée pour créer de la stabilité et de la fiabilité tout en permettant la prévention des fluctuations de puissance liées aux délais irréguliers ou la production d'énergie renouvelable.

Avantages des DER

Selon le World Resources Institute, les DER peuvent réduire les factures d'électricité tout en augmentant les recettes des communautés locales. Les DER permettent de réduire les factures d'électricité, d'aider les communautés à atteindre leurs objectifs climatiques et de soutenir la résilience du réseau électrique en allégeant la pression sur le réseau centralisé pendant les périodes de forte demande. Les DER peuvent non seulement permettre des économies, mais certains peuvent également fournir une alimentation de secours lorsque le réseau n'est pas disponible en raison de perturbations météorologiques, de travaux d'entretien, etc. La flexibilité et l'adaptabilité constituent un atout supplémentaire des DER. Ils peuvent être coordonnés et gérés par la technologie des réseaux intelligents. Cela permet une intégration efficace dans l'infrastructure électrique existante.

Solutions nVent

Alors que le monde devient plus durable et électrifié, les solutions d'énergie renouvelable joueront un rôle essentiel dans notre vie. L'évolution vers l'éolien, le solaire et d'autres sources d'énergies renouvelables modifie notre infrastructure de production d'énergie. Ce changement s'accompagne de nouveaux systèmes qui doivent être connectés et protégés. Les solutions nVent incluent la sécurité et la protection des équipements pour les systèmes de stockage d'énergie, y compris la climatisation, les connexions d'alimentation et la mise à la terre et la liaison équipotentielle. Que vous stockiez de l'énergie renouvelable ou que vous répondiez à des besoins sur site, nVent est là pour vous aider à créer des systèmes fiables qui protègent vos investissements.

En savoir plus →

RESSOURCES

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons à travers des solutions électriques créatives.

RESSOURCES

Actualités et informations

Voir toutes les actualités

RESSOURCES

Témoignages clients

Voir tous les témoignages