Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Cooling Innovation

Stimuler l'innovation dans le domaine du refroidissement liquide de précision grâce à notre collaboration avec Iceotope

L'innovation en matière de refroidissement est essentielle pour les applications de données. Alors que les charges thermiques continuent d'augmenter et que les technologies informatiques de nouvelle génération nécessitent davantage de puissance de refroidissement, les data centers doivent relever le défi de refroidir efficacement leurs équipements sans consommer d'énormes quantités d'énergie.

Aujourd'hui, seuls environ 5 % des data centers sont refroidis par liquide. Mais cela est en train de changer. Si les data centers veulent se développer et prendre en charge des activités telles que l'IA, l'apprentissage automatique et les infrastructures intelligentes, ils ont besoin de processeurs plus rapides, et cette technologie doit être refroidie par liquide.

Les data centers sont connus pour leur forte consommation d'énergie, et les fournisseurs de solutions d'alimentation et de refroidissement tels que nVent peuvent contribuer à résoudre ce problème en proposant des solutions écoénergétiques. Cela peut inclure des solutions telles que des alimentations électriques efficaces et des solutions de refroidissement qui consomment moins d'énergie que les méthodes traditionnelles de refroidissement par air. Il est logique, tant sur le plan financier qu'environnemental, de donner la priorité à l'efficacité du refroidissement.

La réduction de la consommation d'énergie peut réduire l'impact environnemental des data centers. De plus, pour les applications de données, la moindre quantité d'électricité utilisée pour le refroidissement est de l'électricité qui ne peut pas être utilisée pour le calcul. Et comme le calcul est le moyen par lequel les entreprises de télécommunications et les data centers gagnent de l'argent, un refroidissement plus efficace est financièrement intéressant.

Le refroidissement par liquide est plus efficace que le refroidissement par air et peut être déployé à différents degrés dans un data center. De l'intégration du refroidissement par liquide dans l'infrastructure existante des data centers refroidis par air grâce au refroidissement par la porte arrière, au refroidissement direct et précis des puces, le refroidissement par liquide peut être déployé de différentes manières et à différents degrés dans les data centers modernes.

L'une des options les plus efficaces est le refroidissement par immersion. Dans le refroidissement par immersion, les composants électroniques sont entièrement immergés dans une solution liquide isolée électriquement. Cette solution liquide évacue la chaleur des équipements informatiques sans endommager les composants électriques. Le refroidissement par immersion peut être comparé au refroidissement par eau, où le liquide circule dans des circuits fermés. Le refroidissement par immersion est une technologie émergente dans le secteur des solutions de données et offre une puissance de refroidissement élevée, même par rapport à d'autres formes de refroidissement liquide efficaces. Le refroidissement par immersion peut également offrir une protection physique efficace contre la poussière et d'autres contaminants.

nVent a collaboré avec Iceotope pour fournir des solutions de refroidissement par immersion pour les applications qui nécessitent une technologie de refroidissement avancée. Les solutions de refroidissement liquide de précision d'Iceotope offrent des performances de refroidissement extrêmes tout en isolant et en protégeant les systèmes informatiques critiques de l'environnement et de l'atmosphère environnants. Ces solutions peuvent facilement s'adapter aux charges thermiques croissantes des derniers processeurs tout en permettant une consommation d'énergie extrêmement faible afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de réduction de la consommation d'énergie et de durabilité.

« La véritable innovation naît lorsque la technologie et les solutions s'unissent, et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque nVent et Iceotope ont commencé à collaborer en 2021 », a déclaré Marc Caiola, vice-président des solutions de données mondiales chez nVent. « En combinant notre expertise et nos portefeuilles de produits respectifs, nous avons créé une solution intégrée de refroidissement par immersion de précision qui a le potentiel d'améliorer le calcul haute performance. Cela montre que des progrès peuvent être réalisés lorsque la technologie et les solutions s'associent de manière coordonnée. »