Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Découvrir les différents types de systèmes de refroidissement pour les datacenters

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
ARTICLE DE PRESSE
Découvrir les différents types de systèmes de refroidissement pour les datacenters

Avec l'essor des datacenters, les solutions de refroidissement se développent sans cesse. Les systèmes de refroidissement assurent le bon fonctionnement des puces et évitent les pannes d'équipement dans les datacenters. Il existe une grande variété de systèmes de refroidissement pour datacenters qui répondent à des besoins spécifiques, en fonction des types de puces utilisés.

Les gestionnaires de datacenters visent les performances les plus élevées possibles pour leurs clients. Afin de tirer parti des meilleures performances, des nouvelles analyses de rentabilité et des tout derniers types de charges de travail rendus possibles par les technologies les plus récentes, les gestionnaires de datacenters se doivent d'optimiser les performances de refroidissement de leurs installations. Dans de nombreux cas, incluant le déploiement d'applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, le refroidissement par air des équipements à forte puissance des datacenters n'est plus assez efficace.

Lorsque les systèmes de refroidissement par air doivent fonctionner en surrégime pour maintenir les températures de fonctionnement nécessaires face à la demande croissante, les installations peuvent subir des pannes d'équipement, des temps d'arrêt imprévus et des coûts énergétiques élevés. Pour de nombreux datacenters, le refroidissement liquide peut offrir de meilleures performances tout en économisant de l'énergie et en assurant un fonctionnement plus durable.

Les gestionnaires de datacenters se tournent de plus en plus vers le refroidissement liquide, qui s'avère désormais indispensable dans de nombreuses applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Le refroidissement liquide capture la chaleur et l'éloigne des équipements informatiques à l'aide d'un liquide réfrigéré avec précision. Le refroidissement liquide est plus efficace, car le liquide a une capacité de transfert thermique beaucoup plus importante que l'air et peut circuler plus près de la source de chaleur. Le refroidissement liquide peut aider les gestionnaires de datacenters à augmenter la capacité de leurs installations, à améliorer l'efficacité et à réduire la consommation énergétique des systèmes de refroidissement. En 2023, le marché du refroidissement liquide des datacenters a été évalué à environ 3,2 milliards de dollars. Il devrait atteindre les 16,4 milliards de dollars en 2032.

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


Il existe quatre principaux types de refroidissement liquide :  

Liquide-air

Les systèmes de refroidissement liquide-air assurent le refroidissement des puces grâce au refroidissement liquide, même au sein d'infrastructures refroidies par air. Pour cela, le liquide de refroidissement stocké dans une unité située à côté d'un rack de datacenter est envoyé dans le rack. Ce type de refroidissement ne nécessite aucune infrastructure de refroidissement liquide intégrée, ce qui en fait la solution idéale pour les gestionnaires de datacenters les moins récents qui souhaitent améliorer leurs systèmes actuels afin d'y intégrer des puces de dernière génération. Le refroidissement liquide-air est une excellente technologie de développement durable, car il se déploie rapidement pour refroidir les parties les plus chaudes des datacenters grâce à un système de refroidissement liquide économe en énergie.

Air-liquide

Les systèmes de refroidissement air-liquide refroidissent les équipements informatiques d'un rack avec de l'air, puis refroidissent l'air ainsi réchauffé à l'aide de conduites de liquide avant de le libérer dans la pièce. Le système devient ainsi beaucoup plus efficace, car il est inutile de refroidir l'ensemble de la pièce afin d'abaisser la température des puces. Le refroidissement air-liquide nécessite l'installation de conduites de refroidissement liquide, mais fournit un refroidissement liquide efficace dans les datacenters qui utilisent des puces qui doivent être refroidies par air.

Directement sur la puce

Le refroidissement directement sur la puce nécessite l'installation d'un dissipateur thermique directement sur les cartes de serveurs afin que les puces soient refroidies par les conduites de liquide. Ces systèmes doivent être conçus avec un soin extrême en raison de leur proximité avec les systèmes informatiques. Ils nécessitent une unité de distribution de liquide de refroidissement externe afin d'assurer une régulation précise du débit et de la température du liquide. Les unités de distribution de liquide de refroidissement sont considérées comme « le cœur et le cerveau » des systèmes de refroidissement liquide.

Immersion

Le refroidissement par immersion est la forme de refroidissement la plus efficace. Les serveurs sont alors immergés dans un liquide diélectrique refroidi. Cette méthode a l'avantage de refroidir et de protéger les puces contre la poussière et l'humidité. Elle permet d'éliminer plus de chaleur sur une plage de température de fonctionnement étendue tout en réduisant le bruit. Ce type de système de refroidissement modulaire facilite le passage aux technologies les plus récentes.

Systèmes refroidis par air plus efficaces, refroidissement des puces ultramodernes destinées au secteur de l'IA... nVent propose des solutions adaptées à tous les types de systèmes de refroidissement de datacenters. Nos experts peuvent vous aider à trouver les solutions les plus adaptées à votre datacenter.

Explorer les solutions pour datacenters →

nVent History

À propos de nVent

Nos solutions électriques innovantes allient connexion et protection. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
ESG

ESG

L'environnement, le social et la gouvernance (ESG) sont des éléments essentiels de notre identité et de notre mode opératoire depuis la fondation de l'entreprise. nVent donne la priorité à l'environnement, au social et à la gouvernance dans les trois domaines suivants : les personnes, les produits et la planète.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur motivation et leurs performances. Notre culture a remporté plusieurs récompenses.

En savoir plus