Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Isolation contre les dégâts : Protection des liquides dangereux contre les impacts de foudre

TÉMOIGNAGE DE CLIENT

Isolation contre les dégâts : Protection des liquides dangereux contre les impacts de foudre


 

Lors du stockage de liquides dangereux et inflammables, comme l'huile et le gaz, il est essentiel de protéger ces matériaux contre toute source de chaleur intense ou d'étincelles. La nature combustible combinée aux étincelles provoquées par la foudre peut être dangereuse.

Les systèmes de mise à la terre transfèrent l'énergie créée par des éclairs vers le sol, où elle peut se diffuser en toute sécurité et protéger les réservoirs d'huile et de gaz. Ce processus protège également les individus qui travaillent dans les installations de stockage et les matériaux précieux face aux situations dangereuses qui pourraient survenir suite à un impact de foudre.

La conception d'une solution de mise à la terre pour des réservoirs d'huile et de gaz est plus complexe que celle d'une structure telle qu'un bâtiment commercial. Les réservoirs d'huile et de gaz comportent des toits flottants qui se soulèvent ou s'abaissent en fonction du niveau de liquide à l'intérieur. Cela empêche l'accumulation de vapeurs dangereuses dans l'espace situé entre le contenu du réservoir et son toit. Lors d'une accumulation de vapeurs, le risque d'explosion induite par des courants électriques augmente. Il est essentiel de réduire l'espace entre le toit du réservoir et le liquide contenu pour sécuriser le stockage, quels que soient les niveaux du liquide.

Au fur et à mesure que les toits sont relevés ou abaissés, les câbles qui les connectent au sol doivent rester tendus. Au fil des années, les ingénieurs ont élaboré plusieurs solutions pour résoudre ce problème. De nombreuses solutions utilisent un montage de mise à la terre rétractable. Imaginez un rouleau de fils. Les câbles sont fixés au toit flottant et entourent le montage de mise à la terre rétractable placé au sommet du réservoir. Le montage de mise à la terre rétractable est raccordé au reste du système de mise à la terre, qui transfère les courants électriques vers le sol.

Une solution inédite

Le Groupe CTS est une entreprise qui fournit un stockage durable et fiable des réservoirs. L'élaboration de systèmes de mise à la terre efficaces est primordiale pour ses produits. Lorsque CTS a pris connaissance de pannes dans ses montages de mise à la terre rétractables, elle a appris que le mécanisme générait un frottement en cas de mouvements ascendants et descendants, et que le déroulement du câble y exerçait une pression sur les câbles.

Bien que le remplacement du montage de mise à la terre rétractable et des câbles de mise à la terre ne soit pas onéreux, le processus est chronophage. Tant que les réservoirs sont pleins, les travailleurs ne peuvent pas les réparer, en raison du danger posé par l'équipement électrique à proximité de matériaux combustibles. Compte tenu de ces mesures de sécurité, CTS doit vider entièrement les réservoirs concernés à chaque panne du montage de mise à la terre rétractable.

« Vider un réservoir à des fins de réparation signifiait que le remplacement d'un produit de 170 euros pouvait se solder par une perte commerciale de près d'un million d'euros », a déclaré Julien Brousseau, Directeur marketing vertical chez nVent ERIFLEX.

Le bon partenaire

nVent est spécialisée dans les solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, ainsi que les solutions de protection contre les impacts de foudre et les surtensions. C'est pourquoi CTS s'est associé aux ingénieurs nVent au Moyen-Orient pour concevoir une meilleure solution pour ses systèmes de mise à la terre spécifiques aux réservoirs.

Dans cette optique, les ingénieurs nVent ont examiné les tresses de mise à la terre nVent ERIFLEX. Les tresses de mise à la terre nVent ERIFLEX sont constituées de fils entrelacés en cuivre étamé, ce qui les rend flexibles. Les tresses utilisent également une isolation de câble supérieure basée sur la technologie avancée nVent ERIFLEX. Ce câble est important car il permet à la tresse de reposer sur des surfaces métalliques en toute sécurité. Les tresses peuvent être personnalisées selon les besoins spécifiques des clients.

Pour implémenter une solution pour CTS, les ingénieurs nVent ont conçu un conducteur tressé plat conformément aux spécifications de CTS pour un montage sur ses réservoirs de stockage. Les extrémités de la tresse sont des cosses à connecter intégrées. Ainsi, il n'est pas nécessaire de fixer la tresse à une borne, comme c'est le cas avec un système de câble.

Lorsque le niveau de liquide monte dans le réservoir, la tresse de mise à la terre nVent ERIFLEX s'enroule vers le haut lorsque le couvercle est soulevé. Lorsque le niveau de liquide baisse, la tresse de mise à la terre se déroule et se raccroche au couvercle et au réservoir. Compte tenu de l'isolation de la technologie avancée nVent ERIFLEX, la tresse enroulée peut rester sur le couvercle du réservoir en toute sécurité. Ainsi, il n'est plus nécessaire de prolonger ou de rétracter le câble de mise à la terre.

Pour des raisons de sécurité, le conducteur avait besoin d'une isolation jaune-verte et d'un test aux UV. L'isolation de la technologie avancée nVent ERIFLEX satisfait ces deux exigences. Qui plus est, l'isolation est à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge.

nVent offre un large éventail de technologies et d'expertise au service des clients pour trouver des solutions à de nombreuses exigences. Grâce à la solution personnalisée de nVent, CTS peut désormais réduire les coûts élevés de maintenance liés aux solutions antérieures et donner la priorité à la gestion de ses activités.

Pour plus d'informations sur les solutions personnalisées de nVent ERIFLEX, consultez nVent.com.

SOLUTIONS NVENT ERIFLEX

Ressources


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Lire davantage de témoignages de clients

Technologie avancée nVent ERIFLEX

Interactive-Map_2.jpg image

Électrification générale