Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
DESY XFEL

nVent SCHROFF Solutions ayuda a los científicos de DESY a realizar investigaciones de vanguardia

Cientos de científicos de Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, uno de los principales centros aceleradores de partículas, son pioneros en nuevas tecnologías que ayudan a la humanidad a responder preguntas urgentes de química, física y medicina. Los proyectos anteriores con la participación de DESY han llevado al mapeo de la estructura del virus de la influenza, al aumento de la duración de los filamentos de la bombilla de luz, así como a la reciente detección de latidos de rayos gamma provenientes de una nube de gas cósmico.

Uno de los proyectos más grandes e importantes de DESY es la instalación europea de láser con electrones libres de rayos X, European XFEL. European XFEL es un acelerador de partículas que genera los rayos X más fuertes y brillantes del mundo. Dentro de un túnel de 3,4 kilómetros de extensión, un sistema de imanes y vacíos acelera electrones casi a la velocidad de la luz para crear intensos destellos láser de rayos X. Estos destellos pueden crear imágenes de procesos atómicos que se llevan a cabo en una fracción de un segundo. La instalación es relativamente nueva, pero ya hay científicos en medicina, química, física, ciencia de materiales, nanotecnología, tecnología de energía eléctrica y componentes electrónicos trabajando para poner la máquina en uso.

Un esfuerzo conjunto

Gracias a la colaboración con varios grupos de investigadores e ingenieros de numerosas organizaciones internacionales, el equipo de ingeniería de DESY y nVent SCHROFF desarrolló las especificaciones para un nuevo estándar: MicroTCA.4. MTCA.4 ofrece el desempeño y la confiabilidad que necesitan las máquinas precisas como European XFEL.

Un entorno de precisión

El sistema de ordenadores y componentes electrónicos que ejecutan el acelerador debe funcionar a la máxima eficiencia y con una sincronización precisa debido a la enorme cantidad de datos que estas máquinas recopilan. Las marcas de tiempo hasta una fracción de segundo en cada punto de datos son fundamentales para organizar los resultados de los experimentos.

nVent SCHROFF MTCA.4 está equipado con conexiones de datos extremadamente rápidas que permiten leer los puntos de datos en tiempo real. Muchas de las operaciones que se realizan dentro de la máquina demoran menos de un nanosegundo, lo que permite una captura de datos precisa.

Desempeño confiable

Cada día, grupos de científicos de todo el mundo se turnan en la instalación para utilizar el acelerador European XFEL y llevar a cabo sus investigaciones, por lo que el equipo funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchas de las piezas esenciales de MTCA.4 son redundantes, lo que significa que si una deja de trabajar, hay un respaldo disponible. Además, MTCA.4 tiene capacidades de administración remota: todas las funciones dentro del sistema MTCA.4 se monitorizan desde ordenadores remotos y se pueden tomar muchas medidas de forma remota. Por último, nVent MTCA.4 tiene protección contra la radiación y el calor, lo que podría dañar los componentes frágiles del ordenador.

"El acelerador European XFEL se basó completamente en la MTCA.4 desde el principio", señala Kay Rehlich, ingeniero de DESY. "Como estaba funcionando desde el principio, nadie puede creer lo rápido y fluido que era. El material que nos proporcionó SCHROFF funciona a la perfección; no recuerdo que se haya roto ni una sola caja en las instalaciones".

Con el acelerador European XFEL funcionando sin problemas y de manera confiable, los científicos pueden maximizar su tiempo en la instalación y enfocarse en encontrar curas para las enfermedades, inventar nuevas tecnologías y fomentar el conocimiento de nuestro universo para la humanidad.