nVent SCHROFF 新闻
Pagination

模块化户外机柜 - 可靠保护户外铁路应用
nVent SCHROFF 重新设计了户外模块化机柜,并对它进行功能改进。 除了符合相关国际标准和规范,nVent SCHROFF 户外模块化机柜还符合相关的铁路认证。该机柜可为户外轨旁轨道应用(如车站、信号箱和铁路道口)中的电子设备提供可靠的防护,防止各种环境条件的侵袭,如热、冷、风、潮湿、灰尘以及冲击、振动、入侵和破坏性风险。 这会增加应用的安全性和可靠性,延长产品生命周期并降低总体运营成本。 为确保机柜中的最佳工作温度范围,nVent SCHROFF 户外模块化机柜可实现不同的选择。其双壁设计本身就能消耗高达 24 瓦的热输出。用于铁路应用的标准户外组合机柜通过风扇套件配备主动冷却功能。机柜顶部的两个集成 24V 直流风扇将冷空气从门上抽出并且通过外侧顶部吹出加热空气,提供 160 W/K 的传热系数和 540 m³/h 的空气流量。还可以在机柜内安装空调机组。 机柜的铝制型材框架和双壁设计可提供坚固的结构稳定性,静态承载为 400 千克。这种特别坚固的设计通过集成在机柜框架中的角度阻断器和门的铝制型材铰链进一步实现。此机柜已通过所有相关的冲击和振动、风和地震测试,且测试结果优异。 为了防止雨雪或灰尘/污染造成的液体渗透,户外机柜现在配备了全方位的就位式垫片。机柜门上,这种密封效果是通过可拆卸的夹附垫片实现的。为了更换外盖时更易维护,安装的组件仍然受内壁上的垫片保护。 带有中央接地点的接地套件提供必要的等电位连接。完全对齐铝框架的内部面板确保充分的 EMC 保护。这种保护可以作为一种选择扩展。 SCHROFF 模块化户外机柜的高度可靠性和稳定性可防止恶意破坏和未经授权的访问,而新设计的面板、铰链和锁进一步增加了这种保护。外部面板包括 1.5

PXI Express - 测试测量的高数据传输
施特劳本哈尔特 – Schroff 正在针对测试测量应用,使用模块化 PXI Express 系统扩展其产品系列。与所有 Schroff 产品一样,现成的组件选项可灵活适配多样化的客户需求或应用场景,同时确保成本效益。 PXI Express 提供模块化架构,将 PCI Express 总线与 CompactPCI Express 外形尺寸结合起来,适用于各种基于 PC 的测试测量应用。在初始犹豫期之后,在过去几年中,从 PXI 转换到 PXI Express 的用户数量稳步增长。 其原因包括对更高数据传输速率的需求,与 PXI 相比,PXI Express 显然是最重要的。

模块化 COM 载板产品线扩展
施特劳本哈尔特 – nVent SCHROFF 模块化 COM 载板基于 COM Express Type 6 技术参数设计,可以搭配不同制造商提供的标准化 COM 模块。只需修改载板接口和功能就能实现定制解决方案。nVent SCHROFF COM 载板采用模块化设计,具有高度灵活性,可满足多种应用要求。除了千兆以太网、USB 2.0、USB 3.0、5.1 高清音频、DVI-D 和显示端口等传统接口,通过选配的电缆转接卡还可以在前面板上连接其他 RS-232 接口。 该载板还提供了用于连接扩展板的接口。nVent SCHROFF 为这些接口开发了选配模块,可进一步强化该载板的功能。当与 nVent SCHROFF Interscale 机箱结合使用时(包括冷却部件、电源并配备硬盘等),即可构成一个完整的系统,满足客户的独特应用要求。
Pentair 宣布成立新电气公司 nVent
英国伦敦 – 2017 年 10 月 24 日 – Pentair plc(纽约证券交易所代码:PNR)今天公布其未来电气公司的名称为 nVent Electric plc(以下简称“nVent”)并宣布了新的关键领导层。该公司拆分为两家独立上市公司的工作仍在继续,预计将于 2018 年第二季度完成。正如之前宣布,未来的水处理公司将保留 Pentair 名称。 在拆分完成后,Beth A. Wozniak 将成为 nVent 首席执行官,她表示:“‘nVent®’这个名称反映了我们品牌产品组合的创新传统,这将成为新公司的基础,而我们执行的使命是通过创新的电气解决方案连接和保护客户,创建更安全的系统,确保一个更安全的世界。作为一家高性能电气公司,nVent 专注于提高利用率,降低成本并最大限度地提高客户正常运行时间。” Stacy McMahan 将担任首席财务官,加入 Wozniak 女士在

Max50 系列电源装置:更高的效率和更大的温度范围
施特劳本哈尔特 – Schroff 正在更新和简化其电源产品组合。各种系列的交流电源产品正与 MaxpowerPro 产品系列合并。新型 Maxpower 电源装置系列中第一个具有 180 W 输出功率的设备,目前已上市。之前 SEK 系列的电源装置已经过重新设计,现在采用 Max50 名称面市。更新改进了各种装置功能,还降低了总成本。这些 19 英寸插件电源装置的输出功率为 50 W,电压为 5、12、15、24 或 48 V,适用于各种工业应用。 Max50 电源采用先进技术,结构紧凑,尺寸为 3U、6HP,深度为 160 mm。这些装置经过重新设计,效率提升至 88%,同时功耗降低多达 50%。此外,这些电源装置的工作温度范围已扩展至

轻松配置前面板并生成 3D 图纸
nVent SCHROFF 最新的 3D 配置器现已上市。最先进的用户界面保留了与 2016 年底发布的 Novastar 配置器相同的视觉风格与操作体验,并新增了包括拖放功能在内的多项功能,以轻松配置前面板和生成 3D 图纸。此外,3D CAD 绘图、材料账单、报价和图形实时生成,让配置器成为设计工程师有价值的工具。 配置前面板并不需要注册,但是用户可以通过注册来保存他们的工作。可以从产品目录中的预配置前面板启动配置,然后可以修改前面板以满足特定的需求。或者用户可以配置定制的前面板,从选择前面板类型开始——有把手、没有把手或有铰链。输入所需尺寸后,则指定了前面板形状(U 型材或平面、带或不带侧槽)、所需的 EMC 屏蔽和表面涂层类型。前面板一经指定,可以拖放到配置区域。这里也可以图形方式显示其他配置步骤。配置菜单中的简短文本说明为用户提供如何继续操作的简明说明。接下来,用户可以选择所需的紧固材料、印刷内容和颜色,以及定制或预定义开孔的尺寸和位置。配置好的前面板可以完全组装或作为单独的部件进行交付。 实时验证可确保前面板能够交付生产。配置前面板时,创建了 3D 模型,可随时查看。物料清单自动创建,可显示或隐藏。如果某个部件已从物料清单中删除,它还会从配置区域中的模型中消失,反之亦然。如果前面板已完全配置,2D 或 3D CAD 数据可由配置器生成,并上传到 CAD 系统中。还可以创建 3D PDF 数据表,其中包括图形和材料清单。 前面板配置器

Interscale 小尺寸解决方案
可配置的解决方案,以减少开发成本和时间 施特劳本哈尔特 – Schroff 开发出一种新的概念,让设计工程师能够快速创建定制解决方案,以便容纳和保护他们的的小尺寸电路板,同时尽可能减少开发成本和缩短交付周期。使用模块化设计方法,工程师可以指定其机箱、冷却、外围组件,以及基于其具体应用需要的安装方法。每个构建块都可以轻松配置和组合,从而为生产提供一个定制的解决方案。 设计从 SCHROFF 的创新 Interscale 机箱开始,其特点在于集成 EMC 防护,只需要两个螺钉即可进行装配,并且具有灵活的高度、宽度和深度尺寸。对于使用行业计算机板卡标准(如 MiniITX、ATX、embeddedNUC 等)的客户,则设计中已按照标准预先开孔,以节省时间。 冷却模块包括传导和对流冷却选项。FHC(柔性散热器)提供业界领先的传导冷却性能,设计工程师可以选择散热片的安装高度和方向。对于对流冷却,提供一种和两种风扇配置,有多种风扇位置和开孔选项。提供的兼容组件包括工业级电源、电源开关和指示灯以及硬盘驱动器支架。 机箱可装配墙上/桌面支架、DIN 轨夹、折叠式或橡胶支脚。 对于那些对 Computer on Module (COM) 感兴趣的客户,SCHROFF 也会提供一个完整的嵌入式 COM 系统,包括 COM 模块和承载板。此概念同样采用模块化设计: 例如,可以使用可插拔附加模块来实现广泛的现场总线连接。使用 XMC

Schroff 品牌 Calmark™ 高夹持力产品线扩展,小型 Card-Lok
加州圣地亚哥 - Schroff 宣布推出其新设计的 Calmark™ 系列 263HC、265HC 和 276HC 高夹持力 Card-Lok 锁紧条。正在申请专利的“HC”高夹持力系列可以提供同类型 Card Lok 平均三倍的夹持力。 SWaP(或减小设备尺寸和重量,同时有效地处理不断增加的能耗),一直是国防和航空航天设计师和制造商需要应对的挑战。此外,随着系统继续集成到恶劣的环境中,并面临日益增长的冲击和振动要求,具有足够的印刷电路板固定能力至关重要。 对于板卡固定,工程师们面临着 Card-Lok 夹持力和尺寸之间的权衡;在此之前,只有较大型 Card-Lok 才具有更高的夹持力。传统上,更大的 Card-Lok 要求在机箱中具有更多空间,重量更大,并且会占用宝贵的板卡空间。 高夹持力固定器解决了这些挑战。而 Card-Lok 设计小巧,重量轻便,可提供业界领先的板卡锁紧,非常适合国防和航空航天应用。 260HC、263HC、265HC 和 265HC 经过专门设计,以在使用标准